One Billionth Kilometer of Optical Fiber | Corning Optical Fiber Technology | Corning

Corning celebra el suministro de 1,000 millones de kilómetros de fibra óptica

Corning celebra sus 1,000 millones de kilómetros de fibra

Corning Incorporated anunció un hito importante: alcanzó los 1,000 millones de kilómetros de fibra óptica suministrados. La empresa celebró con un evento el 28 de septiembre de 2017 en la planta de fabricación de fibra óptica de Wilmington, Carolina del Norte, la primera planta de fabricación de fibra óptica del mundo, que continúa siendo una de las más grandes.

Corning inventó la primera fibra óptica de baja pérdida en 1970, lo que ayudó a iniciar la era de las comunicaciones ópticas y, en última instancia, transformó la manera en que el mundo crea, comparte y consume información. Desde entonces, la fibra óptica de Corning se implementó en cientos de miles de redes de todo el mundo, desde redes de largo alcance y submarinas hasta redes de acceso y centros de datos.

“La invención de la fibra óptica marcó el comienzo de una revolución en las comunicaciones."

"La invención de la fibra óptica marcó el comienzo de una revolución en las comunicaciones", indicó Wendell P. Weeks, presidente, director ejecutivo y director de la junta de Corning. “Esta innovación que nos cambió la vida comenzó con un grupo de personas con la audacia de creer que podía transmitirse un haz de luz a través de una hebra de sílice delgada como un cabello con una pérdida de señal mínima”.

En la actualidad, Corning continúa siendo el líder del mercado y la marca de fibra más implementada. Gracias a una innovación permanente en la fibra y a relaciones profundas con sus clientes, Corning alcanzó el hito de 1,000 millones de kilómetros. La empresa continúa enfocándose en el futuro y seguirá invirtiendo en su negocio de comunicaciones ópticas para conservar su posición de liderazgo en la industria.

“Hoy, continuamos transformando la forma en que el mundo se conecta con las innovaciones constantes en la fibra y con las soluciones ópticas de extremo a extremo”, agregó Weeks.  “De hecho, creo que esto es apenas el comienzo”.

Comunicado de prensa

Video

Cambiando el mundo con la fibra

Corning Honored with Technology & Engineering Emmy Award

Corning recibe el premio Emmy a la tecnología e ingeniería

Corning recibe el premio Emmy a la tecnología e ingeniería

Corning Incorporated recibió un premio Emmy® a la tecnología y a la ingeniería de National Academy of Television Arts and Sciences por la invención de la fibra óptica de baja pérdida en 1970.

Corning Incorporated recibió un premio Emmy® a la tecnología y a la ingeniería de National Academy of Television Arts and Sciences por la invención de la fibra óptica de baja pérdida en 1970.

Corning Scientists Recognized by the American Chemical Society

Reconocimiento de American Chemical Society para científicos de Corning

Reconocimiento de American Chemical Society para científicos de Corning

El Dr. Dana Bookbinder, el Dr. Ming-Jun Li y el Dr. Pushkar Tandon, científicos de Corning, fueron reconocidos recientemente por la American Chemical Society (ACS) como ganadores del premio Heroes of Chemistry 2017 por inventar una tecnología que habilitó las fibras ópticas Corning® ClearCurve®

El Dr. Dana Bookbinder, el Dr. Ming-Jun Li y el Dr. Pushkar Tandon, científicos de Corning, fueron reconocidos recientemente por la American Chemical Society (ACS) como ganadores del premio Heroes of Chemistry 2017 por inventar una tecnología que habilitó las fibras ópticas Corning® ClearCurve®

5G Wireless: Building the Next Generation with Corning fiber and optical cable

Conexión 5G inalámbrica: Construyendo la próxima generación

Conexión 5G inalámbrica: Construyendo la próxima generación

El sector de las telecomunicaciones, en constante desarrollo, se traslada hacia una nueva dirección muy atractiva: la conectividad 5G. La conectividad 5G ofrecerá velocidades similares a las de la fibra mediante una conexión inalámbrica

El sector de las telecomunicaciones, en constante desarrollo, se traslada hacia una nueva dirección muy atractiva: la conectividad 5G. La conectividad 5G ofrecerá velocidades similares a las de la fibra mediante una conexión inalámbrica