纽约州康宁,2013年10月3日 - 康宁公司(纽约证交所代码:GLW)今天宣布向Dian Fossey大猩猩国际基金会捐赠25000美元。康宁已连续三年成为Fossey基金会的官方赞助商,在康宁的帮助下,该基金会不断致力于保护大猩猩及其在非洲的栖息地。
“我们很高兴能够继续支持Dian Fossey大猩猩国际基金会和它的工作,以保护这一强壮而美丽的物种,我们行业领先的保护玻璃就是以这种动物命名的,”康宁特殊材料部高级副总裁兼总经理Jim Steiner说。 “康宁从一开始就发现,Fossey基金会在研究和数据收集方面的奉献精神非常契合康宁的价值观。因此,我们选择继续支持Fossey基金会的重要工作,来拯救这种高度濒危的物种。”
Dian Fossey大猩猩国际基金会成立于1978年,致力于保护大猩猩及其在非洲的栖息地。该组织的救助、恢复、跟踪和反偷猎巡逻举措有助于确保大猩猩的生 存。Fossey基金会还与其他国际组织合作,以促进对大猩猩的研究,并让人们了解大猩猩和我们所生活的这个世界之间的联系。
“我们非常感谢康宁在过去三年中对我们保护大猩猩工作的一贯支持,康宁不仅给予了我们资金赞助,还教育了他们的员工和公众,”Fossey基金会主 席兼首席执行官Clare Richardson说。 “此外,康宁还支持我们在一定范围内积极建立响应系统,以应对突然发生的意外事件,如去年十二月对我们的反盗猎阵营的攻击,导致一名巡逻员惨死。”
康宁®大猩猩®玻璃延续了康宁在材料科学和玻璃技术领域160多年的创新传统,是消费电子设备中应用最广泛的耐损伤保护玻璃。它可以保护世界上最酷的智能手机、平板电脑、笔记本电脑和数字标牌免受日常使用带来的磨损,目前在全球范围内应用于超过33个主要品牌,1,000个产品型号,和15亿台设备中。
前瞻性与警示性声明
此新闻稿内涵前瞻性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),此类陈述以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实 际结果产生实质性差异的重大风险与其他不确定因素。风险和不确定因素包括:全球政经商局势;金融与信用市场的状况;货币汇率波动;税率;产品需求和业界产 能;竞争;客户集中基地依赖度;生产效率;成本降低;关键部件与原材料料的可取得性;新产品商业化;价格波动;高价值与非高价值产品的混合销售变动;新厂 房动工或重建支出;因恐怖活动、武装冲突、政局或金融环境不稳、不利天气条件或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;参股公司活动;收购及 撤资活动;过剩或陈旧库存水平;技术变动率;专利权的执行能力;产品与部件性能问题;关键人才的保留;股价波动;以及法律或监管环境的不利发展。康宁已将 上述及其他风险因素详细呈报美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)。前瞻性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新信息或事件发生,康宁不承担修正该陈述的任何义务。
关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com) 是特种玻璃和陶瓷材料的全球领先厂商。凭借着160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组成部分推动着消费电 子、移动排放控制、通信和生命科学等领域的众多高科技系统。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶 瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学 和计量学的先进的光学和特种玻璃解决方案。
关于Dian Fossey大猩猩国际基金会
Dian Fossey大猩猩国际基金会(www.gorillafund.org) 成立于1978年,致力于保护大猩猩及其在非洲的栖息地。它致力于促进对大猩猩及其日益受到威胁的生态系统开展研究,并向人们宣传这种动物与我们所处世界 的联系。Fossey基金会还与政府机构和其他国际伙伴合作,通过教育、医疗、培训和开发等举措,为当地社区提供援助。
媒体关系联络人:
Anna I. Giambrone
(607) 974-5933
giambronai@corning.com
Joseph M. Dunning
(607) 974-5006
dunningjm@corning.com
投资者关系联络人:
Ann H. S. Nicholson
(607) 974-6716
nicholsoas@corning.com
Dian Fossey大猩猩国际基金会联系方式:
Erika Archibald, Ph.D.
(404) 624-5944
earchibald@gorillafund.org