Cell Culture Vessels Comparison: HYPERStack vs. Traditional Cell Culture Vessels

贴壁细胞培养是生命科学研究的一项基础技术,在生物制造行业中发挥着多种作用。细胞培养容器是贴壁细胞生产的关键工具,因为容器环境对细胞的健康和增殖有显着影响。容器的选择至关重要,因为它会影响细胞的供氧和生长、污染风险、以及工艺的效率和可扩展性。除了传统的细胞培养瓶和培养皿外,细胞培养容器的新选择正在帮助实验室和生命科学制造商拓展工作范围,并扩大规模。

康宁HYPERStack® 超级细胞培养室等高级选项,助力于满足用户不断扩大的大规模细胞生产需求。请继续阅读,了解 HYPERStack 产品如何帮助实验室克服生产效率、污染防护以及从研发向生产规模过渡中的挑战。

HYPERStack 超级细胞培养室与传统细胞培养容器的比较

培养瓶因其简单且成本低,通常是单层培养贴壁细胞的首选培养容器。

对于需要生产更多贴壁细胞的实验室来说,使用更多数量的培养瓶就足够了,但快速增加更多的培养瓶会导致处理效率低下,并带来更大的污染风险。多个培养瓶的一种替代方案是使用康宁 CellSTACK® 产品,该产品支持单个容器内多达 40 层的细胞生长,旨在简化灌液和操作,同时降低污染风险。

一些实验室和工业生产会在细胞产量和污染保护方面有更高的需求,想要寻求贴壁细胞生长的替代平台。

康宁 HYPERStack 产品系列就是这样的解决方案之一。康宁的 High Yield PERformance(HYPER) 技术利用独特的超薄透气膜来消除容器内的气隙。与传统容器相比,显著增加了单位体积内的细胞生长面积。例如,康宁 HYPERFlask®采用 HYPER 技术,在与传统的 175 cm2 培养瓶相同的占地面积内,实现了细胞生长面积提升 10 倍。

对于有更大放大需求的用户,HYPERStack 容器结合了 CellSTACK 的设计理念与 HYPER 的技术优势,进一步扩大了贴壁细胞的生长能力。HYPERStack 容器在支持生物生产方面有着可靠的应用记录,包括细胞和基因治疗的生产。

了解 HYPERStack 超级细胞培养室的优势

HYPERStack 培养室为生物制造公司提供了一种替代传统细胞培养容器的方案,以满足它们在性能和规模上的要求。以下是一些主要优势。

高效的气体交换和高产量的能力

康宁高级生物工艺应用科学家 Ann Rossi Bilodeau 解释了 HYPER 技术与传统细胞培养容器之间的气体交换有何不同。她提到:“在传统的容器中,会存在一个所谓的顶部空间。细胞上方有一层培养基,然后是一个顶部空间,气体交换发生在空气和培养基的界面处。”相比之下,在 HYPER 技术中,容器内部设计有气体通道,使气体交换直接在细胞生长表面进行。“因此,它可以显著提高细胞生长效率,因为气体交换非常高效,”她解释道。

Rossi Bilodeau 补充道,HYPER 技术“由于无需依赖顶部空间,能够在紧凑的占地面积中实现非常高密度的细胞生长”

与同样占地面积的其他容器相比,HYPERStack 超级细胞培养室具有更高的细胞产量,使其适用于许多生物生产应用。HYPERFlask 超级细胞培养瓶的占地面积比 HYPERStack 培养室更小,更适合细胞生产需求较小活空间有限的实验室。

封闭系统设计

封闭式操作可以降低污染风险,这是生物制造公司(尤其是生产治疗性产品)的关键考虑因素。

HYPERStack 培养室专门为封闭系统操作设计。用户可以通过将软管、空气过滤器与 HYPERStack 培养室一起结合使用,创建各种封闭系统设置,例如袋组件和无菌瓶连接。这使得更换培养基等操作能够在生物安全柜之外进行,从而提高工作效率、降低劳动强度。

细胞生产的可扩展性

HYPERStack 培养室为制造商提供了一种采用封闭系统的模块化和可扩展的细胞生产能力,使资源利用更高效,这对于细胞与基因治疗、疫苗生产、以及其他需要优化产出的应用至关重要。

基于堆叠容器的设计原理,HYPER 产品系列在您从研发规模(HYPERFlask 培养瓶)转向生产规模(HYPERStack 培养室)时,提供批次间的一致性。

为了进一步扩大细胞生产规模,HYPERStack 培养室可以通过软管及他附件将容器连接成组。Rossi Bilodeau 提到,与使用多个独立的容器生产相同数量的细胞相比,使用歧管组装可以进一步降低污染风险并简化工艺流程。

其他考量因素

在评估贴壁细胞培养选项时,还需考虑培训和劳动力要求。

Rossi Bilodeau 解释说,虽然 HYPERFlask 培养室的操作方式与传统细胞培养瓶类似,但 HYPERStack 培养室需要对用户进行一定的培训。“HYPERStack是一个完全封闭的系统,这种设计是一大优势。但为了保证容器的完整性,使用时需要进行一些培训,“她说道。

HYPERStack 细胞培养容器的实际应用

HYPERStack 产品为生物制造公司提供了具有成本效益的性能和可扩展性。

例如, Waisman Biomanufacturing 是一家为临床试验生产生物制剂的制造商,希望其位于威斯康星州麦迪逊的工厂中,通过更高效、更具成本效益的大规模生产方法,扩大异源细胞疗法的生产规模。该公司的传统 CellSTACK 10 层细胞培养室虽然性能可靠,但如果不进行设备或设施升级,就无法满足新的生产规模需求。因此,Waisman 选择了 HYPERStack 36 层培养室。

HYPERStack 培养室帮助该公司实现了显著的成本节约。这家生物制造商在运营成本仅增加20%-50%的情况下,实现了 250% 的细胞产能增长。他们在非常短的时间内即取得了这些成果,而无需大幅扩大设施或人员规模。

随着像 Waisman 这样的公司寻求更高的产能,HYPERStack 培养室提供了一种高效且可扩展的解决方案。

了解更多关于康宁HYPERStack培养室如何提升您细胞培养开发的信息。