我们现在可能还不知道后隔离时代会以怎样的方式把高性能显示器从“可能”变成“无处不在”,但是,全球经济将毫无疑问地在这方面发挥关键作用。
我们所知道的是,消费者在家的时间越来越多,他们在屏幕上的花费也越来越高。截至6月,笔记本电脑销量创下近年来单季最大增幅。在美国,全国范围内的封锁措施实施之后,电视机的销售量同比增长超过40% 。
这不仅仅是为了娱乐。
居家要求使得与工作、远程教育和社交活动相关的视频会议大幅上升。无论工作小组或者婚礼宾客都可以通过屏幕上的聊天视窗相互联络,人们须臾之间就能够到达世界的任何一个角落。
远程医疗也迎来了发展机遇。在新冠疫情之前,只有不到20% 的美国人使用远程医疗,而现在,作为限制病人出行和防止病毒传播的一种方式,远程视频健康检查迅速成为主流。
然而这些体验并不都是美好的。模糊的图像和缓慢的刷新速度会影响沟通质量,很是令人困扰。
但是,如果图片让你感觉身临其境,它们就能为你带来新的生活体验。你可以陶醉于博物馆的展览,合作处理一个棘手的工作问题,或者与老朋友共进晚餐——所有这一切都通过一个玻璃屏幕实现。这毫无疑问地证明了保持社交距离并不一定意味着社交隔离。
长期以来,康宁公司一直是实现这一目标的领跑者之一。客厅、办公室和教室配备的显示器中很有可能使用了康宁公司的产品。凭借其标志性的Corning® EAGLE XG® Glass,康宁公司助力更大,更薄,分辨率更高的液晶显示器成为现实。自从2006年上市以来,EAGLE XG Glass已售出超过250亿平方英尺。