玻璃组合 | OLED 及 LCD 显示玻璃屏幕 | 康宁

探寻设备幕后的秘密

每次看到显示设备——手机、电视、智能手表、车载屏幕——你会看到什么?你看到的是图像。明亮而生动的图像呈现在各种形状和尺寸的屏幕上。各种平面、曲面、柔性屏幕,都比以往更加轻薄。

如果进一步思考这些画面是如何呈现出来的话,你可能会注意到,大多数的图片都被一层玻璃盖板保护着,你可能还听说过LCD或者OLED之类的屏幕类型。但是大多数人可能就不会再继续深入了解了。你可能会看见各类屏幕上显示了画面,但是很少会去思考这些画面是怎样创造出来的,它是如何呈现出清晰而逼真的色彩,如何传递到我们的眼中。

如果我们更进一步,就能在设备表面和玻璃盖板之后找到一层或多层的超薄高科技玻璃,正是它们为我们呈现出了各式各样的画面。每一层玻璃的功能都不同,它们组合在一起就变成了我们每天都要用到的屏幕。康宁将这些多层玻璃统称为“玻璃组合”。

这个玻璃组合中的每一层都值得研究,因为每一层玻璃都代表着玻璃科技和光学物理的突破,也代表了最尖端的制造技术。位于玻璃组合顶部的是大多数消费者都听说过的移动设备保护性盖板玻璃——康宁®大猩猩®玻璃。这层盖板玻璃保护着屏幕的外观,并且支持前置摄像头和多种传感器的使用。通常,此类设备的背面也会使用相似的保护性玻璃,同时还支持无线充电功能。

盖板玻璃下方就是基板玻璃,它们会根据屏幕的类型实现具体的功能。

虽然每层玻璃都是经过相同的熔融工艺制造而成,但是玻璃的成分都有所不同——赋予玻璃不同的属性和优势。不论是用于LCD和OLED屏幕,还是用作移动设备的前后盖板,抑或做其他用途,我们都会选择适合该应用的超薄玻璃:

特定的OLED屏幕还可以用于制造柔性屏幕。对于柔性OLED屏幕来说,玻璃基板扮演的角色与载板基板不同却同样重要。在工艺流程中,载板玻璃是一个稳定的平台,其上有一层很薄的塑料,屏幕就是在这层塑料上制造出来的。这层塑料本身并不稳定,无法耐受面板所需的高温制造工艺。同时,载板玻璃还有特殊的光学特性,在面板制造流程完成之后,可以使用激光将柔性面板从载板玻璃上剥离开来。因此,康宁选用了显示器级别的玻璃基板,优化后作为载板玻璃用于制造柔性OLED显示器。虽然载板玻璃会在面板制造完成后与面板分离,但是它也是玻璃组合中的一员。

看到这里,你再去看手机、电视、智能手表、车载屏幕时——能看到什么?看到的是不是不仅仅是画面了?你能否在脑海中勾勒出其中的层层的“玻璃组合”?

随着屏幕制造商持续创新,拓展技术,康宁也将继续利用我们在光学物理和材料科学方面的知识优势制造尺寸更大、分辨率更高、更薄以及柔性更好的屏幕。随着Quantum Dot(量子点)、Micro LED(微发光二极管)和Mini-LED(次毫米发光二极管)等新兴的显示技术的不断发展,我们将利用康宁专利熔融下拉制程工艺及可靠的康宁全球供应网络提供优质的玻璃基板,并涵盖从前板、背板,到背光扩散器等各个领域。

从你每天接触使用的玻璃,到你可能从未见过或想到过的藏在表面之下的玻璃,所有这一切都始于康宁在材料科学方面的深入了解和持续创新。

新兴显示技术及精密玻璃所发挥的作用