Fiber to the Edge (FTTE) | Next Gen LAN Network | Corning

Réseaux Corning® Everon® Fiber to the Edge (FTTE) : Une nouvelle façon puissante de travailler en réseau.

Réseaux Corning® Everon® Fiber to the Edge (FTTE) : Une nouvelle façon puissante de travailler en réseau.

Vous faites confiance à la fibre dans l'épine dorsale de votre bâtiment... mais vous pouvez maintenant profiter des avantages du déploiement d'un réseau Fiber to the Edge à l'échelle d'un bâtiment.

En amenant la fibre optique jusqu'aux confins de votre bâtiment ou de votre campus, vous créez un réseau LAN de nouvelle génération, prêt pour l'avenir, qui durera toute la vie du bâtiment. Les réseaux Fiber to the Edge façonnent l'entreprise du futur qui doit être prête à gérer des applications et des technologies en demande comme la 5G, l'équipement audiovisuel, l'éclairage intelligent et bien plus encore.

Plus de capacités. Des possibilités infinies.

Plus de capacités. Des possibilités infinies.

Icône moins de coûts

Moins de coûts globaux

Jusqu'à 30 % de réduction des dépenses d'investissement grâce aux économies de matériaux et d'espace et jusqu'à 50 % de réduction du coût total de possession grâce aux économies réalisées sur les frais de chauffage, de ventilation et de climatisation et à la réduction du nombre de mises à niveau futures.
Icône plus performances

Plus de performances

Obtenez plus de bande passante et plus de puissance à la périphérie de votre réseau avec une latence plus faible.

Icône prêt pour l'avenir

Prêt pour l'avenir. Aujourd'hui.

Votre nouveau réseau Fiber to the Edge répond aux besoins d'aujourd'hui et est prêt à affronter la 5G, l'IOT, le Wi-Fi6 et au-delà.

 

En quoi un réseau Fiber to the Edge est-il différent ?

Faire plus avec moins

Faire plus avec moins

Nos clients économisent davantage, ce qui améliore leur résultat net... un réseau Fiber to the Edge ouvre la voie à des applications très demandées telles que l'audiovisuel, la sécurité, la connectivité sans fil et bien d'autres encore.

Conception de réseau plus intelligente :

  • Extension de la portée du réseau pour la connectivité extérieure
  • Réduction de 50 % des chemins de câbles
  • Réduction de 70 % du nombre de mètres linéaires de câbles
  • Élimination de 80 % des chemins de câbles, soit une économie de 50 000 dollars par chemin de câbles
  • Préparation aux vitesses 5G
  • Passage du Wi-Fi6 au Wi-Fi7 sans ajout de câbles
  • Prise en charge des besoins audiovisuels exigeants en bande passante
Immeuble de bureaux de 180 000 pieds carrés - Économies réalisées sur le projet
Matériaux 25 %
Main d'œuvre 43 %
TOTAL 29 %

Construire un lieu de travail plus durable

Construire un lieu de travail plus durable

En réduisant l'espace nécessaire aux équipements de réseau et en convergeant plusieurs réseaux en un seul, rationalisé, votre impact sur les ressources est réduit. Qu'il s'agisse des coûts de chauffage, de ventilation et de climatisation pour refroidir l'équipement supplémentaire ou de la réduction du nombre de câbles installés, tout cela peut faire la différence.

Impact sur les bâtiments Économies Unités
Puissance 23 % KW
Closet Cooling 76 % Tonnes
Espace en rack 40 % RUs
Copper 2221 kg
Polymères 1045 kg
Sustainable Corning COC Headquarters Building

La paire parfaite : Fibre et alimentation à distance

La paire parfaite : Fibre et alimentation à distance

Les bâtiments devenant plus intelligents, ils demandent plus d'énergie à nos réseaux. L'alimentation à distance de Corning peut fournir jusqu'à 800 W d'énergie à la périphérie (plus de 2 000 pieds) pour supporter des charges de puissance petites à moyennes telles que des appareils IP et des éclairages intelligents. En utilisant notre câble ActiFi®, vous pouvez apporter l'alimentation et la fibre à la périphérie de votre réseau dans un seul câble. Voici ce que cela signifie pour votre prochain projet :

  • Coûts de déploiement réduits
  • Une densité de ports qui réduit l'encombrement de votre équipement réseau
  • Gestion plus facile grâce à l'intelligence intégrée  
En savoir plus

Vous voulez économiser de l'argent sur votre prochain projet de réseau local ?

Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir les avantages de la fibre optique à la périphérie de votre réseau.

Remplissez ce formulaire pour commencer dès aujourd'hui.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.

Partager