数字时代的高度创新,高度采用和高度协作
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
数字时代的高度创新,高度采用和高度协作

放眼人类文明发展史,对于科技爱好者而言,人类历史上最酷的事情出现在上一个世纪, 即整个漫长的人类文明发展时间轴末端的一小点。这所谓的上一个世纪,是从漫长疲倦的狩猎采集者时代和农业时代逐步过渡到商业时代、工业时代,直到以数字化计算机和生物科技为特点的“第五”时代。

全球人口正向着百亿的数量增长。全球范围的实时互联也得以实现。人们可以毫无障碍地获取信息。科技正以前所未有的速度发展。

只要轻轻一点你就可以推送发布一篇供百万人阅读的文章,或网购商品送货上门,远程控制家里的空调。只要在车内中控板触摸一下就可以获取导航信息。在屏幕上滑动一下就拿到自己的登机牌。无论好坏,我们生活在一个全天候不停运转实时互联的世界里。

数字时代有三个相互依存的关键特点:高度创新,高度采用和高度协作。

首先开始的是高度创新。过去100年的创新速度令人难以置信,我们也亲眼见证了其中的许多项创新。仅在过去的30年中,创新更是爆发性的增长,许多的技术相互依存从而形成了一种复合效应。

其次便有了高度采用。如今信息和技术几乎对任何人在任何时间开放,因此我们正见证创新的民主化发展。试想,电力花了70年的时间才被大规模采用。互联网接入用了20年。而物联网的大规模采用只用了8年。

第三点,可能也是数字时代最重要的一大因素,就是高度协作。人类思想、经验和智慧的共享是创新和采用得以实现的关键所在。而网络让这一切得以实现。正是网络一直在推动和促进着技术的进步,但它并不像我们今天看到的那样总是以光速前进着。

在过去,咖啡馆和教室就好比“网络”促进了科技的进步。如今的创新咖啡馆存在于数字化网络中。人们跨国家跨学科地进行全天候的实时合作。这种平等的无缝式协作使创新能够以指数级的速度飞速增长。

当今网络的核心是通信。它通过个人电脑、光纤、服务器、主机、数据中心,以及全球运营商得以建立完成。

而现在关于高度创新、高度采用和高度协作的有趣之处在于,如何让已建立的标准归零。颠覆和拐点无处不在。例如智能手机的发展:

在过去的25年间,手机行业至少出现了6次拐点重新改变了业界标准。首先是问世于1993年的Newton掌上电脑(这款产品在当时是个人数字化设备的大胆创举)。随后这个行业先后历经了Palm Pilot、翻盖手机和黑莓手机,大约在10年前,iPhone推出了触摸屏功能和应用,从本质上再次颠覆了一个颠覆性的产业。随后三星Note手机配备了大尺寸OLED屏幕和手写笔——这又是一次颠覆。

谁知道未来又会怎样?柔性触摸屏电话?语音控制?人工智能?

总结而言:在这个高度创新、高度采用和高度协作的数字时代,过去并不是序幕。科技的进步和发展比我们想象的更快。

 

当托马斯·爱迪生发明了灯泡,他来到康宁为灯泡的玻璃罩寻找解决方案,从而使灯泡迅速商业化。通过开发电视面板和显像管,康宁在黑白电视和随后的彩色电视的技术实现上提供了帮助——这导致了大众媒体的盛行(不管是好是坏!)。现代数据通信时代的开始源于康宁发明的第一条低损耗光纤,引发了宽带革命。我们为液晶显示屏研发的玻璃,使液晶屏得以出现在电视上和你口袋里的手机上。十年前,这一创新又产生了坚韧耐用的盖板玻璃——大猩猩玻璃,它就在此刻你浏览这篇文章的手机上。

纵观历史,康宁一直致力于通过创新科技使世界变得更美好。并且通过全球化部署,将这些科技与各地区的人才、知识库和资源紧密连接起来。

这一切都发生于须臾之间,并且顺着时间不断朝前推进。康宁在创新,全世界亦如此。高度创新、高度采用和高度协作的势头永不会减。我们的生活由此以更快的速度,变得更好。

我们与你一样,对未来充满期待。