FAQ | Corning Gorilla Glass

FAQs

常见问题

常见问题

  • 为什么我希望我的设备中应用了大猩猩玻璃?

    刮擦和碰撞在生活中是免不了的,但康宁®大猩猩®玻璃能够使您的设备抵抗因日常使用不慎而造成的损伤。大猩猩玻璃还具有较强的美感。它薄而轻便,触摸时给人一种很酷的感觉,另很多的时尚设计的以实现。

  • 你能解释离子交换过程吗?

    离子交换是一种化学强化过程,在这一过程中,大的离子被“塞入”玻璃表面,形成一种压缩的状态。大猩猩玻璃是专门设计用来最大限度地增强这种行为。让这种 玻璃在约400℃的温度下进行熔盐热浴。较小的钠离子离开玻璃,而较大的钾离子从盐浴中进入玻璃来取代它们。由于这些较大的离子会占据更多的空间,所以当 玻璃冷却时便会挤压在一起,在玻璃的表面形成一层抗压应力。大猩猩玻璃的特殊组成使钾离子扩散到表面,从而在玻璃深处形成较大的抗压应力。这一压缩层形成 的表面更能够抵抗日常使用对玻璃造成的损伤。

  • 是什么让大猩猩玻璃具有如此强大的抗损伤性?

    大猩猩玻璃的独特的组成会产生一种深层的高抗压应力(通过离子交换过程产生)。这种压缩作用类似于一种“盔甲”,使玻璃格外结实和具有抗损伤性。

  • 我如何知道我的设备中是否有大猩猩玻璃?

    目前,大猩猩玻璃已被全球40多个主流品牌广泛应用于2100多款产品中,总计超过50亿台设备。请查看最新的名单,它全面地收集了康宁可以确认的应用了大猩猩玻璃的设备名称。

     

     

     

  • 这份名单包括所有应用了大猩猩玻璃的设备吗?

    不,不幸的是,客户协议不允许我们标明所有的应用了大猩猩玻璃的设备。这份名单列出了我们可以谈论的所有设备。随着个更多客户允许我们分享信息,我们将继续更新这份名单。

  • 我能够打破大猩猩玻璃吗?

    如果受到足够的破坏力,大猩猩玻璃可以被打破。然而,大猩猩玻璃能够更好地抵抗真实世界中玻璃最易受到的划伤或破裂。

  • 我喜欢具有更强的抗损伤性这个想法,但大猩猩玻璃会不会增加我的设备的体积呢?

    康宁的离子交换工艺使得大猩猩玻璃格外耐用,同时保持轻薄的体积,足以在最光滑的智能手机和掌上电脑中应用。大猩猩玻璃能够以0.5毫米的厚度生产,仅相当于人一根头发的四倍粗细。

  • 大猩猩玻璃真的是在60年代开发出来的吗?

    不。这只是一个流行的神话,显然是对事实的一种误解。康宁确实是在1960年试验化学强化玻璃的,这是为了响应一个被称为“项目肌肉”的活动倡议。1961年,康宁公司开发了一种玻璃成分,以Chemcor®的 品牌进行推广,其特点是具有最高水准的强度和耐久性。Chemcor玻璃被用于餐具和眼科产品,以及汽车、航空和医药等行业。2006年,康宁的科学家们 凭借公司以前积累的强化玻璃方面的专业知识,开始为电子设备开发一种结实的新型保护玻璃。然而,康宁大猩猩玻璃是与Chemcor的玻璃成分不同的一款产 品。我们在成分及其他方面做了重大变化,以实现包括抗损伤在内的卓越的产品特性,同时使这种玻璃和康宁独有的熔融下拉生产工艺相容。康宁的熔融下拉工艺能 够产生极薄的玻璃,具有无可比拟的表面质量。这种结实的耐损玻璃是当今最光滑的电子设备和最先进的触摸技术的理想选择。

  • 大猩猩玻璃是可回收利用的吗?

    是的。大猩猩玻璃可以通过标准的玻璃回收程序进行回收利用。

  • 如果我的移动设备中含有大猩猩玻璃,而不是钠钙玻璃,我会因此而多花钱吗?

    康宁将大猩猩玻璃销售给设备制造商。它的定价是基于制造商对特定产品的要求(如厚度、尺寸等)和产量。我们不能推测这对一个特定设备的零售价意味着什么。

  • 大猩猩玻璃是在哪里制造的?

    康宁在美国、日本和台湾制造大猩猩玻璃。

  • 康宁的熔融下拉工艺的优点是什么?

    康宁独有的熔融工艺创造了无与伦比的表面质量。这种极为精确的、高度自动化的工艺生产的玻璃具有非常干净、光滑、平整的表面,出色的光学清晰度,以及固有 的尺寸恒定性。借助这种适当的工艺设计,玻璃可以被“拉长”使用,从而淘汰了会增加成本并可能引入表面缺陷的研磨和抛光工艺。这种熔融下拉工艺是康宁制造 业内领先的LCD玻璃的核心。

  • 大猩猩玻璃和康宁的LCD玻璃基板之间有何区别?

    它们用于不同的目的:大猩猩玻璃是一种显示装置外部的保护玻璃,而EAGLE XG®是一种在液晶显示面板中使用的玻璃基板。因此,许多电子设备都配备了康宁大猩猩玻璃和EAGLE XG。尽管它们是通过相同的制造工艺形成的,但两种玻璃的化学成分不同。EAGLE XG LCD玻璃是一种硅铝酸盐合成物,而大猩猩玻璃是一种碱金属铝硅酸盐玻璃。

  • 我听说除了消费电子品以外,大猩猩玻璃还将被用于其他应用产品。关于这方面您能告诉我什么信息?

    大猩猩玻璃独特的美观和耐用性的结合为其在消费电子品以外应用提供了众多先进性,而康宁的研究小组正在探索这些可能性。请继续关注下一次大猩猩玻璃可能会出现在哪些领域。