Corning Étend son Portefeuille de Connectivité pour Centres de Données d'IA avec la Technologie PRIZM® TMT

Communiqués d'actualité
Optical Communications
Corning Étend son Portefeuille de Connectivité pour Centres de Données d'IA avec la Technologie PRIZM® TMT
Corning Étend son Portefeuille de Connectivité pour Centres de Données d'IA avec la Technologie PRIZM® TMT
Berlin | Corning Incorporated | mars 16, 2026
Lens technology enables denser, faster, and more resilient AI optical networks at scale.

BERLIN - Corning Incorporated (NYSE: GLW) annonce une collaboration avec US Conec pour devenir licencié de la technologie de ferrule optique PRIZM® TMT, une solution qui permet d'intégrer un plus grand nombre de fibres dans des espaces plus restreints au sein des centres de données. L'ajout de PRIZM® TMT élargit la gamme complète de solutions de connectivité optique haute densité de Corning pour les réseaux d'IA de nouvelle génération.

« L'infrastructure de l'IA pousse la connectivité optique vers des environnements nouveaux et plus exigeants », a déclaré Mike O’Day, vice-président senior et directeur général de Corning Optical Communications. « En obtenant la licence PRIZM® TMT, Corning renforce sa capacité à fournir des solutions évolutives et riches en fibres qui aident les clients à construire des clusters d'IA plus grands, plus rapides et plus efficaces, tout en s'alignant étroitement sur l'écosystème plus large de l'industrie. »

À mesure que l'infrastructure de l'IA se développe avec les nouvelles générations de puces d'IA et l'augmentation de la taille des clusters, les clients des centres de données doivent connecter un nombre croissant d'accélérateurs dans la partie "scale-out" (extension horizontale) du réseau. De plus, les liaisons cuivre traditionnelles à courte portée seront de plus en plus remplacées par des liaisons optiques dans les parties "scale-up" (extension verticale) du réseau, portant le nombre de connexions optiques à des milliers de fibres par baie de serveurs et de commutateurs. Cette transition entraîne une densité de fibres considérablement plus élevée à l'intérieur des baies de serveurs, augmentant l'importance de la densité des connecteurs, de la performance et de la vitesse d'installation.

La ferrule PRIZM® TMT relève ces défis grâce à des microlentilles alignées avec précision plutôt qu'à un contact direct de fibre à fibre. La technologie de ferrule PRIZM® TMT à faisceau élargi permet une installation plus rapide et plus fiable, une plus grande résistance à la contamination et une réduction du coût total de possession – autant d'avantages essentiels dans les déploiements exigeants des centres de données d'IA en "scale-up" et "scale-out".

PRIZM est une marque déposée de US Conec Ltd. Pour plus d'informations, visitez la page des produits de Corning.
 

À propos de Corning Incorporated
Corning (www.corning.com) est l'un des principaux innovateurs mondiaux en science des matériaux, avec un historique de 175 ans d'inventions qui ont changé des vies. Corning applique son expertise inégalée en science du verre, science de la céramique et physique optique, ainsi que ses solides capacités de fabrication et d'ingénierie pour développer des produits qui définissent des catégories, transforment les industries et améliorent la vie des gens. Corning réussit grâce à des investissements soutenus en R&D, à une combinaison unique d'innovation en matière de matériaux et de processus, et à des relations profondes et basées sur la confiance avec des clients qui sont des leaders mondiaux dans leurs secteurs. Les capacités de Corning sont polyvalentes et synergiques, ce qui permet à l'entreprise d'évoluer pour répondre aux besoins changeants du marché, tout en aidant nos clients à saisir de nouvelles opportunités dans des industries dynamiques. Aujourd'hui, les marchés de Corning incluent les communications optiques, l'électronique grand public mobile, l'affichage, l'automobile, le solaire, les semi-conducteurs et les sciences de la vie.