El futuro de las redes es 400G Ethernet. Esta tecnología satisface las enormes exigencias de ancho de banda siempre crecientes, impulsada por la nueva Inteligencia Artificial, el aprendizaje automático y el internet de las cosas. Este módulo examinará aplicaciones de aprendizaje, CPU más rápidas, la computación sin servidor y almacenamiento flash distribuido.
La actualización de los centros de datos de 100G a 400G ofrece la manera más fácil, eficiente, con mayor rendimiento de energía y rentabilidad para continuar expandiendo el desempeño de la red.
La solución Ethernet 400G también presenta muchas tecnologías nuevas, que incluyen:
- Nuevos tipos de medios ópticos, como 400G-DR4, 400G-FR4, 400G-SR8 y 400G-2FR4
- Una opción de dos factores de forma diferentes: OSFP y QSFP-DD
- Nuevas opciones de planta de fibra, así como opciones para reutilizar la infraestructura de fibra existente
(1) BICSI CEC disponibles a la asistencia
** Al registrarse estará participando en un sorteo de una e-tarjeta de regalo de Amazon.