Este seminario web brindará una descripción general de ruptura de puertos (Port Breakout), que se define como tomar un puerto paralelo y dividirlo en puertos de menor velocidad en el cableado (40G-10G, etc.) y su impacto en cableado estructurado. También cubriremos una nueva tendencia en la que los clientes buscan romper los puertos del transceptor en la interfaz del transceptor en lugar de en el cableado estructurado. Esta tendencia está llevando a la industria a evaluar nuevos conectores de factor de forma más pequeños. Presentaremos los nuevos diseños de conectores propuestos y discutiremos las aplicaciones en las que potencialmente podrían utilizarse.
(1) BICSI CEC disponibles a la asistencia
** Al registrarse estará participando en un sorteo de una e-tarjeta de regalo de Amazon.