康宁最新推出具备原材耐损性的第三代大猩猩®玻璃

新闻稿

新闻稿

新闻稿

新闻发布
Gorilla Glass
康宁最新推出具备原材耐损性的第三代大猩猩®玻璃
康宁最新推出具备原材耐损性的第三代大猩猩®玻璃
Corning, Ny | Corning Incorporated | 2013年1月7日
第三代玻璃成分的强度进一步增强

纽约州康宁, 2013年1月7日 – 康宁公司 (纽约证券交易所代码:GLW)近日在本周举办的拉斯维加斯国际消费电子展 (CES) 上推出第三代康宁Gorilla®玻璃。这种耐损保护玻璃已经被广泛用于消费电子产品,而此次推出的最新版本采用了全新的玻璃成分,其耐用性在玻璃原子结构层面得到了进一步加强。

第三代Gorilla玻璃具备最新的原材耐损性(Native Damage Resistance™) ,其开发目标是提供更好的耐用性以承受玻璃上较深的划痕和裂纹。因此,具备原材耐损性(Native Damage Resistance™)的第三代康宁Gorilla玻璃能够提供更强的抗划伤性能,降低划痕可见度的同时在一旦出现划痕的情况下保持更好的强度。

“作为玻璃创新领域的全球领导者,我们致力于通过创新产品满足客户的需求,”康宁特殊材料部高级副总裁兼总经理James R. Steiner表示,“尽管我们已经通过化学加固法最大程度地优化了我们的玻璃,但我们仍然要求研究团队开发新的途径,以使保护玻璃受到划伤和其它损伤的 影响降到更低。”

“对于第三代Gorilla玻璃,我们的科学家从玻璃的原子结构层面着手,在根本上改进了玻璃应对撞击或划伤的方式。这种解决方案大幅提升了耐用 性,同时保持了触屏消费电子产品所需要的薄度。我们很高兴能够为客户提供强度更高的Gorilla玻璃,从而更好地满足当今设备所承受的日常磨损。”

康宁客户正在针对拥有原材耐损性(Native Damage Resistance™)的第三代Gorilla玻璃进行产品验证和设计,预计将在2013年中旬推出配备第三代Gorilla玻璃的全新设备。

康宁将于1月8日(星期二)至1月11日(星期五)在国际消费电子展(CES)上,位于中央大厅14813号的康宁展台现场展示拥有原材耐损性(Native Damage Resistance™)的第三代康宁Gorilla玻璃的各项属性。

Gorilla玻璃的成型采用了康宁专利熔融下拉制程,其平顺光滑的表面使其成为触屏设备的完美解决方案。Gorilla玻璃是全球设备制造商在保护玻璃方面的理想之选。过去6年中,全球已经有30多个主要品牌选用了该产品,横跨 975 个产品型号覆盖超过10亿部设备。

预测性与警示性声明
此新闻稿内涵预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),是以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实 质性差异的商业风险与其他不确定因素。风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;财务与信用市场的状况;货币汇率;税率;产品需 求和业界产能;竞争;集中型客户信赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的混合销售变动; 新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政局不稳定或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的适当性;抵押资产的公司活动;购并及撤资活动;过 多或过时库存量;技术变动率;专利权的执行能力;产品与零件组的表现问题;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国 证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此份陈述。

关于康宁公司
康宁公司 (www.corning.com) 是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。凭借着160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组成部分被用于高科技 消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤 器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先 进的光学和特殊材料解决方案。

媒体关系联络人:

Anna I. Giambrone
(607) 974-5933
giambronai@corning.com

M. Elizabeth Dann                                         
(607) 974-4989                                              
dannme@corning.com                                   

投资者关系联络人:
Ann H. S. Nicholson
(607) 974-6716
nicholsoas@corning.com