Fiber to the Premises | FTTP Cable Network Products | Corning

FTTH – Levando a fibra até o assinante

FTTH – Levando a fibra até o assinante

O FTTH ou fibra até a casa é a instalação de fibra óptica feita diretamente até o assinante, seja em unidades unifamiliares (casas), unidades multifamiliares (edifícios), ou empresas, para fornecer acesso de banda larga de alta velocidade. O FTTH aumenta drasticamente as velocidades de conexão e a confiabilidade para redes de banda larga em comparação com a infraestrutura de cobre legada.

A Corning ajuda as operadoras de rede a se manterem à frente da demanda por alta largura de banda, para que você possa cumprir a promessa de entregar altas velocidades a seu assinante – com soluções que aceleram a implantação, melhoram o desempenho da rede e minimizam os custos. Nossas inovações FTTH, desenvolvidas com informações diretas de nossos clientes, já proporcionaram conectividade de fibra a mais de 52 milhões de residências em todo o mundo.

Artigos, tendências e insights de FTTH

Sua rede está pronta para o futuro?

Sua rede está pronta para o futuro?

Novos avanços tecnológicos surgem todos os dias. A sua rede está pronta para atender às mudanças nas expectativas dos clientes? Evoluir sua rede para ficar à frente da demanda crescente pode ser um desafio, mas estamos aqui para apoiá-lo em cada etapa do caminho. Nossos especialistas podem ajudá-lo a criar uma estratégia clara de migração de cobre para fibra ou mesmo construir uma rede óptica do zero, para colocá-lo no caminho do sucesso no curto e longo prazos.

Saber mais

FTTH: Uma história de inovação

FTTH: Uma história de inovação

Assim como fizemos quando inventamos da primeira fibra óptica de baixa perda do mundo há quase 50 anos, a Corning continua a transformar a maneira como o mundo se conecta. Investimos na inovação conjunta de novos produtos e tecnologias com nossos clientes, para garantir o fornecimento de melhor desempenho de rede e implantação de rede mais rápida, enquanto reduzimos seu custo total de propriedade. Além da tecnologia, a Corning está investindo em expansões de capacidade, para garantir um fornecimento confiável para nossos clientes, bem como em aquisições estratégicas para expandir nosso portfólio FTTx.

Saber mais

Redes

FTTx

FTTx ou fibra até “qualquer lugar/aplicação” é o termo para redes totalmente baseadas em fibra, que fornecem serviços às instalações do assinante – sejam elas uma residência particular, uma empresa ou um apartamento. Mas o escopo de “qualquer lugar ou aplicação” está se tornando mais amplo à medida que a fibra óptica se torna o meio preferido para alcançar dispositivos cada vez mais próximos ao usuário e novas aplicações “X” surgem a cada ano.

Residência

As implantações de fibra para residência (FTTH) cresceram globalmente. À medida que o desejo por largura de banda continua a crescer, operadoras tradicionais de telecomunicações e cabo, entidades governamentais e provedores de serviços de internet estão procurando soluções econômicas para alcançar assinantes com cabo de fibra.

Ler mais

Unidade

Fibra para a unidade (FTTU) geralmente se refere à unidade de moradia, muitas vezes caracterizada por estar em uma unidade multifamiliar ou edifício (MDU).

Ler mais

Armário

Fibra até o armário (FTTC) geralmente se refere a arquiteturas de telecomunicações que suportam tecnologias xDSL. Não totalmente passiva, a fibra óptica atinge profundamente a distribuição da rede, mas aproveita o cabeamento de cobre de par trançado existente para suportar o drop final para os componentes eletrônicos ativos do assinante.

Ler mais

Small Cell

Conforme as demandas sem fio aumentaram, as estações base da macrotorre alimentadas por fibra evoluíram para fibra até a antena (FTTA), alcançando a torre até os próprios cabeçotes de rádio. À medida que o 4G/5G se expande, as operadoras contarão fortemente com uma malha mais ampla de small cells para fornecer uma melhor experiência de banda larga móvel aos usuários finais. O meio preferido será a fibra... a densificação exige a adoção de fibra óptica em implantações para small cell (FTTSC).

Ler mais

Mesa do escritório

As redes de edifícios corporativos, nas quais a fibra está avançando para substituir as redes locais (LAN) alimentadas por cobre são frequentemente chamadas de fibra até a mesa do usuário FTTD (desk). O termo “wire it once” ou instale fibra e instale uma vez só, reduz o investimento inicial e faz com que as empresas e proprietários de edifícios procurem investir em aplicações convergentes, em que os serviços de celular ou Wi-Fi também estejam integrados à LAN.

Ler mais

Nó

A fibra para o nó (FTTN) muitas vezes se refere a redes de fibra coaxial híbrida (HFC) das operadoras de cabo com suporte ao protocolo DOCSIS. A fibra alimenta nós ópticos para elétricos (O/E) na distribuição de acesso, que converte o sinal para passar pelo cabeamento coaxial existente para os assinantes. Em aplicações de fibra de até mais próximo do assinante, a sucessão de amplificadores é reduzida para melhorar a largura de banda geral e o desempenho.

Ler mais

Servidor

Com o aumento da demanda por data centers causada pela expansão massiva da Internet das Coisas (IdC) e seus requisitos de tecnologia associados, a necessidade de gerenciar e armazenar dados de forma eficaz se tornará indispensável para o sucesso de um negócio. Seja própria ou terceirizada, a fibra é essencial para os requisitos de largura de banda atuais e do futuro.

Ler mais

Negócios

As oportunidades de fibra para negócios (FTTB) estão se tornando ofertas de serviço muito lucrativas para as operadoras de rede. Atendidas pela mesma rede óptica passiva (PON) alimentando unidades unifamiliares (SFU) e unidades multifamiliares (MDU), as empresas exigem maior largura de banda e muitas vezes têm uma receita média mais alta por usuário (ARPU).

Redefinindo a conectividade

Ferramentas e Recursos