Corning’s Five Reasons for Optimism in the Display Industry

康宁显示科技全球商务运营总监安德培

为什么康宁对显示行业的未来充满信心?

教师指导学生,医生为病人看诊,好友间的日常闲聊,越来越多的人际互动都是通过屏幕进行的。

事实上,我们认为在新冠疫情的持续影响下,越来越多的互动将以线上形式进行。疫情带来了很多变数,但是对于康宁显示科技业务部来说,疫情下的新常态更坚定了我们对显示行业市场需求和发展的信念。

以下是康宁对显示行业未来充满信心的原因:

1、消费者仍然在购买应用显示屏的产品

每天,我们都依赖于家中或随身携带的设备屏幕保持联系,保持社交距离,而不是社交隔离。这也就意味着消费者需要购买更多的显示器、笔记本电脑和更大的电视以供娱乐休闲、获取消息并保持联络。事实上,今年4月时美国的很多地区都进行了封城,电视机销量却同比增长超过40%。这些增长主要得益于零售的价格下降,消费者能够以更合理的价格为客厅、书房以及教室配置最新的显示设备。

而消费者也不仅仅是任意选择新电视机。越来越多的人选择购买大尺寸屏幕,即65”和75”屏幕。事实上,我们预计屏幕尺寸将会以每年1.5”的速度持续增长。

2、面板制造商的技术和工艺更加先进

随着消费者对电视机的期望越来越高,面板制造商也正在通过改进技术和工艺来设计更明亮、分辨率更高、尺寸更大的屏幕。

举例来说,面板制造商利用背板以经济的方式实现了8K分辨率,例如氧化物TFT,而这在几年前似乎是不可能的。为了提升LCD电视的色彩和发光效率,面板制造商越来越多地使用先进的量子点薄膜来改善传统的LCD屏幕,例如QLED电视。今天,这两种电视技术改善已经得到了广泛应用,并且让消费者能够以合理的价格购买高性能电视。

3、全球供应链能够支持产业转移以并应对全球性挑战

在过去几年中,LCD面板制造中心已经从韩国转移到了中国。而由于新冠疫情的原因,转移进程有所加快。但是,这并不是突然间发生的。

韩国面板制造商通过从其他地区购买LCD面板,将其资源转向下一代显示技术,适应行业及宏观经济变化。

随着中国成为世界最大的电视机市场,中国面板制造商在过去几年中实现了爆炸式增长。

归根结底,推动终端市场需求的因素也就是推动玻璃需求的因素——这也是康宁一直以来专注的领域。我们持续拓展玻璃产能,康宁已经做好准备支持客户的增长。

4、更大的带宽意味着更多的屏幕

在如今的远程工作和学习环境中,保持网络连接是必须的。更多的屏幕随处可见,消费者也必须要有强劲的无线网络来支持各类应用,从文字消息到视频会议,从流媒体服务到在线游戏。

所有这些联网设备,不论是家用、车载、还是大尺寸的公共信息屏幕都需要大量的数据。这就进一步推动了对更快、更强的移动宽带和5G网络的需求。

今天,康宁已经准备好应对各类需求,不仅是显示玻璃和光纤,还包括盖板玻璃,我们要应用这些材料来更好地使用移动设备。

5、研发获得资金并受到鼓励

虽然显示市场变得成熟,并且正在经历新冠带来的一些短时间的挑战,包括康宁在内的很多公司仍然在研发方面持续投入,希望能够塑造显示行业的未来。

如果说我们从这次疫情中学到了什么,那就是我们能够以之前从未想象过的方式与世界和他人联系。玻璃将会继续成为实现连接和推动显示行业新兴趋势的材料。