康宁公司推出业内首款用于长途网络的超低损耗小径光纤

新闻稿
Optical Communications
康宁公司推出业内首款用于长途网络的超低损耗小径光纤
康宁公司推出业内首款用于长途网络的超低损耗小径光纤
纽约州康宁 | News Release / Corning Optical Communications | 2020年3月10日
其他创新产品包括直径更小、密度更高的光缆和光纤到芯片解决方案

康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)今日宣布了一系列直径更小、密度更高的长距离光纤和光缆创新产品,包括全球首发的直径为200微米的海底和陆地长途通信光纤。

这些光纤和光缆创新产品旨在帮助网络运营商在基于5G接入的高带宽需求的网络中保持领先,以及满足超大规模数据中心中,增强现实和人工智能等高性能应用的需求。它们基于康宁公司的光纤、光缆和连接创新产品,通过简化安装过程,扩展容量和覆盖范围,为当今空间受限的环境中提供更高密度的连接。

这些创新产品包括:

  • 两款率先面市的200微米长距离光纤,可实现经济有效的长距离传输。其中,康宁SMF-28®超低损耗光纤是一款符合G.652标准、超低衰减、面向未来的地面长途网络解决方案。Vascade®EX2000光纤是一款超低衰减,大有效面积,用于海底SDM系统的光纤。与现有解决方案相比,这两种新型小直径光纤能使每根光缆容量提高33%,单位比特成本更低。
  • 康宁RocketRibbon™200超高密度光缆是康宁屡获殊荣的RocketRibbon光缆系列的最新产品。利用康宁公司SMF-28® 200微米光纤,可以提供与其他RocketRibbon光缆相同的光纤芯数,但光缆直径减小了15%,从而减少了材料使用和劳动成本,并且降低了运营商和数据中心互联网络中的部署时间。RocketRibbon 200有两种产品,配置的光纤数量分别为1,728芯和3,456芯。
  • 康宁新型超紧凑型光纤阵列单元(FAU)实现了光纤与芯片耦合的更高密度和性能。利用康宁的耐弯曲小包层(RCBI)光纤,新系列的FAU旨在帮助交换机制造商解决数据中心交换机的带宽和密度瓶颈。

康宁公司光纤和光缆副总裁兼总经理Bernhard Deutsch博士说道:“我们很高兴推出最新款小直径光纤和光缆,为数据中心、接入网络和海底网络运营商提供更高密度的网络产品,同时保持简单可靠的安装方法”。” 这些创新得益于我们与客户的密切合作,以及康宁在光纤、光缆和连接方面的独特能力。”

有关这些光纤和光缆创新产品的更多信息,请访问我们的网站。

前瞻性陈述提示

本新闻稿中的陈述并非历史事实或资讯,所包含的“将”、“认为”、“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“寻求”、“看见”、“会”和“目标”等词语及类似表述均属前瞻性陈述。这些前瞻性陈述符合1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款,其中包括与经济、竞争和立法发展有关的估计和假设。这些陈述涉及未来的事件,这些事件本身在不同程度上解决了不确定的问题。此类预期具有不确定性,而在多数情况下,这些不确定性是公司无法控制的。公司无法确保事件的发展一定符合管理层预期。受到各种因素的影响,实际结果可能与我们所预期的结果大不相同。公司不承担更新该陈述的任何义务。

可能导致实际结果与前瞻性陈述中所表示或暗示的结果有较大差异的一些风险和不确定因素包括但不限于:公司收购、配置或其它类似交易方式带来的影响;全球政经商局势;关税和进口税;美元与其它货币(主要是日元、欧元、人民币和韩元)之间的汇率波动;产品需求与产业产能;产品竞争与竞价;关键部件与原材料的可获得性和成本;新产品开发及商业化;主要客户的订单活动和需求;现金流量、收入情况和其他可能影响季度分红定期偿还或股权回购能力的情况;因恐怖活动、网络攻击、武装冲突、政金环境不稳定、自然灾害或重大健康问题可能导致商业活动中断;因设备、厂房、信息技术系统和操作造成的非预期商业活动中断;政策法规影响;应对预期客户需求的资本支付能力;技术变动率;专利权执行能力、知识产权和商业机密保护能力;不利诉讼;产品与部件性能问题;关键人才的留存;特别对于显示科技业务来说,客户的营收能力、为其经营的业务和扩张进行融资的能力以及应收账款偿还能力;重要客户损失;包括《2017年减税与就业法案2017年》在内的法律法规变化;税务机关审计的影响;立法、政府法规以及其它相关部门活动的影响。

关于风险及其它因素的完整陈述详见康宁公司年度报告(表格10-K)和季度报告(表格10-K) 中风险因素和前瞻性陈述部分内容。

网站披露

根据美国证券交易委员会(SEC)提供的关于利用公司网站和社交媒体渠道披露资料信息的指导说明,康宁公司(简称“康宁”)希望告知投资者、媒体和其他有关各方,公司计划通过其网站 (http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html)发布与公司有关的重要信息,包括可能被视为与投资者有重大关系的信息或对本文及其它康宁新闻发布有所补充的信息。康宁社交媒体和网站将不时更新公司使用的网站和社交媒体渠道清单。除了在公司的SEC文件、新闻稿、电话会议和网络广播中发布的信息以外,康宁鼓励投资者、媒体和其他有关各方审阅康宁可能通过其网站和如上所述的社交媒体渠道发布的信息。

关于康宁公司

康宁公司(www.corning.com)是全球材料科学的领导创新者,过去的168年来一直致力于改变生活的突破创新。康宁凭借在玻璃科技、陶瓷科技和光学物理领域的专业知识,以及资深的生产和制程能力不断开发出开创新行业并且改善人们生活的产品。康宁通过对研发持续不断的投入、对材料和制程创新的独特结合,以及与全球行业领先客户的紧密互信合作,从而获得了成功。

康宁拥有多元化的业务范围和良好的协作能力,以此满足不断发展的市场需求,帮助客户在动态市场中捕获更多机会。今天,康宁的产品涉及光通信、移动消费电子产品、显示科技、汽车应用和生命科学器皿等领域。康宁处于行业领先的产品包括用于移动设备的耐损保护玻璃;用于先进显示器的精密玻璃;用于现代化通讯网络的光纤、无线通讯技术及连接器解决方案;受信赖的促进药物开发及运输的产品;以及用于汽车及卡车的空气净化科技。