康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)宣布,三星显示有限公司选用康宁 Lotus™ NXT玻璃作为其聚酰亚胺(PI)低温多晶硅((LTPS)有机发光二极管(OLED)面板生产线的载板玻璃,这种面板被应用于三星Galaxy Note8手机。
这一声明既体现了康宁在高性能显示屏行业的创新能力及市场领导地位,也突显出其与三星显示有限公司长期紧密的合作关系。
“康宁世界级的玻璃配方和熔融制程,配合三星显示公司卓越的面板生产工艺使得Lotus NXT玻璃取得了连续多年的成功,”康宁玻璃科技高性能显示业务总监Dave Loeber表示。“我们早已熟知三星显示公司是显示面板技术领域的领导者。通过双方持续不断的探索及通力合作,我们致力于打造尖端的移动设备,例如Galaxy Note8。”
Galaxy Note8采用柔性OLED面板,这种柔性面板需要一块可靠的载板玻璃 —— 即Lotus NXT玻璃,为聚酰亚胺(PI)基板在严苛的制造工艺中提供支撑。三星显示公司(SDC)所生产的这种柔性LTPS-OLED面板被其客户后续用于制造带有最新曲面显示屏的智能手机和平板电脑。
采用Lotus NXT的PI LTPS-OLED面板被应用于三星电子的最新款手机产品Galaxy Note8中。
Galaxy Note8拥有的全视曲面屏为消费者提供更宽广的视觉体验,持握感却精巧细腻;配备的S Pen开启崭新的交流方式,实现更多的可能性;同时,它搭载三星迄今为止最佳的双摄镜头以呈现清晰靓丽的照片效果。总而言之,Galaxy Note8是一款完美符合当今消费者生活方式和科技依赖的手机产品。
除康宁 Lotus NXT玻璃以外,Galaxy Note8还采用了康宁®第五代大猩猩®玻璃——康宁行业领先的最新一代保护玻璃产品。
推动显示屏行业进入柔性OLED时代
“Lotus NXT玻璃推动了高性能移动设备市场中各领域显示技术的优化发展,从Oxide-和LTPS-LCD到LTPS-OLED”,Loeber表示。“康宁玻璃所具备的独特属性足以达到所有高性能显示屏所需的精度。近期,我们也很高兴见证了Lotus NXT在不断扩张的柔性OLED行业内的快速发展。”
Lotus NXT玻璃作为业内市场领导者
至2021年,柔性OLED的移动设备市场预计将增长174%。* 在此趋势下,自2015年年末以来的各大面板制造商以434%的增长速率提高柔性OLED的产能。**
自三星显示公司(SDC)开发第一代柔性OLED面板以来,康宁的Lotus玻璃系列便已成为SDC载板玻璃的首选。同时,康宁也帮助其解决在柔性OLED生产工艺中遇到的技术挑战。
除了SDC以外,许多其他面板制造商也已将或正在考虑将Lotus NXT玻璃用作其载板玻璃以实现柔性OLED应用的大批量生产。
实际上,至2017年底,显示行业内被用作柔性OLED载板玻璃的Lotus NXT玻璃总量将可横跨南北两极,共计帮助生产2亿件柔性OLED设备***。
Lotus NXT玻璃引领行业创新
高性能柔性OLED面板制程中所需的载板玻璃要求具备三项关键属性:出色的TPV和厚度均一性,以及高UV透过率。Lotus NXT玻璃以行业领先的水平解决了这三项挑战。点击了解Lotus NXT玻璃如何通过这些行业领先属性成为柔性OLED载板玻璃的最佳选择。
**数据来源:IHS技术报告
***数据来源:IHS对于柔性OLED截止至2017年年底的销量预测
预测性与警示性声明
此新闻稿内含预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的商业风险与其他不确定因素。这些风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;金融与信贷市场的状况;货币汇率;税率;产品需求和行业产能;竞争;集中客户群依赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的销售组合变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政治或金融动荡、自然灾害、恶劣天气或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;入股公司活动;购并及撤资活动;库存积压或陈废水平;技术变更率;专利权的执行能力;产品与零部件性能;关键员工留存;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国证管委(Securities and Exchange Commission) 。预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实, 未来若有任何新咨讯或事件 发生,康宁无任何义务修正此陈述。
数字媒体披露
根据美国证券交易委员会(SEC)提供的关于利用公司网站和社交媒体渠道披露资料信息的指导说明,康宁公司(简称“康宁”宁希望告知投资者、媒体和其他有关各方,公司计划通过其网站(http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html )发布与公司有关的重要 信息,包括可能被视为与投资者有重大关系的信息。康宁的社交媒体和网站将不时更新公司使用的网站和社交媒体渠道清单。除了在公司的SEC文件、新闻稿、电话会议和网络广播中发布的信息以外,康宁鼓励投资者、媒体和其他有关各方审阅康宁可能通过其网站和如上所述的社交媒体渠道发布的信息。
关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com)是全球材料科学的领导创新者,过去的166年来一直致力于改变生活的突破创新。康宁凭借在玻璃科技、陶瓷科技和光学物理领域的专业知识,以及资深的生产和制程能力不断开发出开创新行业并且改善人们生活的产品。康宁通过对研发持续不断的投入、对材料和制程创新的独特结合,以及与全球行业领先客户的紧密互信合作,从而获得了成功。
康宁拥有多元化的业务范围和良好的协作能力,以此满足不断发展的市场需求,帮助客户在动态市场中捕获更多机会。今天,康宁的产品涉及光通信、移动消费电子、显示科技、汽车和生命科学等领域。康宁处于行业领先的产品包括用于移动设备的耐损保护玻璃;用于先进显示器的精密玻璃;用于现代化通讯网络的光纤、无线通讯技术及连接器解决方案;受信赖的促进药物开发及运输的产品;以及用于汽车及卡车的空气净化科技。
关于康宁中国
康宁积极参与中国的发展已超过35年,以其专业人才及本土知识开发并应用突破性的技术从而改善了人们的生活。今天,康宁在中国的投资与该地区新兴市场的趋势紧密结合,在中国大陆地区的总投资额已达30亿美金,员工总人数超过4,000人。请访问www.corning.com.cn和@康宁中国官方微博 ,了解更多关于康宁中国的信息。