康宁公司(纽约证交所代码:GLW)今天宣布,在合肥市政府的支持下,康宁将投资建设一座10.5代玻璃基板制造工厂,该工厂将毗邻京东方科技集团股份有限公司位于安徽省合肥新站综合开发试验区的工厂。为配合京东方的大尺寸LCD电视面板量产计划,公司预计将于2018年第三季度前开始量产玻璃基板。
该项目总投资约为13亿美元。康宁的投资将主要涉及设备和贵金属。扣除政府和商业激励,康宁的净支出为4.6亿美元,预计约为2.9亿美元的现金加上当前持有的价值1.7亿美元的贵金属。
作为投资协议的一部分,康宁与京东方已就长期供货达成共识,京东方将从康宁位于合肥的这一工厂采购10.5代玻璃基板,同时双方也将延续8.5代及以下玻璃基板的供应合作关系。
大尺寸电视市场预计将保持20%以上的复合年增长率。这项投资将使康宁成为首家生产10.5代TFT玻璃基板的制造商。尺寸为2,940mm×3,370mm的10.5代玻璃将是市面上最大的LCD玻璃基板,能为 65寸、75寸电视提供最为经济的切割方案。在合肥生产的10.5代玻璃基板将为康宁EAGLE XG® Slim玻璃。
“康宁很高兴能扩大与京东方的密切合作,并继续履行我们对于中国这一全球最大电视市场的承诺,”康宁玻璃科技业务集团总裁季可彬表示,“随着大尺寸电视需求的加速,康宁将利用其出众的熔融技术为关键客户提供行业最大尺寸的玻璃基板,以支持市场的这一发展趋势。”
“康宁有信心可以紧跟京东方的扩张投资步伐,并在三年后工厂开始量产玻璃时保持我们的供需平衡,” 康宁显示科技部全球总经理张铮表示。
自2004年京东方在北京设立第一座5代面板厂以来,康宁与京东方一直保持着紧密的合作。为进一步扩展合作关系,2013年康宁为京东方位于北京经济技术开发区的8.5代面板厂引进了8.5代玻璃基板的熔融和后段加工能力。
预测性与警示性声明
此新闻稿包含“前瞻性陈述”(符合《1995年私人证券诉讼改革法案》的定义),此类陈述以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的重大风险与其他不确定因素。这些风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;金融与信贷市场的状况;货币汇率;税率;产品需求和行业产能;竞争;集中客户群依赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的销售组合变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政治或金融动荡、自然灾害、恶劣天气或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;入股公司活动;购并及撤资活动;库存积压或陈废水平;技术变更率;专利权的执行能力;产品与零部件性能;关键员工留存;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此陈述。
关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com)是特种玻璃和陶瓷材料的全球领先厂商。凭借着160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组成部分推动着消费电子、移动排放控制、通信和生命科学等领域的众多高科技系统。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特种玻璃解决方案。
关于康宁中国
康宁积极参与中国的发展已有30多年,以其专业人才及本土知识开发并应用突破性的技术从而改善了人们的生活。今天,康宁在中国的投资与该地区新兴市场的趋势紧密结合,在大中华区的总投资额已达30亿美金,员工总人数超过5,000人。请访问www.corning.com.cn和@康宁中国官方微博 ,了解更多关于康宁中国的信息。