康宁公司(纽约证交所代码:GLW)今天发布了康宁Lotus™ NXT玻璃,这是该公司用于高性能显示器的第三代玻璃成分。在6月2日至4日,由国际信息显示协会(SID)在加利福尼亚州圣何塞市举办的显示周上,康宁将在#733展位上展示这一最新的创新产品。
Lotus NXT玻璃具有行业领先水平的总间距偏差(TPV),这对于高效率地生产用于高分辨率显示器的面板是非常重要的。就这一衡量标准而言,其性能要比现有产品优越60%。
“近十年来,显示器行业一直在关注玻璃基板的一个属性——收缩性,”康宁玻璃科技高性能显示业务总监Michael Kunigonis说。 “康宁与面板厂商合作研究,发现TPV是一个更完整的、衡量玻璃稳定性的方法,并据此着手为显示行业开发最高性能的玻璃基板。”
Lotus NXT玻璃的稳定性更高,TPV表现更佳,使制造商能够开发出每英寸提高100个像素的高分辨率显示面板,或使显示面板的功耗降低15%。此外,面板制造商还能使贴合的良率提高1.5%。
对于消费者来说,这意味着他们可以购买到色彩逼真的、高分辨率的移动设备,并且电池的使用寿命更长。
Lotus NXT玻璃的目标使用对象是基于LTPS或Oxide TFT背板技术的LCD和OLED显示器。
康宁专门设计的Lotus NXT玻璃可在很大范围的制造温度下始终保持出色的TPV。它在LTPS和Oxide TFT制程中——不论是低温还是高温环境下——都能表现出色。
除了Lotus NXT玻璃以外,康宁展台上还将展示:康宁Iris™玻璃,这是一种高透射的玻璃导光板,可用于制造更薄的侧光式液晶电视;适用于a-Si显示的康宁EAGLE XG® Slim玻璃;超薄、可弯曲的康宁Willow® 柔性玻璃;以及康宁®第四代大猩猩®玻璃,这是康宁最新一代的耐损伤盖板玻璃,现已在近40亿台设备中得到应用。
显示周与会者还可以听到一些康宁专家分享他们的见解:
- 市场情报、规划和战略总监Bob O’Brien将参加在6月1日IHS商务会议期间举行的有关LCD方面的小组讨论。
- 商业科技高性能显示特殊项目经理Stephanie Sisk将在6月3日举行的SID显示周参展商论坛上就先进玻璃如何推动显示器发展发表演讲。
- 技术战略经理Boh Ruffin将出席于6月4日举行的IHS可穿戴设备与柔性显示会议。
- 显示行业已经踏上征程。它经历了一个非凡的创新速度,我们很自豪地成为这一创新大潮中的一分子,通过向市场推出新产品来支持最新颖、最引人注目的设计,” Kunigonis补充道。 “我们渴望在显示周上分享我们先进的玻璃解决方案,并鼓励与会者来访问康宁展台。”
前瞻性与警示性声明
此新闻稿内涵前瞻性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),此类陈述以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的重大风险与其他不确定因素。风险和不确定因素包括:全球政经商局势;金融与信用市场的状况;货币汇率波动;税率;产品需求和业界产能;竞争;客户集中基地依赖度;生产效率;成本降低;关键部件与原材料料的可取得性;新产品商业化;价格波动;高价值与非高价值产品的混合销售变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖活动、武装冲突、政局或金融环境不稳、不利天气条件或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;参股公司活动;收购及撤资活动;过剩或陈旧库存水平;技术变动率;专利权的执行能力;产品与部件性能问题;关键人才的保留;股价波动;以及法律或监管环境的不利发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)。前瞻性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新信息或事件发生,康宁不承担修正该陈述的任何义务。
关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com)是特种玻璃和陶瓷材料的全球领先厂商。凭借着160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组成部分推动着消费电子、移动排放控制、通信和生命科学等领域的众多高科技系统。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特种玻璃解决方案。