Le terminal Evolv® ouvrable vaut à Corning le prestigieux iF Design Award

Communiqués d'actualité
Optical Communications
Le terminal Evolv® ouvrable vaut à Corning le prestigieux iF Design Award
Le terminal Evolv® ouvrable vaut à Corning le prestigieux iF Design Award
Berlin | Corning Incorporated | mars 02, 2026
Cette distinction internationale souligne l'engagement de Corning en faveur de solutions de réseau FTTX évolutives et ultra-performantes

BERLIN - Corning Incorporated (NYSE : GLW), l'un des leaders mondiaux de l'innovation dans le domaine du verre, de la céramique et de la physique optique, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le prestigieux iF Design Award 2026 pour le terminal Evolv® ouvrable de Corning. Décerné par iF International Forum Design GmbH, l'une des plus anciennes institutions de design indépendantes au monde, ce prix de renommée mondiale récompense l'excellence en matière de design et d'innovation.

Le terminal Evolv ouvrable (EOT), qui soutient le développement des réseaux à très haut débit de nouvelle génération et ultra-performants, a remporté le prix dans la discipline « Product Design » (conception de produits), au sein de la catégorie « Telecommunications ». Cette distinction place Corning parmi les meilleures candidatures d'un concours très relevé, qui a attiré près de 10 000 soumissions provenant de 68 pays, ce qui souligne la portée mondiale de cette récompense.

« Recevoir le iF Design Award pour notre terminal Evolv ouvrable valide notre engagement permanent à développer des solutions de fibre optique innovantes qui allient performance, flexibilité et facilité d'installation », a déclaré Kevin Parker, Senior Vice President et General Manager, Optical Connectivity Solutions, Corning Optical Communications. « Une conception bien pensée joue un rôle essentiel pour aider les opérateurs de réseaux à déployer et à faire évoluer les réseaux FTTX plus rapidement et plus efficacement. »

Appartenant à la plateforme Evolv de Corning, l'EOT est une solution compacte, durable et résistante aux éléments, conçue pour simplifier le déploiement des réseaux de fibre optique. Doté de la technologie « plug-and-play » brevetée Pushlok® de Corning, le terminal offre une connectivité rapide, sécurisée et sans outil.

Sa conception innovante 2-en-1 combine une connectivité renforcée et une fonctionnalité d'épissurage dans un seul terminal certifié IP68, ce qui élimine le besoin de boîtiers séparés et permet des extensions de réseau fiables dans des environnements difficiles.

Conçu pour un large éventail d'applications FTTX, l'EOT offre une protection environnementale robuste, une haute densité de ports et une utilisation efficace des infrastructures existantes. Grâce à son installation simplifiée, l'EOT contribue à réduire le coût total de possession et à accélérer le déploiement du très haut débit.

Le prix sera officiellement remis lors de la soirée iF Design Award Night, le 27 avril, au Friedrichstadt-Palast à Berlin.

Pour plus de détails sur le terminal Evolv ouvrable, cliquez ici.
Pour plus de détails sur le prix, cliquez ici.
Pour en savoir plus sur la présence de Corning dans la région EMEA, cliquez ici.

 

À propos de Corning Incorporated

Corning (www.corning.com) est l'un des leaders mondiaux de l'innovation dans le domaine de la science des matériaux, avec à son actif 175 ans d'inventions qui ont changé la vie. Corning met à profit son expertise inégalée en science du verre, en science de la céramique et en physique optique, ainsi que ses solides capacités de fabrication et d'ingénierie, pour développer des produits qui définissent des catégories, transforment des secteurs et améliorent la vie des gens. La réussite de Corning repose sur des investissements soutenus en R&D et ingénierie, sur une combinaison unique d'innovation en matière de matériaux et de procédés, et sur des relations de confiance solides avec des clients qui sont des leaders mondiaux dans leurs secteurs. Les capacités de Corning sont polyvalentes et synergiques, ce qui permet à l'entreprise d'évoluer pour répondre aux besoins changeants du marché, tout en aidant ses clients à saisir de nouvelles opportunités dans des secteurs dynamiques. Aujourd'hui, les marchés de Corning comprennent les communications optiques, l'électronique grand public mobile, l'affichage, l'automobile, le solaire, les semi-conducteurs et les sciences de la vie.

À PROPOS DU iF DESIGN AWARD

Depuis 1954, le iF DESIGN AWARD est une marque mondialement reconnue en matière d'excellence du design. La marque iF Design est établie internationalement comme un symbole de réalisations exceptionnelles en matière de design. Le iF DESIGN AWARD est l'un des prix de design les plus importants au monde. Il récompense les réalisations en matière de design dans toutes les disciplines : conception de produits, d'emballages, de communication et de services, architecture et design d'intérieur, ainsi que concept professionnel, expérience utilisateur (UX) et interface utilisateur (UI). Toutes les créations primées sont présentées sur ifdesign.com.