Optical Fiber Glossary of Terms | Corning

INFORMATIONS TECHNIQUES

Glossaire

Glossaire

Corning s'engage à fournir une formation sur les notions de base en fibre optique grâce à notre programme Fibre 101. Pour plus d'informations, veuillez explorer les liens au bas de la page.

Notions sur la fibre optique

Notions sur la fibre optique

Atténuation

L'atténuation est la réduction de la puissance du signal entre deux points du réseau. Elle est définie comme le rapport de la puissance en ces deux points (généralement pour la fibre optique c'est l'entrée et la sortie) et est exprimée comme le logarithme de ce rapport en décibels (dB). Pour la fibre optique, il est courant de normaliser l'atténuation par la longueur de la fibre. Ce coefficient d'atténuation est exprimé en dB/unité de longueur, généralement des kilomètres (km).

Noyau et revêtement

Les deux parties fondamentales d'une fibre optique sont son cœur et son revêtement. Le cœur, ou la partie axiale de la fibre optique, est le verre intérieur qui transporte les informations sous forme de signaux lumineux. Il est complètement entouré par la couche de revêtement, ce qui garantit que les impulsions lumineuses restent à l'intérieur du noyau. En savoir plus sur le noyau et le revêtement des fibres optiques.

Dispersion

Généralement, la lumière est envoyée à travers la fibre sous forme d'impulsion. Lorsque les impulsions descendent dans la fibre, elles se propagent dans le temps, ce qui est connu sous le nom de dispersion. La dispersion n'est pas souhaitable car elle peut provoquer des erreurs sur les bits lorsque le signal atteint le récepteur.

Diamètre du champ de mode

Dans une fibre monomode, toute la lumière n'est pas confinée au cœur de la fibre; parfois, la lumière est distribuée à travers le noyau et le revêtement. Le "champ de mode" est la distribution de la lumière à travers le cœur et la gaine d'une fibre particulière. Le diamètre du champ de mode (MFD) définit la taille de la distribution de puissance. Lors du couplage de la lumière dans ou hors d'une fibre, le MFD est important pour comprendre la perte de lumière.

Multimode ou monomode

Un mode est un chemin défini le long duquel la lumière se déplace. Un signal lumineux peut se propager à travers le cœur d'une fibre optique sur un seul chemin (fibre monomode) ou sur plusieurs chemins (fibre multimode). La fibre monomode est utilisée dans les réseaux métro, d'accès et longue distance, tandis que le multimode est utilisé dans les réseaux d'entreprise ou tertiaires et privés.

Ouverture numérique

Pour raccorder au cœur de la fibre, la lumière incidente doit tomber dans un angle acceptable. L'ouverture numérique (NA) est le sinus du demi-angle sur lequel la fibre peut accepter les rayons lumineux (déterminé par la différence entre les indices de réfraction du noyau et de la gaine). Elle mesure la plage d'acceptation de la lumière dans une fibre.

Dispersion du mode de polarisation

La dispersion du mode de polarisation (PMD) est l'endroit où les deux états de polarisation orthogonaux du mode se séparent, entraînant un étalement des impulsions.

Réflexion interne totale

La réflexion interne totale est ce qui fait que la lumière est guidée sur la longueur d'une fibre optique. C'est le résultat de l'indice de réfraction de la gaine inférieur à l'indice de réfraction du noyau. Le guidage de la lumière vers l'interface noyau-gaine à un angle inférieur à un angle critique (déterminé par la différence entre les indices de réfraction du noyau et de la gaine) réfléchira et guidera la lumière longitudinalement le long de la fibre. En savoir plus sur la réflexion interne totale.

Aperçu

Notions de base sur les fibres

Innovation

L'histoire de la fibre

Depuis des années, notre culture de l'innovation nous permet de nous positionner en tant que le leader mondial du verre de spécialité et de la céramique. En 1970, nous avons déclenché la révolution des communications en inventant la première fibre optique à faible perte pour les réseaux du monde entier. Depuis que la fibre optique a été inventée il y a plus de 50 ans, nos innovations en produits et processus permettent de créer des réseaux toujours plus rapides dans tous les quartiers, toutes les villes et à travers les continents.

En savoir plus

Les modes de lumière

Fonctionnement

Clarté brillante sur la distance

Reconnus pour nos conceptions innovantes et applications pratiques, nous avons développé une gamme de fibres monomodes et multimodes pour toutes les applications actuelles. La fibre monomode a un cœur plus petit, avec un seul mode de propagation de la lumière. Cette conception est principalement appliquée en téléphonie, où la fibre a besoin de clarté du signal sur de longues distances. La fibre multimode a un cœur plus grand, avec des centaines de modes simultanés possibles. La fibre multimode est surtout utilisée pour les communications de données dans les réseaux d'entreprise, comme les campus ou les bâtiments où les distances de transmission sont de deux kilomètres ou moins.

Voir maintenant

Mythes sur la fibre

La vérité sur le verre

Remarquablement solide, durablement flexible

Que nous remplissions un verre d'eau ou que nous lavions notre pare-brise, nous tenons le verre pour acquis comme une partie fonctionnelle mais fragile de notre quotidien.

 

Quels sont les mythes - et les faits - derrière la fibre optique?

En savoir plus

Ressources pédagogiques

Outils pour les enseignants et les étudiants

Éduquer les scientifiques de demain

Nous réalisons que les rêveurs et les innovateurs de demain sont essentiels au succès. Nous nous engageons à doter les enseignants et les étudiants d'outils pédagogiques et à partager nos connaissances sur la fibre optique, sa composition et ses capacités.

En savoir plus
Partager