Optical Fiber Glossary of Terms

Información Técnica

Glosario de términos

Glosario de términos

Corning tiene el compromiso de suministrar educación sobre los conceptos básicos de la fibra óptica mediante el programa Fibra 101. Para obtener más información, explore los enlaces al final de la página.

Conceptos básicos sobre la fibra óptica

Conceptos básicos sobre la fibra óptica

Atenuación

La atenuación es la reducción en la potencia de la señal entre dos puntos del sistema. Se define como la relación de potencia entre estos dos puntos (normalmente para la fibra óptica es la entrada y la salida) y se expresa como el logaritmo de dicha relación en decibeles (dB). Para la fibra óptica, en el comercio, es común normalizar la atenuación según la longitud de la fibra. Este coeficiente de atenuación se expresa en dB/unidad de longitud, típicamente kilómetros (km).

Núcleo y revestimiento

Las dos partes básicas de la fibra óptica son el núcleo y el revestimiento. El núcleo, o la parte axial de la fibra óptica es el vidrio interno que traslada la información en forma de señales luminosas. Está rodeado completamente por la capa de revestimiento, que asegura la permanencia de los pulsos de luz dentro del núcleo. Obtenga más información sobre el núcleo y el revestimiento de la fibra óptica.

Dispersión

Generalmente, la luz se envía a través de la fibra en forma de pulsos. A medida que los pulsos se trasladan a lo largo de la fibra, con el tiempo se esparcen, lo que se conoce como dispersión. La dispersión no es deseable porque puede provocar errores de bit cuando la señal llega al receptor.

Diámetro del campo de modo

En la fibra monomodo, no toda la luz está confinada en el núcleo; a veces la fibra se distribuye por el núcleo y el revestimiento. El "campo de modo" es la distribución de luz por el núcleo y el revestimiento de una fibra determinada. El diámetro del campo de modo (MFD) define el tamaño de la distribución de potencia. Al acoplar luz hacia adentro o hacia afuera de una fibra, el MFD es importante para comprender la pérdida de luz.

Multimodo vs. Monomodo

Un modo es una ruta definida a través de la cual se traslada la luz. Una señal de luz puede propagarse a través del núcleo de la fibra óptica por una única vía (fibra monomodo) o por varias vías (fibra multimodo). La fibra monomodo se utiliza en aplicaciones metropolitanas, de acceso y de largo alcance. La fibra multimodo se utiliza en redes empresariales y privadas.

Apertura numérica

Para acoplarse en el núcleo de la fibra, la luz incidente debe tener un ángulo aceptable. La abertura numérica (NA) es el seno del medio ángulo sobre el cual la fibra puede aceptar rayos de luz (determinado por la diferencia entre los índices refractarios del núcleo y del revestimiento). Mide el rango de aceptación de luz en la fibra.

Dispersión del nodo de polarización

La dispersión del modo de polarización (PMD) es donde se separan los dos estados de polarización ortogonal del modo, lo que resulta en que los pulsos se esparzan.

Reflexión interna total

La reflexión interna total es lo que hace que la luz sea guiada a lo largo de la fibra óptica. Es el resultado del índice refractario del revestimiento menor al índice refractario del núcleo. La luz guiada a la interfaz entre núcleo y revestimiento a un ángulo menor que un ángulo crítico (determinado por la diferencia entre los índices refractarios del núcleo y del revestimiento) se reflejará y guiará longitudinalmente a lo largo de la fibra. Obtenga más información sobre la reflexión interna total.

Visión general

Aspectos básicos de la fibra

Innovación

La historia de la fibra

Durante años hemos operado dentro de una cultura de innovación que nos ha posicionado como el líderes globales en vidrios y cerámicas especiales. En 1970, iniciamos la revolución de las comunicaciones al inventar la primera fibra óptica de baja pérdida para su uso en las redes de telecomunicaciones en todo el mundo. Desde que se inventó la fibra óptica hace más de 50 años, nuestras innovaciones continuas de productos y procesos han ayudado a hacer posible redes de telecomunicaciones cada vez más rápidas que unen vecindarios, conectan ciudades y unen continentes.

 

Saber más

Los modos de la luz

Cómo funciona

Claridad brillante sobre la distancia.

Conocidos por su diseño innovador y sus aplicaciones prácticas, hemos desarrollado una variedad de productos de fibra monomodo y multimodo para todas las aplicaciones actuales. La fibra monomodo tiene un núcleo más pequeño, lo que permite que solo un modo de luz se mueva a través de él. Este diseño optimizado se utiliza principalmente en aplicaciones de telefonía, donde la fibra necesita una alta claridad de señal en largas distancias. La fibra multimodo tiene un núcleo más grande, lo que permite que cientos de modos se muevan a través de la fibra de manera simultánea. La fibra multimodo se utiliza principalmente para comunicaciones de datos en redes empresariales, como campus o...

Ver ahora

Mitos sobre la fibra

La verdad sobre el vidrio

Sorprendentemente fuerte y duraderamente flexible

Ya sea que estemos llenando un vaso de agua o lavando nuestro parabrisas, damos por hecho que el vidrio es una parte funcional pero frágil de nuestra vida cotidiana.

¿Cuáles son los mitos y los hechos detrás de la fibra óptica?

Saber más

Recursos educativos

Herramientas de aprendizaje para instructores y alumnos

Educando a los científicos del mañana

Sabemos que los soñadores e innovadores del mañana son fundamentales para el éxito. Nos dedicamos a equipar a profesores y estudiantes con herramientas educativas y a compartir nuestro conocimiento sobre la fibra óptica, su composición y sus capacidades.

Saber más
Compartir