Para aquellos que necesitan proporcionar sistemas de seguridad de red pública y/o celular en interiores
Un sistema de alimentación inteligente puede residir en una arquitectura de red óptica pasiva. Las unidades de fuente de alimentación se encuentran en salas IDF y están conectadas a dispositivos como unidades de acceso remoto con cableado compuesto.
En sus instalaciones, muchos fabricantes todavía confían en la fibra monomodo para el transporte de señales a través de la tecnología de radiofrecuencia analógica sobre vidrio (RFoG). Muchos de estos dispositivos requieren de cientos a miles de vatios de energía y, en muchos casos, esta energía debe suministrarse cientos o miles de metros a las salas del cuadro de distribución principal (MDF) o headends, debido a los requisitos de backup de energía centralizada. Estos y otros dispositivos de alta potencia, como televisores, sistemas de iluminación y switches PoE distribuidos descritos anteriormente, no pueden depender ni siquiera de los mejores sistemas UTP o PoE planeados en la actualidad. Al observar la posible congestión de las rutas y las limitaciones de distancia que predice la proliferación de dispositivos PoE, incluso las últimas soluciones están limitadas a 100 vatios en 90 metros. Afortunadamente, estamos viendo la aparición de nuevas tecnologías para llenar los vacíos, así como la evolución de tecnologías familiares.
El NEC parece estar de acuerdo en la necesidad de una tecnología nueva o emergente, ya que sus productores han comenzado a prestar más atención a la alimentación de la red. Aunque las Secciones 725 y 830 abordan algunos “tipos” de alimentación, los códigos se están actualizando con los dispositivos más recientes. Recientemente, el NEC se dio cuenta de los niveles de energía que transporta el cable de calibre relativamente pequeño que se usa típicamente en la Categoría 6A y otros cables UTP/FTP. Se produjo un debate muy saludable y, a veces, confuso, que aumentó la incertidumbre en torno al nuevo estándar.
Una alternativa para abordar las limitaciones de PoE es la potencia de Clase 2, que puede abarcar distancias más largas que la PoE tradicional. El nivel de potencia sigue siendo inferior a 100 vatios, pero la falta de requisitos para utilizar cables de categoría UTP ofrece a los diseñadores más flexibilidad con respecto a la distancia a través de conductores de mayor calibre. Si combinamos las capacidades de ancho de banda y distancia de la fibra monomodo con la capacidad de utilizar conductores de cobre de mayor calibre, podemos superar con creces las limitaciones de 90 metros incluso del mejor PoE.
Sin embargo, existe una alternativa más prometedora. El PoE tradicional ahora se puede fortalecer combinando las ventajas de ancho de banda y distancia del cableado de fibra óptica mencionado anteriormente con una solución de alimentación inteligente habilitada por cableado compuesto. Por ejemplo, un dispositivo de 75 vatios que requiere un voltaje de funcionamiento mínimo de 48 VCC en 335 metros se puede alimentar desde una fuente mediante un cable AWG 14. Si el calibre del cable es mayor o el dispositivo final requiere menos de 48 VCC, las distancias aumentan aún más. La tecnología de alimentación inteligente combinada con “microzonas” más pequeñas puede alimentar una gama de dispositivos PoE de 25 vatios utilizando una combinación de un solo cable compuesto de fibra y cobre, combinado con cables cortos que van hacia y desde la microzona.
A esta promesa se suma el desarrollo de una nueva energía “segura al tacto” según NEC 725 y 830. Utilizando las normas IEC 60950-21 (Equipos de Tecnología de la Información – Seguridad – Parte 21: Alimentación Remota) e IEC 62368-1 (Equipos de Tecnología de Audio/Vídeo, Información y Comunicación - Parte 1: Requisitos de Seguridad) como guía, las personas están desarrollando e implementando tecnologías que superan con creces los miles de vatios en miles de metros del mismo cable compuesto de fibra y cobre.
Es un momento emocionante para los diseñadores de redes, con los límites de ancho de banda/distancia/potencia respetados durante mucho tiempo cayendo para la Capa 1 en nuestras redes. Ahora podemos brindar servicios a los clientes dónde, cuándo y cómo quieran usarlos, en lugar de forzar un cubo a través de un orificio redondo. La fibra óptica ofrece ventajas incomparables de ancho de banda y distancia y, sin duda, será un componente clave en las redes del mañana. La combinación de fibra óptica con soluciones de alta potencia a través de un cable compuesto proporciona una extensión robusta a los sistemas PoE tradicionales, lo que nos permite ofrecer ancho de banda preparado para el futuro y alimentar nuestros dispositivos de forma segura y sencilla. Y, quizás aún más emocionante, la función de “instalar solo una vez” de la fibra óptica puede simplificar las actualizaciones futuras y reducir los costos durante la vida útil de la red.