Los cables loose tube, ribbon y micro loose tube son opciones para el cableado de fibra de planta exterior
por Derek Whitehurst
Desde el desarrollo del cable de fibra óptica a mediados de la década de 1970, ha habido un flujo constante de innovaciones en la fabricación, los materiales y los sistemas de redes; el diseño y la capacidad de los cables externos, incluidos los cables loose tube, ribbon y micro loose tube, han experimentado enormes avances.
El cable que inició la revolución de la fibra óptica en la década de 1970 fue la configuración loose tube, que aisló la fibra óptica de los esfuerzos de instalación, agrupando todo dentro de manguitos o tubos protectores muy rígidos. Este diseño todavía se usa ampliamente hoy en día en entornos externos hostiles en todo el mundo.
La década de 1990 vio el auge de los diseños de cables ribbon. Este cable permitió un mayor número de fibras y ofreció ahorros de tiempo y costos logrados mediante el uso de empalmes de fusión en masa para acelerar la restauración de la red y aumentar la rotación del proyecto.
A principios de la década de 2000, los microcables loose tube se desarrollaron por primera vez en Europa como un enfoque innovador para instalar una red óptica en un entorno de conductos congestionados. Estos cables loose tube trenzados miniaturizados, con recuentos de fibras aumentados por áreas de sección transversal, podrían instalarse con menos costo y menos interrupciones que una simple solución de reemplazo.
Por lo general, los segmentos de clientes están estandarizados en un tipo de cable principal para su red o entorno. Sin embargo, a medida que las redes se vuelven más complejas y aumentan las demandas de ancho de banda, es cada vez más común que se utilicen varias familias de cables en la misma red. En este artículo, veremos los cables loose tube, ribbon y micro loose tube, y cómo las propiedades de baja atenuación, escalabilidad y velocidad de implementación ayudan a definir dónde encaja cada familia de cables en diferentes segmentos de red.
Para comenzar, primero debes comprender tu aplicación específica y las características deseadas para tomar decisiones inteligentes con respecto a las combinaciones de cableado de fibra óptica. Y dependiendo de tu función específica, ciertos atributos de rendimiento del cable serán más atractivos que otros. Por ejemplo, el propietario de una red puede centrarse en la velocidad de implementación o la velocidad de restauración, mientras que un diseñador de red puede centrarse en el rendimiento del sistema. Un instalador, por otro lado, puede estar preocupado por la seguridad, el cable y la facilidad de uso del hardware.