Mobile as the Foundation for Enterprise Innovation

Por Art King, IBN Tecnologia

O impacto dos smartphones nos consumidores, de indivíduos a empresas globais, é algo sem precedentes. Quando combinados com redes móveis para cobertura e capacidade onipresentes, os smartphones têm a capacidade de comoditizar a inovação.

O que é inovação comoditizada? Muito simplesmente, é um conceito que pode ser desenvolvido em uma aplicação a um custo relativamente baixo, e ser compartilhado global e rapidamente.

A inovação comoditizada compartilha estes fatores comuns:

  • Dispositivos móveis de baixo custo: o volume de fabricação reduz os custos unitários.
  • Plataformas Apple iOS e Google Android: dispositivos e lojas de aplicativos associadas alcançam todos os cantos do globo.
  • Desenvolvedores de software móvel e ambientes de desenvolvimento abertos: o conjunto de talentos globais que podem criar aplicativos é muito grande e diversificado.
  • Serviços móveis: esses serviços de baixo custo são incorporados à rede da operadora de celular e podem ser usados tanto em funções de aplicativos pessoais quanto de negócios.
  • Redes móveis: as operadoras de telefonia móvel alcançam todos os cantos do globo com suas redes, atendendo às necessidades de cobertura e capacidade interna e externa de seus assinantes.

A era dos serviços de comunicação proprietários está chegando ao fim

A era dos serviços de comunicação proprietários está chegando ao fim

Em muitos ambientes industriais e comerciais, pode haver várias camadas de tecnologia de comunicação. Os exemplos incluem walkie-talkies VHF/UHF, pagers, telefones ou cartões VoIP, laptops, smartphones, tablets e outras tecnologias específicas. Além disso, cada tecnologia tem um meio de transmissão de RF que possui sua própria área de cobertura dentro da instalação em que é usada, cada área de cobertura pode cobrir toda ou parte da instalação e todas podem pertencer e ser gerenciadas por diferentes departamentos.

Essa combinação de tecnologias de comunicação é um obstáculo à inovação e, quando os funcionários olham para seus smartphones, acreditam que suas tecnologias de comunicação existentes ficam aquém do que eles usam em suas vidas pessoais. Os prejuízos à inovação são numerosos, mas todos eles giram em torno do fracasso em se obter economias de escala que tornam a inovação impossível ou muito cara.

As deficiências de inovação incluem coisas como:

 

  • Altos custos unitários para a tecnologia pessoal, uma vez que o fornecedor ganha dezenas de milhares, enquanto um fornecedor de telefones celulares ganha centenas de milhões.
  • Muitas das tecnologias pessoais possuem função única.
  • Apenas voz, paginação ou dados. E não há demanda de mercado por um dispositivo de função superior na faixa de preço que deve ser cobrado para recuperar os custos de fabricação.
  • Com vários meios RF internos, não há maneira fácil de melhorar os sinais internos para todos os dispositivos dos funcionários. Cada um deve ser tratado de forma única, quando muito.
  • Pode haver uma sobrecarga de pessoal significativa na “TI sombra”. TI sombra são pessoas que desempenham uma função de TI (neste caso, telecomunicações), que se reportam e são financiadas por um departamento.
  • Desenvolvedores de software, SDKs (conjuntos de ferramentas de desenvolvimento de software) e outras ferramentas para realizar a inovação de software e integrar esses sistemas proprietários aos sistemas de TI de back-office que operam os negócios não estão disponíveis ou são extremamente caros.

Plataformas móveis ao resgate

Plataformas móveis ao resgate

Visualize esses mesmos ambientes industriais e comerciais com um ambiente de RF que, além de cobertura global, atinge todas as partes das instalações (considere a tecnologia celular!). Em seguida, adicione famílias de aparelhos comuns (iOS e Android) que têm um grande conjunto de aplicativos, desenvolvedores de software e ferramentas de desenvolvimento prontos para uso. Isso é uma receita para a inovação, porque esses ecossistemas superam o problema das economias de escala da forma que foram concebidos – para escalar para bilhões de dispositivos móveis.

A inovação móvel é alimentada por:

 

  • Tecnologia pessoal de baixo custo e alto funcionamento na forma de smartphones e tablets.
  • Os recursos atuais do smartphone, dos aplicativos públicos e dos aplicativos desenvolvidos de forma privada com integração de back-office permitem que todos os funcionários tenham muito mais poder e informações na ponta dos dedos, juntamente com acesso rápido a qualquer funcionário com quem tenham que entrar em contato.
  • Com um único meio de RF interno combinado com redes internas robustas, HÁ uma maneira mais eficaz de melhorar os sinais internos para todos os dispositivos dos funcionários.
  • Todo o financiamento alocado para a “TI sombra” pode ser usado de forma mais produtiva no negócio.
  • Desenvolvedores de software, SDKs e outras ferramentas para realizar a inovação e integração de software aos sistemas de TI de back-office que operam os negócios estão facilmente disponíveis e têm preços competitivos.

A mobilidade é a base para a inovação corporativa, se você permitir. Tempos emocionantes.

A TI corporativa pode servir melhor a seus funcionários e unidades de negócios, estabelecendo conscientemente uma plataforma de inovação de longo prazo em tecnologia móvel que permite a eliminação de outras tecnologias legadas, cujas limitações inerentes uma empresa individual não pode resolver. A abordagem da plataforma móvel, à medida que evoluiu, tornou-se uma vantagem competitiva para as empresas que a adotam e exploram de forma eficiente.

Quer mais informações?

Estamos aqui para ajudá-lo. Contate-nos abaixo e entraremos em contato.

Entre em contato conosco