As comodidades das grandes cidades não são mais uma exclusividade de seus residentes. Cidades de todos os tamanhos estão planejando sua transformação, de cidades tradicionais em cidades inteligentes, uma mudança que é mutuamente benéfica para os líderes municipais e os cidadãos que eles representam. Ao criar uma visão clara, colaborar de forma inovadora e reorientar as prioridades financeiras, o modelo de cidade inteligente trará novo ânimo e vitalidade para nosso mundo, inaugurando uma era de enorme potencial e crescimento.
Conecte sua comunidade
Segurança
Soluções de segurança baseadas no monitoramento sistemático – isto é, na coleta e na avaliação de dados em tempo real – de locais públicos.
Infraestrutura de transporte e mobilidade
Com a implementação de sinalização horizontal e vertical, semáforos inteligentes e câmeras de monitoramento, um Sistema Integrado de Transporte Público pode melhorar significativamente a mobilidade urbana.
Gestão de riscos e preparação para desastres
Com o objetivo de: 1) reduzir desastres naturais; 2) conhecer os riscos e agir; e 3) criar compreensão, consciência e preparação. Muitas cidades ao redor do mundo estão construindo sistemas de monitoramento inteligentes para tempestades, enchentes etc., para alertar rapidamente a população.
Eficiência energética
Os sistemas inteligentes de iluminação pública podem melhorar a pegada de carbono de uma cidade e, quando implementados com fontes de energia renováveis como turbinas eólicas, podem tornar as cidades neutras em carbono.
Educação
A digitalização das informações escolares e o uso de aplicativos móveis melhoram o atendimento aos alunos e aumentam o aprendizado e as taxas de aprovação.
Descarte de resíduos
A gestão de descarte de resíduos pode ser feita de maneira integrada – a coleta de lixo pode ser automatizada, investindo-se no uso de contêineres inteligentes.
Gestão inteligente da água
A gestão inteligente da água pode ser usada para tratamento de águas residuais e dessalinização da água do mar em grande escala. Também estão sendo testadas tecnologias de sensores que detectam a umidade do solo e ativa o sistema de irrigação apenas quando necessário.
Saúde
![]()
As iniciativas de saúde digital incluem a unificação dos dados de saúde das pessoas em um prontuário eletrônico, uma identidade digital que as permite obter medicamentos por meio de receitas digitais, o uso de dispositivos eletrônicos para rastrear o bem-estar dos idosos com sistemas analíticos para prevenir mortes e identificar quedas.
O mundo está adotando as cidades inteligentes como uma forma de mitigar o risco inerente de desperdício de recursos, que muitas vezes leva à redução da qualidade de vida. Os líderes municipais que desejam garantir o lugar de sua comunidade na economia da inovação devem começar com acesso onipresente e acessível à conectividade de banda larga. A mesma rede de fibra que fornece voz, dados e vídeo na velocidade da luz pode oferecer suporte a todos as aplicações de cidade inteligente existentes – e àqueles que ainda não foram concebidos. O melhor caminho para o futuro digital começa com a fibra.
Vamos nos conectar
Você não precisa planeja sua rede de fibra óptica sozinho: a Corning está aqui para ajudá-lo. Nosso robusto ecossistema de parceiros oferece um conjunto abrangente de soluções para enfrentar os desafios atuais, enquanto você constrói a cidade do futuro. Deixe-nos mostrar o impacto que uma rede de fibra óptica pode ter em sua comunidade.