Los sustratos Corning® FLORA® eliminan las emisiones nocivas cuando son más elevadas: en los momentos después de arrancar el motor.
En el tiempo que le toma encender la ignición en un día frío de invierno, abrochar el cinturón de seguridad, ajustar los espejos, y salir del puesto de estacionamiento, su auto probablemente ha emitido más gases nocivos al aire que lo que haría durante 200 millas de conducción en la carretera.
No es su culpa. Es un procedimiento operativo estándar para la mayoría de los vehículos en la carretera hoy en día.
Pero, ¿no son los vehículos mucho más limpios que antes?
La respuesta, en parte, es sí. Una vez que el motor se calienta, los componentes como los sustratos de aire limpio de Corning mejoran dramáticamente la calidad del aire que sale del tubo de escape del vehículo.
Pero las emisiones de arranque en frío –los gases peligrosos producidos durante más o menos los primeros 60 segundos después de la ignición– continúan representando el segmento más tóxico del ciclo de funcionamiento del motor. De hecho, más del 70 por ciento de todas las emisiones de gas nocivo de un solo viaje promedio se producen durante este arranque en frío inmediatamente después del arranque.
Esto se debe a que los catalizadores típicamente no alcanzan la eficacia completa hasta que el gas de escape del motor calienta el catalizador hasta la temperatura en la cual se inician las reacciones catalíticas en un convertidor catalítico. Por lo tanto, a medida que los reguladores y ciudadanos de todo el mundo continúan sus expectativas de una mayor reducción de emisiones vehiculares, los innovadores de Corning han intensificado su enfoque en este período crítico del primer minuto.