Häufig gestellte Fragen zu Konfigurationsdetails
Bietet Corning noch das Trenngerät FBC-001 an?

2011 hat Corning das FBC-001 gegen die neuere Version FBC-002 ausgetauscht. Die Vorteile des FBC-002, die zu dieser Änderung geführt haben, sind: eine längere Lebensdauer der Klinge mit 5.000 statt 1.000 Trennungen; eine Vermeidung übermäßiger Biegungen, die zu dauerhaften Schäden an der Faserführung des Gerätes führen können, sowie eine bessere Kontrolle des Biegeradius beim Trennen, da der Biegepunkt lokalisiert und das Verdrehen der Faser minimiert werden, was zu qualitativ hochwertigeren Trennungen führt. Deshalb ist das Trenngerät FBC-001 nun obsolet.

Sie können sich hier ein Video zur Verwendung des Trenngeräts FBC-002 ansehen.

Häufig gestellte Fragen zu Konfigurationsdetails
Worin liegt der Unterschied zwischen den Trenngeräten FBC-002 und FBC-001?

2011 hat Corning das FBC-001 gegen die neuere Version FBC-002 ausgetauscht. Die Vorteile des FBC-002, die zu dieser Änderung geführt haben, sind: eine längere Lebensdauer der Klinge mit 5.000 statt 1.000 Trennungen; eine Vermeidung übermäßiger Biegungen, die zu dauerhaften Schäden an der Faserführung des Gerätes führen können, sowie eine bessere Kontrolle des Biegeradius beim Trennen, da der Biegepunkt lokalisiert und das Verdrehen der Faser minimiert werden, was zu qualitativ hochwertigeren Trennungen führt. Deshalb ist das Trenngerät FBC-001 nun obsolet.

Sie können sich hier ein Video zur Verwendung des Trenngeräts FBC-002 ansehen.

Häufig gestellte Fragen zu Konfigurationsdetails
Worin liegt der Unterschied zwischen den Trenngeräten FBC-007 und FBC-015?

Im August 2011 hat Corning das Trenngerät FBC-007 eingeführt, das das Trenngerät FBC-015 als Standardgerät im UniCam®-High-Performance-Installationswerkzeugset abgelöst hat. Die Vorteile des FBC-007, die zu diesem Austausch geführt haben, sind geringere Wartungsanforderungen und ein intuitiveres, bedienerfreundliches Design, mit dem eine qualitativ hochwertige Trennung von weniger als einem Grad aufrechterhalten werden kann. Deshalb ist das Trenngerät FBC-015 nun obsolet.

Sie können sich hier ein Video zur Verwendung des Trenngeräts FBC-007 ansehen.

Häufig gestellte Fragen zu Konfigurationsdetails
Worin liegt der Unterschied zwischen den Trenngeräten FBC-007 und FBC-009?

Das Trenngerät FBC-007 wurde für die Verwendung mit der UniCam-Produktfamilie optimiert, während das Trenngerät FBC-009 für die Verwendung mit der OptiSnap-Produktfamilie optimiert wurde.

Sie können sich hier ein Video dazu ansehen, wie das Trenngerät FBC-009 mit OptiSnap®-Steckern verwendet wird. 

Häufig gestellte Fragen zu Konfigurationsdetails
Bietet Corning Optical Communications noch das Trenngerät FBC-001 an?

2011 hat Corning das FBC-001 gegen die neuere Version FBC-002 ausgetauscht. Die Vorteile des FBC-002, die zu dieser Änderung geführt haben, sind: eine längere Lebensdauer der Klinge mit 5.000 statt 1.000 Trennungen; eine Vermeidung übermäßiger Biegungen, die zu dauerhaften Schäden an der Faserführung des Gerätes führen können, sowie eine bessere Kontrolle des Biegeradius beim Trennen, da der Biegepunkt lokalisiert und das Verdrehen der Faser minimiert werden, was zu qualitativ hochwertigeren Trennungen führt. Deshalb ist das Trenngerät FBC-001 nun obsolet.

Sie können sich hier ein Video zur Verwendung des Trenngeräts FBC-002 ansehen.

Häufig gestellte Fragen zu Konfigurationsdetails
Wie lautet die Artikelnummer für die Ersatzklinge des Trenngeräts FBC-002?
Corning bietet keine Ersatzklinge für das Trenngerät FBC-002 an, da die Ersatzklinge fast genauso viel wie ein neues Produkt kostet. Die Lebensdauer des Trenngeräts FBC-002 beträgt 5.000 Trennungen. Nach Erreichen dieser Anzahl an Trennungen muss ein neues FBC-002 erworben werden. Für das Trenngerät FBC-007 sind Ersatzklingen erhältlich. Die Artikelnummer hierfür lautet FBC-14-15-16-Blade .
Häufig gestellte Fragen zu Konfigurationsdetails
Wie hoch ist die Trennlänge beim Trenngerät FBC-007? Woher weiß ich, wann die Faser vollständig eingeführt ist?

Alle UniCam-Stecker nutzen eine Trennlänge zwischen 8,0 und 10,0 mm. Mit dem Trenngerät FBC-007 beträgt die Trennlänge bei 900-µm-Festaderanwendungen 10 mm. Die verschiedenen Faserhalter stellen die korrekte Trennlänge sicher. Im Falle von 900-µm-Festaderfasern hat der Faserhalter einen Festanschlag.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem empfohlenen Standardverfahren für das UniCam-High-Performance-Werkzeugset mit dem Trenngerät FBC-007 bzw. dem empfohlenen Standardverfahren für das UniCam-High-Performance-Werkzeugset mit dem Trenngerät FBC-015.

Häufig gestellte Fragen zu Konfigurationsdetails
Welche Fasertypen kann ich mit dem Trenngerät FBC-007 trennen?
Das Trenngerät FBC-007 ist mit allen Singlemode- und Multimode-Fasern sowie mit 900-µm-Kabelaufteilern und ummantelten Kabeln kompatibel. Bei der Installation sollte nicht versucht werden, 250-µm-Fasern zu trennen. Stattdessen sollte die Faser auf 125 µm abisoliert werden.
Häufig gestellte Fragen zu Konfigurationsdetails
Wird das Trenngerät FBC-007 als eigenständiges Produkt verkauft?
Das Trenngerät wird gesondert unter der Artikelnummer FBC-007 verkauft.
Häufig gestellte Fragen zu Konfigurationsdetails
Ist das Trenngerät FBC-007 in Werkzeugkits erhältlich?
Ja, das Trenngerät ist im UniCam-High-Performance-Werkzeugset (TKT-UNICAM-PFC ) enthalten.