CES 2017 | Glass Age | Corning
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
CES® 2017

코닝이 제시하는 <글라스 에이지(Glass Age)> 를 만나보세요

CES® 2017에서 첨단 유리의 한계를 넘어, 가능성을 재정의 합니다.

피트니스, 드라이빙 그리고 협업 등 우리 일상의 다양한 활동의 방식들은 아주 빠르게 변화하고 있습니다. 

디자이너와 엔지니어들은 가상과 현실 세계의 벽을 허물기 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 이를 위해 새롭고 보다 진화된 성능의 유리 부품을 필요로 하고 있습니다.  

코닝은 불과 10년까지만 해도 상상도 할 수 없었던 새로운 경험을 선사하기 위해 특별한 유리를 선보이고 있습니다. 

코닝은 CES® 2017에서 빠르게 진화하고 있는 혁신을 선보임으로써 곧 다가올 <글라스 에이지(Glass Age)>의 청사진을 제시합니다. 첨단 유리가 선사할 미래의 모습을 CES 2017 코닝 부스에서 만나보세요. (라스베이거스 컨벤션 센터 중앙홀 코닝 부스#14146) 

유리, 당신의 드라이빙 파트너

자동차 산업은 기술과 사회적 트렌드로 인해 끊임없이 변화하고 있습니다. 끊김 없는 연결성(connectivity)은 세련되고 감각적인 디자인과 함께 자동차를 선택하는 중요한 요소가 되고 있습니다. 골드만 삭스 보고서에 따르면, 2025년의 자동차는 환경친화성, 편의성, 안전성, 경제성의 4가지 키워드가 지배적일 것으로 내다보고 있습니다. 

여기에, 차량 공유 시스템이 대도시를 중심으로 점차 확산되고 있습니다. 즉, 우리가 주행하는 차량은 더 이상 개인의 소유가 아닐 수 있다는 점입니다. 바로 이부분이 스마트 기기와 연동된 맞춤형 차량 기능 셋팅 및 주행 경험이 요구되는 부분입니다.  

마지막으로, 안전성은 여전히 가장 중요한 요소이며 이러한 안전성은 센서나 경보 알람 등의 내부 시스템의 개발뿐만 아니라 운전자 및 동승자를 둘러싸고 있는 소재의 개발의 주된 동기가 되고 있습니다.       

그리고, 유리가 이러한 트렌드를 이끌고 있습니다. 

코닝은 CES® 2017에서 첨단 유리 기술로 구현된 실제 주행이 가능한 완성차 프로토타입을 전시함으로써 우리 생활에 성큼 다가온 커넥티드 자동차의 주행 경험을 선보이고 합니다. 

  • 얇고 가벼운 자동차용 Corning® Gorilla® Glass를 차량 유리에 사용함으로써, 차체 무게를 줄였습니다. 차량의 경량화를 통해, 연비 및 운전 성농 또한 개선되었습니다.  
  • 뛰어난 내구성으로 잘 알려진 Gorilla Glass는 기존 차량 유리 대비 최대 3배 이상 높은 파손저항성을 제공함으로써, 주행 안전성을 높입니다.  
  • 증강 현실(AR) 기능을 갖춘 Gorilla Glass 전면유리는 디지털 정보와의 완벽한 결합을 통해, 선명하고 생생한 헤드업 디스플레이를 구현했습니다. 이 기능은 차량 전면 유리에 교통 정보 및 지역의 랜드마크 등을 나타냄으로써, 운전자가 주행에 방해받지 않으면서 필요한 정보를 확인 할 수 있도록 돕습니다. 
  • 세련되고 아름다운 대시보드는 차량 내부 전면으로 확장되어 통합형 디스플레이를 구현합니다. 두께가 얇은 Gorilla Glass는 상온에서 곡면 성형이 가능하여 잔류강도를 유지하면서 새로운 형태로 변형시킬 수 있습니다.  
  • 다채로운 색상의 조명용 유리 광섬유인 Corning® Fibrance® Light-Diffusing Fiber를 사용하여, 전면 및 후면 범퍼에 심미감을 더했습니다. 이 유리 광섬유 기술은 커넥티드 자동차의 브레이크 경고등과 충전 잔량 표시기에도 사용되었습니다.   

유리, 당신의 피트니스 파트너

활동적인 라이프 스타일을 추구하는 현대인들은 건강과 체형을 유지하고자 합니다. 관련 업계는 이러한 산업 트렌드를 반영하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 현대인들은 생체측정 데이터, 즉각적인 피드백, 라이브 콘텐츠 및 사용자에게 맞춤화된 몰입감 높은 피트니스 경험에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 

피트니스 센터에서 개인 트레이너와 운동을 하는 것은 상대적으로 보편화 되었습니다. 하지만 이런 운동을 집이나 호텔에서 할 수 있다면 어떨까요? 

피트니스 센터에 가지 않아도 다기능을 갖춘 벽면 디스플레이를 통해 개인의 건강 정보를 제공받고 새로운 운동법을 배울 수 있다면 어떨까요? 

유리는 궁극의 피트니스 경험을 선사합니다.

CES 관람객들은 실물 사이즈의 피트니스 미러 디스플레이를 통해 증강현실과 웨어러블 기기가 결합된 새로운 방식의 피트니스를 경험하실 수 있습니다. 

  • 코닝의 85인치 4K 화질의 피트니스 미러 프로토타입은 대표적인 디스플레이 기판유리인 Corning® EAGLE XG® glass와 업계를 선도하는 커버 글라스인 Corning® Gorilla® Glass 로 제작되었습니다. 이와 더불어, 사용자의 동작을 즉각적으로 포착하는 ToF(Time-of-Flight) 카메라를 통해 퍼스널 트레이너의 도움을 받는 것 처럼 운동 동작에 대한 코칭 피드백을 실시간으로 제공 받을 수 있습니다.
  • 스마트워치 등 웨어러블 기기와의 연동을 통해 심장 박동수나 소비된 칼로리 등 실시간 생체 측정 데이타가 오른쪽 디스플레이에 구현됩니다. 
  • 정전식 터치 스크린 디스플레이를 통해 스피닝 혹은 런닝 등과 같은 다양한 피트니스 정보에 즉각적으로 접근할 수 있습니다.  
  • Corning® Gorilla® Glass를 사용한 피트니스 미러는 뛰어난 내구성으로 언제나 깨끗하고 깔끔하게 유지될 수 있을 뿐만 아니라 외부 충격에도 문제되지 않습니다.   

해당 기술의 적용 범위는 피트니스 미러에 국한되지 않습니다. 연결성을 갖춘 인터랙티브 디스플레이 미러는 라이브 피트니스 수업에 참여하고, 패션 전문가에게 패션 스타일링를 안내받거나 집에서 물리치료사의 코칭을 받는 등 다양한 분야로 확장될 수 있습니다. 

유리, 당신의 협업 파트너

모바일 기기와 첨단 디스플레이를 통해, 집과 사무공간의 경계는 허물어 지고 있습니다.

미래지향적인 전문가들은 집과 사무공간을 구분하기 보다는, 두 공간의 경계를 허물고 기술 진보를 통한 협업을 추구하고 합니다. 바로 그 결과물이 끊김 없는 연결성(connectivity)과 실시간 상호 작용하는 디스플레이입니다. 

오늘날 가정에서, 협업을 위한 터치스크린 데이블이라는 아이디어는 피할 수 없는 대세입니다. 이미 스마트 홈 기술은 약 20% 의 가정에서 이미 사용되고 있으며, 점차 확대될 예정입니다. 세계적인 IT 자문기관 가트너(Gartner)는 앞으로 5년 후인 2022년까지 일반 가정 내에 5백대 이상의 스마트 기기가 들어설 것이라 전망하고 있습니다. 

업무에 있어서, 협업은 생산성과 민첩한 의사 결정의 가장 중요한 요소입니다. 협업은 세계 각국에 오피스를 운영하는 글로벌 기업, 공급사들 그리고 글로벌 고객을 상대하는 회사들에겐 이미 일반적인 개념이 되었습니다.   

사람들이 모여 문제를 해결하고 의사 소통을 이어가고 다양한 업무를 처리하는 곳이 바로 '테이블' 입니다. 이제 가정의 테이블과 사무공간의 회의 테이블은 전혀 새롭고 흥비로운 방식으로 활기를 띨 것입니다. 

이 모든 것이 유리를 통해 가능합니다. 

CES 코닝 전시장에서 두개의 터치스크린 테이블을 만나보실 수 있습니다. 이를 통해, 현실과 가상 세계 모두에서 향상된 상호작용을 경험하실 수 있습니다. 

  • Corning® Gorilla® Glass가 탑재된 85인치 가정용 터치스크린 디스플레이 "콜라보레이션 허브"는 모바일 및 태블릿과 호환되는 인터랙티브 디스플레이를 구현합니다. 터치기능성의 스크린을 통해 자료를 편집하고, 만들고, 게임을 하고, 사진을 공유하고 노트 필기도 할 수 있습니다. 
  • 커브드 벽면 디스플레이는 화상회의 기능을 지원합니다. 재택근무를 하면서도 동료들과 화상통화를 할 수 있고 멀리 떨어져 있는 가족들과도 얼굴을 보며 통화할 수 있습니다. 

사무용 인터랙티브 터치스크린 테이블을 통해 첨단 유리와 디지털 기술이 현대인들의 일하는 방식과 협업 환경을 어떻게 변화시킬지 엿볼 수 있습니다. 

  • 사무용 터치스크린 테이블은 비스듬하게 세울 수 있게 제작되어, 마치 Corning® Gorilla® Glass가 탑재된 대형 태블릿 을 연상케 합니다. 
  • 85인치 화면 두개로 구성된 벽면 디스플레이는 끊김 없는 연결성을 선보입니다. 코닝 전시장에 설치된 가정용과 사무용 터치스크린 테이블과 벽면 디스플레이를 통해 이러한 연결성을 직접 경험하실 수 있습니다.  

코닝 부스의 실감나는 전시 체험을 통해, 방문객들은 현대 사회에 있어서의 유리의 역활을 직접 느끼실 수 있을 것입니다. 

코닝은 자유자재로 바뀌는 소재, 유리의 한계를 넘어 가능성을 재정의 하고 있습니다.