코닝은 오늘 커버글라스 혁신 포트폴리오에 Corning® Gorilla® Glass DX와 Corning® Gorilla® Glass DX+ 신제품을 추가로 발표했다. 두 제품은 Gorilla Glass 고유의 우수한 내구성과 터치 감응성은 유지하면서 저반사 효과를 제공해 광학적 선명도를 대폭 개선하고 소비자 요구를 충족하는 뛰어난 스크래치 내구성을 갖춘 새로운 유리 복합 소재이다.
2016년 출시된 웨어러블 기기용 커버글라스인 Corning® Gorilla® Glass SR+의 연장선에 있는 Gorilla Glass DX와 Gorilla Glass DX+ 유리 복합 소재는 Gorilla Glass와 함께 모바일 기기 제조사의 디자인 조건에 부응한다. 현재는 주로 웨어러블 모바일 기기에 채택되고 있지만, 이들 신제품을 대형 기기에 적용하기 위한 개발도 진행 중이다.
스캇 포레스터(Scott Forester) Corning Gorilla Glass 마케팅 및 혁신 제품 부사장은 “코닝은 지난 7년간 글로벌 소비자 85,000명*을 설문 조사했으며, 설문 조사 결과 응답자의 약 50%가 시인성을 커버글라스에서 가장 원하는 기능으로 답한 것에 주목했다. 하지만 소비자들의 스크래치 내구성과 강도에 대한 기대 또한 여전히 높았다.”며, “Gorilla Glass DX와 Gorilla Glass DX+는 뛰어난 시인성과 함께 Gorilla Glass가 갖춘 동급 최고의 스크래치 내구성 및 고유의 강도를 제공함으로써 첨단 모바일 디스플레이의 이상적인 솔루션이다”라고 말했다.
두 가지 유리 복합 소재의 비교
Gorilla Glass DX와 Gorilla Glass DX+는 일반 유리와 비교해 전면 표면 반사를 약 75% 줄이고, 동일한 휘도에서 디스플레이 명암비를 약 50% 증가시켜 디스플레이 시인성을 개선 한다. 개선된 광학적 선명도는 배터리 수명 연장에도 도움이 된다.
Gorilla Glass DX와 Gorilla Glass DX+ 차이는 스크래치 내구성 수준에 있다. Gorilla Glass DX는 Gorilla Glass와 동급의 뛰어난 스크래치 내구성과 향상된 광학적 특성을 갖췄으며, Gorilla Glass DX+는 고급 대체 소재에 가까운 스크래치 내구성과 강화된 광학적 특성을 자랑한다.
커버글라스 산업을 개척한 코닝은 지난 10여 년간 산업을 주도해왔다. Gorilla Glass는 주요 45개 브랜드에 채택되어 60억대 기기에 장착됐다.
닐슨(Nielsen), 톨루나(Toluna)등 여러 소비자 조사를 바탕으로 함.
Corning Gorilla Glass에 대하여
Corning Gorilla GlassGorilla Glass는 2007년 9월에 출시되어 커버글라스 산업을 개척한 이래 업계 선도적인 제품으로 자리 잡았다. 뛰어난 내구성의 커버글라스인 Gorilla Glass는 45개 이상의 주요 브랜드에 채택되어 60억대 이상의 소비자 가전 기기에 장착됐다. 현재, 전 세계적으로 대부분의 고급 모바일 기기에 Gorilla Glass가 채택됐다. Gorilla Glass는 코닝의 독자 기술인 퓨전 공법으로 성형되어 이온 공정을 통해 강화됐으며 모바일 기기, 소비자 가전, 자동차, 실내 건축 애플리케이션에 최적화된 얇고 매끈한 표면을 제공하며 최고의 성능과 내구성을 자랑하고 있다.
예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)에서 규정하는 “미래예측진술”이 포함되어 있다. 미래예측진술은 코닝의 재무 결과 및 사업 활동에 대한 현재의 예측과 가정을 바탕으로 작성되었으며 실제 결과에 실질적 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 내포한다. 이러한 위험과 불확실성에는 기업 인수·매각 이와 유사한 거래로 인한 영향, 국제 사업·금융·경제·정치 환경의 영향, 관세 및 수입세, 미국 달러화 대비 일본 엔화·신 대만 달러화·유로화·중국 위안화·한국 원화 등 환율 변동, 제품 수요 및 업계 공급 능력, 경쟁 제품 및 가격, 필수 부품 및 소재의 가용성 및 비용, 신제품 개발 및 상용화, 주요 고객사의 수주 동향 및 수요, 현금 흐름의 규모 및 시기, 계획된 수준에서 분기 배당금을 지급하거나 자사주를 취득할 수 있는 여력에 영향을 미치는 실적 등 기타 조건,테러, 사이버 공격, 무력 충돌, 정치 및 금융 불안, 천재지변, 또는 주요 보건상 문제로 인한 영업 활동 차질 가능성, 장비·설비·IT 시스템 또는 운영 상 예기치 못한 차질, 법규의 영향, 예상 고객 수요에 부합하는 자본 지출 조정 능력, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 지적 재산권 및 영업 기밀 보호 능력, 불리한 소송, 제품 및 부품 성능 문제, 핵심 인력 유지, 디스플레이 테크놀로지스 사업부 등에서 고객사의 흑자 운영 유지·운전 자금 조달·제조 설비 확장· 만기 부채상환능력, 주요 고객사와의 결별, 트럼프 세법(Tax Cuts and Jobs Act of 2017) 등 세법 및 규제 변화, 입법·정부 규제·정부 조치 및 정부 조사가 미치는 영향이 포함된다.
리스크 요인 및 기타 사항 전체 목록은 코닝의 연차보고서(Form 10-K)와 분기보고서(Form 10-Q)에 상세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 하며, 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.
디지털 매체 공시
코닝 주식회사(이하 코닝)는 기업의 웹사이트와 소셜미디어 채널을 사용한 중요 정보 공시에 대한 미(美) 증권거래위원회(SEC)의 지침에 따라, 코닝의 웹사이트(http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html)를 통해 투자자가 중대하다고 간주할 수 있는 정보 등 기업의 중요 정보를 공시하고자 함을 투자자, 언론, 다른 이해관계자에게 안내해 드립니다. 코닝이 사용하는 웹사이트와 소셜미디어 채널 목록은 코닝의 미디어 및 웹사이트에서 수시로 업데이트될 것입니다. 코닝은 SEC 신고, 보도자료, 컨퍼런스콜, 웹캐스트 외에도 상기 언급된 웹사이트, 소셜미디어 채널을 통해 발표되는 정보를 참고하실 것을 투자자, 언론, 다른 이해관계자들에게 권장합니다.
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은165년 이상 사람들의 삶을 변화시켜온 소재 과학 분야의 세계적인 혁신 기업입니다. 코닝은 유리 과학, 세라믹 과학, 광 물리학 분야의 독보적인 전문성과 제조 및 엔지니어링 분야의 뛰어난 역량을 활용하여 산업 내 혁신을 도모하고, 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 RD&E 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 각 산업 분야를 선도하고 있는 글로벌 고객과의 신뢰를 바탕으로 한 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다.
다양한 역량을 보유한 코닝은 자사 역량 간의 시너지 효과를 통해 급변하는 시장 수요를 충족시키며 발전하고 있습니다. 또한, 고객들이 역동적으로 변화하는 각 산업 분야에서 새로운 사업 기회를 포착할 수 있도록 지원하고 있습니다. 오늘날 코닝의 사업은 광통신, 모바일 소비자 가전, 디스플레이 기술, 자동차, 생명공학용기 시장에 집중하고 있습니다. 업계를 선도하는 코닝의 대표 제품에는 손상에 강한 모바일 기기용 커버 유리와 첨단 디스플레이용 정밀 유리, 광섬유와 무선통신 기술, 초고속 통신 네트워크를 위한 연결 솔루션, 신약 개발 및 운송을 가속화 해 주는 신뢰성 있는 제품과 승용 및 상용차를 위한 매연 저감 제품 등이 있습니다.