코닝(Corning Incorporated)은 차량용 Corning® Gorilla® Glass를 차량 전면 유리에는 처음으로 슈퍼카 모델인 포드GT에 공급한다고 밝혔다. 포드 GT의 전면 유리와 함께 후면 유리 및 엔진 격벽의 분리 벽에도 적용되는 Gorilla Glass는 기존 차량 유리 대비 높은 내구성은 물론, 약 5.4 kg의 차량 경량화를 제공한다.
포드 GT 전면 유리에 적용되는 혁신적 기술은, 코닝과 포드 양사 협업의 결과로서, 안쪽은 차량용 Gorilla Glass, 중간 층은 플라스틱 접착 층으로 그리고 바깥 층은 강화된 소다라임 유리인 3개의 층으로 이루어져있다.
차량용 Gorilla Glass 는 기존 차량 유리 대비 5배 높은 내구성을 제공하며, 이러한 내구성으로 전면 유리를 더욱 얇고 가볍게 만들 수 있게 되어 광학적 우수성 또한 뛰어나다.
전세계적으로 강화되고 있는 연비 및 이산화탄소 배출 규제를 충족시켜야 하는 자동차 업계에게 차량 무게를 줄이는 것은 가장 중요한 당면과제 중 하나이다. 가벼운 유리창은 차체의 무게중심을 낮춰 핸들링과 운전 성능을 개선한다. 기존의 플로트(Float) 공법의 글라스에 비해, 차량용 Gorilla Glass는 광학적 특성이 뛰어나 GT와 같은 스포츠카의 가파른 전면 유리 어플리케이션에 이상적이다. 포드는 전면 유리뿐만 아니라 후면 유리와 엔진 격벽의 분리 벽에도Gorilla Glass 를 적용했다.
코닝의 웬델 윅스 회장은 “가볍고, 튼튼하며, 광학적으로 우수한 차량용 Gorilla Glass는 업계에 새로운 변화를 가져다 줄 것으로 기대하고 있으며, 포드와 협업을 통해 이러한 제품을 시장에 출시하게 되어 매우 기쁘다.” 고 전하며 “포드와의 이번 협업은 유리 및 소재과학의 독보적인 전문성을 활용해 업계 리더들이 직면한 어려운 과제들을 해결하고 새로운 가능성 열어, 고객들이 더 나은 경험을 할 수 있도록 기여하는 코닝의 역할을 재확인할 수 있는 사례였다”고 말했다.
포드의 글로벌 구매 그룹 부사장인 하우 타이탕(Hau Thai-Tang)은 “하이브리드 Gorilla Glass는 포드가 다양한 부분의 혁신을 위해 파트너와 일하는 방식을 보여주는 좋은 사례이다”라며, “포드 GT는 경량화와 뛰어난 성능을 통해 혁신의 새로운 표준을 제시할 것으로 기대되며, 향후 이러한 뛰어난 기술을 적용한 다른 어플리케이션도 모색할 계획이다” 고 전했다.
코닝과 포드는 지난 40년간 자동차 배기가스 규제 관련 기술을 위해 함께 협력해 왔으며 앞으로도 차량용 Gorilla Glass를 기반으로 혁신을 만들어 가기 위해 지속적으로 협력해 나갈 계획이다. 일례로, 2014년 코닝은 포드와 함께 차량용Gorilla Glass로 다종 소재 경량 자동차 시범 프로젝트MMLV(Multi-Material Lightweight Vehicle) 컨셉 카의 전면, 측면 유리를 개발하는데 협력했다. Gorilla Glass를 사용하면 MMLV 의 유리 무게를 30% 나 감소시킬 수 있다.
코닝은 유리, 광 물리학, 퓨전공법 제조 설비, 자동차 산업의 전문성과 경험을 활용하여Corning® Gorilla® Glass를 자동차 유리 시장으로 확대하고 있다.
얇고, 파손 저항성이 뛰어난 Gorilla Glass는 스마트폰과 태블릿 기기의 커버 유리로 2007년 소비자 가전시장에 선보인 이래, 현재까지 40개 이상의 제조사의 약 45억대 이상에 달하는 기기에 장착되었다. 제품 출시 이후 소비자 가전 시장뿐만 아니라 자동차, 건축, 열차 및 비행기 등에 적용을 확대하기 위해 Gorilla Glass 를 지속적으로 개선하고 있다.
예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 실제 결과에 실질적 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 국제 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 환율 변동, 세율, 제품 수요 및 업계 공급 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 매출 비중 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치 및 금융계 불안, 천재지변, 기상악화, 또는 주요 보건상 문제로 인한 영업 활동 차질 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 핵심 인력 유지, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 상세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.
디지털 매체 공시
코닝 주식회사(이하 코닝)는 기업의 웹사이트와 소셜미디어 채널을 사용한 중요 정보 공시에 대한 미(美) 증권거래위원회(SEC)의 지침에 따라, 코닝의 웹사이트(http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html)를 통해 투자자가 중대하다고 간주할 수 있는 정보 등 기업의 중요 정보를 공시하고자 함을 투자자, 언론, 다른 이해관계자에게 안내 드립니다. 코닝이 사용하는 웹사이트와 소셜미디어 채널 목록은 코닝의 미디어 및 웹사이트에서 수시로 업데이트 될 것입니다. 코닝은 SEC 신고, 보도자료, 컨퍼런스콜, 웹캐스트 외에도 상기 언급된 웹사이트, 소셜미디어 채널을 통해 발표되는 정보를 참고하실 것을 투자자, 언론, 다른 이해관계자들에게 권장합니다.
포드자동차에 대하여
포드 자동차(Ford Motor Company) 는 전세계적으로 차량 생산 및 판매를 하며, 미시간 주 디어본에 본사를 두고 있는 자동차 산업을 주도하는 세계적 기업입니다. 포드 자동차는 전세계 67개국에 약197,000 임직원이 있으며, 브랜드로는 포드와 링컨이 있습니다. 포드 자동차는 포드 모터 크레딧 컴퍼니(Ford Motor Credit Company)를 통해 금융서비스를 제공합니다. 보다 상세한 정보는 홈페이지(http://corporate.ford.com) 에서 확인하실 수 있습니다.
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은 소재 과학 분야에서 혁신을 주도하는 세계적인 기업입니다. 코닝은 특수 유리, 세라믹 소재, 광학 부문에서 160년 이상 축적해 온 독보적인 전문 지식과 기술을 활용하여 새로운 산업을 창출하고 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 R&D 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 기술적 난제 해결을 위한 고객과의 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다. 코닝의 사업과 시장은 진화를 거듭하고 있습니다. 현재 코닝의 제품은 가전, 통신, 자동차, 생명공학 등 여러 산업 부문에서 사용되고 있습니다. 코닝의 대표 제품들로는 손상에 강한 스마트폰 및 태블릿용 커버 유리와 첨단 디스플레이용 정밀 유리, 광섬유, 무선통신 기술, 초고속 통신 네트워크를 위한 연결 솔루션, 신약 개발 및 생산을 가속화 해 주는 신뢰성 있는 제품과 승용차, 트럭 및 기타 상용차를 위한 매연 저감 제품 등이 있습니다.