Gene Therapies: From Research To Reality | Cell and Gene Therapy (CGT) Guidance | Corning

以下は、2022年9月27日にCell & Geneに掲載された記事を翻訳したものです。

純粋な研究開発や早期前臨床から、臨床開発段階に移行する細胞・遺伝子治療薬(CGT)メーカーが、いくつかの重大な課題に直面しています。中でも大きな課題は、GMP製造をアウトソーシングするのか、それとも時間、資本、人材を投じて内製化体制を構築するかの判断です。

複雑なCGT領域では、アウトソーシングは例外ではなくむしろ非常に一般的で、薬剤関連のベクターや細胞製造の分野で確かな実績に裏打ちされた定評あるCDMO(医薬品開発製造受託機関)を特定し、評価・選定する必要があります。

残念ながら、ただでさえ慢性的で深刻な生産能力不足にコロナ禍が追い討ちをかけた結果、アウトソーシング事業を圧迫する事態が続いています。GMP製造スロットの予約が1年待ち以上となることも珍しくありません。

しかも一部のCDMOは、製造のスケーラビリティに制約があり、初期開発段階以降におけるパートナーとしてふさわしいのかどうか疑問符がつきます。その結果、第I相・第II相試験から、重要な後期相試験に移行する際、製造委託先の切り替えに伴う技術移転の課題が持ち上がっています。結局、CDMO各社が従来の受託取引型モデルから戦略的パートナーシップ重視のモデルへと移行するため、CDMOの利用機会が制限される可能性があります。場合によっては、CDMOが大手製薬会社と合併したり、買収されたりすることがあります。また、大手製薬会社が委託先CDMOの生産能力の大部分あるいはすべてを独占していることもあります。

内製化に舵を切れば、こうした懸念は回避できるものの、スポンサー企業には、生産施設の建設、設備導入、検証、人員確保、操業と、途方もない負担がのしかかってきます。このプロセスには莫大な費用がかかり、人材獲得、サプライチェーンの混乱、絶えず変化する規制環境への対応など、CDMO業界につきものの課題をスポンサー企業自身が克服せざるを得ません。

CGT製造のスケールアップを巡る課題

CGT開発プログラムはそれぞれ唯一無二のものであることを踏まえ、初期研究段階のみならず、臨床開発から商業化に至るまでを見据えて、製剤固有のニーズを慎重に考慮することが重要です。薬剤候補や製造プラットフォームに大きな期待をかけている場合、薬剤ごとにカスタマイズしたプロセス開発計画の策定が望まれます。その計画にはスケールアップも含めますが、治験までの期間、開発フェーズ、1回用量に必要な産物量、単回投与または反復投与の必要性、緊急性の正当性の立証(適切な代替治療薬がないアンメットメディカルニーズ)など、競合する要因とのバランスを考慮する必要があります。

この観点から、一部の薬剤候補については、製造プラットフォーム間の一貫性を確保しつつ、収率の向上、品質改善、開発・製造期間の短縮を目的とした実質的なスケールアップが行われます。プロセス開発計画の重要なゴールのひとつに、生産量を犠牲にすることなく、クリーンルームの占有スペースを抑え、業務遂行に必要となる人員数を削減することが挙げられます。したがって、接着培養から浮遊培養への変更など、上流プロセスの一部が変更されると、下流のプロセスや主な製剤品質特性(力価など)、残留不純物(細胞内の宿主細胞タンパク質、細胞DNA量、プラスミドDNA量など)に甚大な影響を及ぼすため、最適化やスケールアップは全体的な視点に立って行う必要があります。

接着培養か浮遊培養か、それとも両立か

細胞・遺伝子治療薬は、他に類を見ないほどに複雑な薬剤です。これを踏まえると、細胞・遺伝子治療薬の場合は、低分子医薬品や低分子ペプチドのような完全な特徴付けや均質化はおそらく実現不可能です。せいぜいできることと言えば、製造プロセス自体の整合性の確保や一貫性を保った再現です。そこで、CGT製造のひとつひとつの手順を慎重に検討し、最適化することが必要となります。

接着細胞培養は、培養後に得られる回収物の純度が非常に高く、必要な下流工程数の削減や薬剤劣化の最小化につながるなど、数多くの利点があります。特にこれが当てはまるのは、凝固因子やレンチウイルス(LV)ベクターまたはレトロウイルス(RV)ベクターなどの分泌産物です。接着培養では細胞と可溶性タンパク質あるいはウイルスベクターが自然に分離されるため、追加的な分離操作を行うことなく目的産物を回収できますが、その代わり、回収工程において細胞由来不純物が回収物中に混入する場合があります。

バイオ医薬品の探索や概念実証(PoC)研究の多くは、接着細胞培養プラットフォームが使われています。開発段階を通じて接着細胞培養プラットフォームを継続的に使用すれば、製造事業者は、開発作業全体で単一の認定済みマスター細胞バンク(MCB)が使用できます。しかし一方で、多くの企業はスケールアップに伴い浮遊培養へ移行しています。CGTの臨床試験用製造や商用製造には、浮遊細胞培養のほうが優れている、あるいはほかに選択肢がないと考えられているためです。 

このような認識が広まった背景には、どうやら組換え体サイトカインやモノクローナル抗体(mAbs)、凝固因子を巡る業界初期の経験がある程度影響しているようです。第1世代の組換えタンパク質生産の多くは、上流製造工程にローラーボトルによる接着細胞培養が用いられていましたが、ローラーボトルの培養装置を使ったスケールアップのコストや煩雑さがたちまち表面化し、一部の企業は、攪拌槽型バイオリアクターによるシングルセル浮遊培養に移行し始めました。

品質を保ちつつ大量ロット製造と原価抑制を実現するニーズを元に、培養容量数千リットルのバイオリアクターへと徐々に大型化していきました。薬剤や薬剤候補のパイプラインが飛躍的に増加する中、製造を受託するCDMOの多くは、この慣れ親しんだ環境でシングルユースのディスポーザブル方式の容量上限を拡大しようと考えました。

しかし、浮遊培養は、どうしても下流工程の細胞回収が複雑になり、可溶性産物と浮遊細胞を分離する手順が追加されます。さらに、浮遊細胞を使うと、接着細胞よりも細胞ごとの生産性が低下しがちです。さらに、製造プロセス、収率、品質特性のいずれか、あるいは複数の側面において課題が生じる可能性が高いことを踏まえると、製品開発をいつ、どのように懸濁培養プラットフォームへ移行するかを判断することは、慎重な検討を要する費用負担の大きい意思決定となります。

スポンサー企業にとっては、薬剤開発段階を通じて接着培養を使用し続けることで、薬剤開発の後期段階になっても上流プロセスの忠実性(一貫性)を維持できます(つまり、接着細胞を使用する早期試験での産生物質と、浮遊細胞を使用する後期試験での産生物質の同等性を確立するブリッジング試験が不要です)。スケールアップした接着培養バイオリアクター系は過去に存在せず、たとえあっても有益とは言えない程度にとどまっています。(マイクロキャリアなど)。

もっとも、1つひとつの細胞・遺伝子治療薬は唯一無二の存在であって、どのような製造プラットフォームであれ、単純に「プラグアンドプレイ」で適用できるものではありません。プロセス変更開発に確保できる期間、予想される課題、臨床開発や商用化で見込まれる物質必要量については、慎重に考慮しなければなりません。

浮遊培養方式への移行がこうした制約の範囲内に収まることもあれば、そもそも薬剤のニーズに応えるために浮遊培養への移行が必要になることもあります。一方で、新規の接着培養プラットフォームの採用で、多くの薬剤開発プログラムの状況が向上する可能性があり、浮遊培養への移行に費やしていたはずの時間と費用も節約できます。いずれにしても、継続的なイノベーションは、どちらのプラットフォームの発展にもプラスの効果をもたらす可能性があります。

事例:Expression Therapeutics社の場合

Expression Therapeutics社は、臨床試験の早期相を専門とするバイオテック企業で、内製化した細胞・遺伝子治療薬候補2種が臨床段階にあるほか、ライセンスアウトしたAAV候補1種も同じく臨床段階にあります。現在、同社は米国オハイオ州ウエストチェスターにある2021年8月に操業を開始した自社GMP製造施設(約3995平方メートル)で、薬剤候補2種を内製しています。

同社では、LVベクター生産と遺伝子改変細胞産物の製造を前提に、優れたがん研究探索プログラムを進めています。商用化の可能性がある複数の臨床開発プログラムがそろい、さらに急速に開発が加速している前臨床パイプラインもあることから、成功への大きな期待を抱いて、薬剤の品質と量のバランス追求に重点を置くことになりました。この考え方に基づき、同社がたどり着いたのが、自社のGMP製造チームにとってゴールドスタンダードである接着培養プラットフォームであり、コーニング ライフサイエンスであり、Ascent® FBRテクノロジー(日本未発売)でした。

同社独自のLVベクター製造プラットフォームには、GMPグレードのLVベクター製造60Lロットにつき、 Corning® CellSTACK®  培養チャンバー(10チャンバータイプ)を30個使っていました。このスケールでは、専任スタッフ8人程度と大型の専用クリーンルームが必要でした。Ascentプラットフォームのスケールアップにより、同社が使っていた接着細胞ベースのLV製造プロセスがシームレスに発展を遂げました。それまでのLV製造には、2個〜8個のCellSTACK 10チャンバーが必要でしたが、Ascent PDシステムでこれを再現しています。   

同社は、あらゆるCDMOや内製施設を持つ企業と同様に、パートナー企業が取り揃える複数の技術や製品を臨床試験向け製造に使用しています。コーニング ライフサイエンスからは、さまざまなボトル、コニカルチューブ、Tフラスコ、 Corning CellSTACK 容器やHYPERStack® 容器、シングルユースのディスポーザブル製品、カスタムメイドの送液セット、各種バッファー・培地など、多種多様な培養用品を調達してきました。

現在、同社は、細胞・遺伝子治療薬製造能力を余剰に確保しており、今後もこの水準を維持する見通しです。同社は、複数のクライアント企業と共同で前臨床や第I相・第II相試験の薬剤候補を製造しています。CDMOの顔も持ち、プロセス開発では自社のパイプライン候補の場合と同じきめ細やかさと製造哲学を追求しています。それは、不確かなアプローチの試験や最適化に取り組むよりも、高品質な製品を最も効率的に生み出すことのほうが好ましいという考え方です。

信頼のおける確かな実績のパートナー選び

細胞・遺伝子治療薬と製造プロセスには固有の複雑さがあるため、スポンサーにとっては、相手が治療薬メーカーかCDMOか調達先メーカーかを問わず、パートナーとしての本格的な関係を構築する前に技術的・事業的評価(デューデリジェンス)を実施することが重要です。 例えば、調達先であるメーカーの選定は、主要調達先と予備の調達先として条件に見合う業者数社を選ぶだけの形から、対等な立場でコミットメントするチームや事業主体の間の戦略的なパートナーシップモデルを構築する形へと軸足を移しています。

言うまでもなく、パートナーを評価する際に、双方の企業文化やビジョン、使命に共通項があるかどうかが重要な条件となります。スケールダウンされたベンチ研究からGMP準拠のパイロット製造への円滑な移行を可能にする、堅牢かつスケーラブルなプラットフォーム技術アプローチ、さらには大スケールの商用製造に至るまで、円滑な移行を実現するために、頑健性とスケーラビリティに優れたプラットフォームをめざす技術アプローチが有利です。eQMS、EBR、ERPシステムとも連携できる技術のほうが望ましいと言えます。また、パートナー双方が互いに魅力を感じ、長期的な関係を育むだけの奥行きの深さ、経営資源、確かな実績が必要です。

現代のメーカーは、互いの専門知識やリソースを活用し合う体制を築き、製品・サービスの改善機会を共同で生み出していく価値創造のあり方をはっきりと示すことが大切です。Expression社の例でも見られるように、コーニングでは独自の製品にカスタマイズを加えたソリューションをお客様に提供しており、こうした真摯な取り組み姿勢が適切なリソース配分、専門知識の活用、タイムリーな問題解決の促進につながっています。

同社がGMP製造施設を1から構築し、開設から数カ月以内にGMP製造を開始していることからもわかるように、コーニングとの協働は同社にとって非常に大きな効果を発揮しています。施設開発プロセスの重要な段階で、同社とコーニングの双方の技術チームが頻繁に連携して取り組んだ結果、プロジェクトは滞りなくスケジュールどおりに進みました。

このため、同社では、薬剤開発の重要な節目を迅速に達成しながら、投資家の期待に応える体制を築いています。また、コーニングがサプライヤーとして同社を支えている関係は、同社のCDMO事業を活用する企業にも利益をもたらします。こうした関係は共同で育む一方で、必要に応じて移管性も確保されています。このような緊密な協業は、革新的ソリューションの開発に間違いなく寄与するものであり、今後、細胞・遺伝子治療薬市場を牽引し続けるはずです。