多くの幹細胞製剤製造メーカーでは、幹細胞作製の初期プロセスを迅速に開発して、早期達成目標に到達するために、6ウェルプレートやフラスコを用いた小スケール培養を行っています。大スケールでの幹細胞製造となると、新たな要因も関わってきます。スケールアップを成功させるためには、細胞外基質(ECM)の適切なコーティングとプロセスの選定が非常に重要です。
この記事では、バイオリアクターによるスケールアップ、幹細胞製造をスケールアップする他の選択肢、大スケール製造向けのコーティングに関する課題について掘り下げていきます。
幹細胞製造のスケールアップに伴う課題
幹細胞関連のメーカーや研究室は、ゆくゆくは、研究開発での使用量をはるかに上回る大量の細胞を製造する必要に迫られる可能性があります。例えば、細胞療法関連メーカーは、マウスに20万個の細胞を投与するレベルから、ヒト患者に2億個の細胞を投与するレベルへと移行する必要があります。
最終製剤に用いる細胞は、高品質と一貫性が求められ、小スケールで実証された安全性と治療特性の保持が欠かせません。これを達成することは一筋縄ではいかず、甘くみないことが大切です。特に、スケールが大きくなれば、コスト、細胞の健康状態、細胞運命といった問題の検討が必要になり、そのひとつひとつの問題に影響を与えるのが、コーティングの選択です。
コーニングのフィールドアプリケーションサイエンティスト、Robert Padillaは、スケールアップ方法によっては幹細胞の運命を大きく左右しかねないとして、次のように説明します。「細胞接着や細胞の健康状態にとどまりません。細胞のゆくえを左右するシグナル伝達の問題も多数あります。例えば心筋細胞の増殖に取り組んでいるのに、神経系細胞に分化する可能性もあります。そこで、スケールアップで細胞が変化しないよう徹底することが大切です」。
スケールアップか、それともスケールアウトか
接着系幹細胞を大量に培養する選択肢としては、多層型容器、バイオリアクター、マイクロキャリアがあります。
Corning® CellSTACK® 培養チャンバーやHYPERStack® セルカルチャー容器などの多層型容器は、多段のフラスコやプレートで構成され、相互に接続されているため、充填やメンテナンスが容易です。コーニングのフィールドアプリケーションサイエンティスト、Whitney Wilsonは、多層型容器について、小スケール培養で細胞が置かれる条件と同一条件を再現し、これを大量に増やすことから、正確に言えば「スケールアウト」型のソリューションだと説明します。このため、大スケール培養への移行はわかりやすく単純です。