FAQ 構成の詳細
カルチャースライド上の細胞を蛍光顕微鏡で観察したいのですが、うまくいきません。どうしたらよいでしょうか?
対物レンズが×40以上の液浸の場合、ブルーのフィルムが邪魔になることがあります。フィルムは20〜30μmの厚さがあるため、通常の0.17mmのカバーガラスでは作動距離の短いレンズがぶつかってしまい、フォーカスが合わないことがあります。これを避けるためには液浸ではないレンズをご利用ください。液浸レンズを使用する場合は、フィルムを削り取るのは現実的ではありませんので、24ウェルプレートに12mmカバースリップを入れて培養することもお勧めします。
FAQ 構成の詳細
カルチャースライドのラインナップを教えてください。
バラエティパックには、コラーゲンI、フィブロネクチン、ポリ-D-リシン、ラミニン、ノンコートがそれぞれ1枚ずつ含まれています。
,
FAQ 構成の詳細
カルチャースライドに表面処理は行っていますか?
特別な洗浄、三重のすすぎを施しています。また、MRC-5とBAE細胞を用いて細胞培養試験を行っています。
FAQ 構成の詳細
どのくらいの溶液を加える事ができますか?
,