Innerhalb von Netzwerken: Fragestunde | Corning

Von Cindy Ryborz - Marketing Manager Rechenzentren bei Corning Optical Communications
Erschienen in Inside Networks in Großbritannien, März 2020 

Wie wichtig ist die Zertifizierung durch Dritte bei der Bewertung eines Netzwerkverkabelungssystems und garantiert es immer die installierte Leistung und die Einhaltung bestimmter Standards? Verwenden alle Testorganisationen von Drittanbietern dieselben Testmethoden und welche Fragen sollten Hersteller beantworten, um ihre Behauptungen zu begründen?

Die Zertifizierung durch Dritte ist zweifellos wichtig. Da die Tests auf standardisierten Verfahren basieren, stellen sie eine unvoreingenommene Qualitätserklärung dar und garantieren konsistente Ergebnisse in verschiedenen Testlabors. Dies gibt Installateuren und Endbenutzern die Gewissheit, dass Netzwerkkomponenten wie erwartet funktionieren , unabhängig vom Anbieter, und arbeiten nahtlos zusammen.

In einigen Szenarien ist es jedoch schwieriger, die Konsistenz in Bezug auf die Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit der Testergebnisse zu gewährleisten, insbesondere wenn neue Vorschriften eingeführt werden.

So wurde 2017 die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) eingeführt, um einheitliche Einstufungskriterien für das Brandverhalten von Kabeln zu gewährleisten. Dabei wurden in ganz Europa akkreditierte Testlabors beauftragt, Produkte von Anbietern von Elektro- und Kommunikationskabeln zu qualifizieren, um die Verbreitung sicherer, qualitativ hochwertiger Kabel sicherzustellen. 

Es wurden strenge Testverfahren für alle zu befolgenden Labore definiert. Ohne einen branchenweiten Kontrollmechanismus zur Gewährleistung der Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit könnten jedoch einige Abweichungen zwischen den Testlabors möglich sein. Beispielsweise können Parameter wie der Luftstrom nicht eindeutig sein Es wurde nachgewiesen, dass die Anforderungen in der Norm einen starken Einfluss auf die Ergebnisse der Verbrennungstests haben.

Im Laufe der Zeit werden diese Standards verfeinert und konsolidiert. Der entscheidende Punkt hierbei ist jedoch, dass die Zertifizierung durch Dritte zwar wichtig ist, aber natürlich die Forschung und Prüfung der Hersteller ergänzen sollte.

Für Corning investieren wir wie viele andere Anbieter, die in der EU produzieren und handeln, in interne Forschung und Entwicklung, um sicherzustellen, dass Produkte die höchsten Anforderungen erfüllen, um Sicherheit und Qualität zu gewährleisten. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Industrie, einschließlich Verbänden wie Europacable, konnten wir die Zuverlässigkeit von BauPVO-Tests erhöhen und dabei umfassendes Wissen erwerben.

Diese Mischung aus Zertifizierung durch Dritte und interner Forschung und Entwicklung schafft wirklich Vertrauen in Leistung und Compliance. 

DER KERNPUNKT DABEI IST, DASS DIE ZERTIFIZIERUNG DURCH DRITTE ZWAR WICHTIG IST, ABER NATÜRLICH SOLLTE SIE DIE EIGENE FORSCHUNG UND PRÜFUNG DES HERSTELLERS NUR ERGÄNZEN.