Lokale Netzwerke: Campus-Verkabelung | Corning

Was ist ein Campus-Netzwerk (CAN)?

Was ist ein Campus-Netzwerk (CAN)?

Ein Campus-Netzwerk (CAN) gehört einem Unternehmen oder einer Organisation und besteht aus einer Reihe von LANs oder miteinander verbundenen LANs. Üblicherweise erstreckt es sich über mehrere benachbarte Gebäude, es kann aber auch mehrere weitverstreute Standorte umfassen. Diese Gebäude und Standorte sind durch ein Glasfasernetz verbunden, das als Campus-Backbone bezeichnet wird.

Der Campus-Backbone verbindet mehrere Gebäude oder Standorte miteinander und bildet so das lokale Netzwerk.  Umgebungsfaktoren und Installationsbedingungen erfordern eine widerstandsfähige Verkabelungsinfrastruktur – nur so kann das Netzwerk  zuverlässig sein, den wachsenden Bandbreitenanforderungen gerecht werden und schnell installiert werden.

Besonderheiten bei der Entwicklung von Glasfaserkabeln für den Außenbereich

Besonderheiten bei der Entwicklung von Glasfaserkabeln für den Außenbereich

Unsere wichtigsten Kabelgruppen – Minibündelkabel (Loose Tube), Flachbandkabel (Ribbon) und Mikro-Minibündelkabel (Micro Loose Tube) – bieten viele Optionen für Ihr Netzwerk. Bei gezieltem und durchdachtem Einsatz zeichnen sie sich durch geringe Dämpfung,  Skalierbarkeit und hohe Bereitstellungsgeschwindigkeit aus. Da Glasfasern immer tiefer in das Netzwerk eindringen und die Anforderungen an die Bandbreite weiter steigen, erhöht es die Zukunftssicherheit und Belastbarkeit Ihres Netzwerks, wenn Sie stets alle Kabeloptionen im Blick haben.

Mehr erfahren

Verbindungen von Gebäude zu Gebäude

Verbindungen von Gebäude zu Gebäude

Mit Weitsicht und sorgfältiger Planung legt eine strukturierte Verkabelung den Grundstein für eine erfolgreiche Campus-Konnektivität – und beschränkt nicht das zukünftige Wachstum.

Mehr dazu in diesem Artikel aus "Cabling Installation & Maintenance".

Weiterlesen

Glasfaserauslegung für 1-Gigabit- und 10-Gigabit-Campus-Backbone-Anwendungen

Dieses Whitepaper liefert Antworten auf die zwei häufigsten Fragen, die Kunden unseren Systemingenieure stellen: Wie lege ich fest, welche Art von Glasfaser mein Campus-Backbone benötigt? Und wie kann ich hierfür die optimale Faseranzahl bestimmen? 

Weiterlesen

Besonderheiten von Campus-Netzwerken

Besonderheiten von Campus-Netzwerken

  • Skalierbarkeit & zukünftige Installationen: Netzwerke werden immer komplexer und die Anforderungen an die Bandbreite steigen. Um ein Netzwerk für die Zukunft zu skalieren, kann entweder die Übertragungsgeschwindigkeit erhöht werden oder es werden mehr Glasfasern hinzugefügt.
  • Installations- & Bereitstellungsgeschwindigkeit: Ein einfacherer Kabelzugang und unkomplizierte Spleißmethoden bedeuten Zeitersparnis – und wirken sich so erheblich auf die Installationszeit bei einer Netzwerkbereitstellung aus.
  • Instandsetzungsgeschwindigkeit: Falls es zu einem Netzwerkausfall kommt, hat die schnellstmögliche Wiederherstellung der Verbindung oberste Priorität, um die Auswirkungen auf die Kunden zu minimieren.
  • Verfügbarkeitseinschränkungen: Glasfaser-Designs für Hochleistungsanwendungen sind möglicherweise nicht in allen Kabelausführungen verfügbar, da es in manchen Konfigurationen zu Leistungseinbußen kommen kann.

Webinare

Hilfreiche Tools und Ressourcen