Lokale Netzwerke: Gebäude-Backbone | Corning

Lösungen für alle Bereiche Ihres glasfaserbasierten LANs

Was ist der der Gebäude-Backbone?

Was ist der der Gebäude-Backbone?

Der Gebäude-Glasfaser-Backbone ist das Rückgrat Ihres gebäudeinternen Netzwerks. Der Backbone benötigt höhere Übertragungskapazitäten bzw. Bandbreiten über größere Entfernungen, da er mehrere Netzwerke miteinander verbindet – über den Hauptverteilbereich (Main Distribution Area, MDA), den Hauptverteiler (Main Distribution Frame, MDF) und die Telekommunikationsräume (TR) / Interconnect-Verteilerschränke (Interconnect Distribution Frames, IDF) auf jeder Etage.

Glasfaserkabel kommen für höhere Bandbreite und größere Entfernungen zum Einsatz, die für das sog.  Backhauling des IP-Verkehrs des gesamten Netzwerks und für den Zugang zum Weitverkehrsnetz (Wide Area Network, WAN) erforderlich sind.

Alle Glasfaserverbindungen benötigen Verkabelung, Hardware und Konnektivität – was sich jedoch unterscheiden kann, ist die Umgebung, in der die Fasern installiert werden. Bei gebäudeinternen Netzwerken sollte insbesondere an die Brandschutzklasse gemäß EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO bzw. European Construction Products Regulation CPR), Verbindungswege, Übergangsstellen, Abschlussmethoden, Entfernungs- und Bandbreitenanforderungen gedacht werden.

Wir bieten ein umfangreiches und fortschrittliches Produktspektrum an Glasfaserlösungen für gebäudeinterne Anwendungen. Diese sind über unsere Handelspartner erhältlich und so konzipiert, dass sie produktlinienübergreifend kompatibel, einfach zu installieren und mit minimalen Ausfallzeiten einsetzbar sind. Sie können auf uns zählen: auf Produkte, Hilfsmittel und Dienstleistungen, mit denen Ihre zukünftigen Projekte ein Erfolg werden.

Besonderheiten beim Aufbau eines Glasfaser-Backbone

Besonderheiten beim Aufbau eines Glasfaser-Backbone

Scalable Network

Produktverfügbarkeit
Außerplanmäßige Ausfallzeiten sind lästig und kostspielig.  Nur wenn Sie mit einem Hersteller zusammenarbeiten, der einen umfangreichen Lagerbestand vor Ort vorweisen kann, können Sie sichergehen, dass Ihr Netzwerk reibungslos bzw. mit geringstmöglichen Einschränkungen  für Ihre Kunden funktioniert.

Reliable


Installations- & Bereitstellungsgeschwindigkeit
"Zeit ist Geld" gilt heute mehr denn je. Daher sind unsere Lösungen so konzipiert, dass sie schnell und mit minimalem Schulungsaufwand installiert werden können, wodurch Arbeitskosten und Ausfallzeiten reduziert werden.

Cost Effective


Platzmangel
Die Verkabelung durch beengte Leitungswege zu führen und zu verwalten, kann zu Installationsproblemen und Leistungseinschränkungen führen. Unsere innovative biegeunempfindliche Faser wird den Leistungsstandards mehr als gerecht, auch wenn der empfohlene Biegeradius nicht eingehalten werden kann. So gehören Installationsfehler endlich der Vergangenheit an.

Produkte für den Gebäude-Backbone

Hilfreiche Tools und Ressourcen