L'évolution de la fibre optique au cours des 50 dernières années est une histoire unique où nous avons été à l'avant-garde de chaque innovation majeure pour ce medium révolutionnaire. Tout a commencé au milieu des années 1960, quand il est devenu clair pour les chercheurs de Corning et pour l'industrie des communications dans son ensemble que l'infrastructure de fil de cuivre existante, utilisée pour transférer les données et la voix, n'aurait pas assez de bande passante pour l'augmentation du trafic.
Une nouvelle solution était nécessaire et nous pensions que la fibre optique était la clé. Soutenu par l'investissement "patient" de la société, les Drs. Maurer, Keck et Schultz ont utilisé des stratégies innovantes de résolution de problèmes et ont devancé la concurrence dans la course au développement de la première fibre optique à faible perte. Après quatre années d'essais et d'erreurs, d'expérimentation et d'apprentissage, ils ont dévoilé un processus de fabrication unique pour une fibre de verre ultra-pure et très fine qui transmet des signaux lumineux avec une faible atténuation, également connue sous le nom de perte de signal.
L'histoire ne s'arrête pas là. Une étonnante et imprévue confluence de percées technologiques au début des années 1970 a alimenté l'acceptation rapide de la fibre optique - le laser à semi-conducteur, le microprocesseur et la «vision» initiale d'un réseau de communication mondial. Au début des années 80, la fibre optique était installée principalement par les compagnies de téléphonie. Dix ans plus tard, la révolution de la fibre a modifié considérablement la façon dont le monde communique. Pendant tout ce temps, nous avons continué de créer et améliorer les processus de fabrication, concevoir des technologies longue distance et améliorer et modifier notre fibre optique alors que cette industrie dynamique évoluait.
Une fois que l'Internet a été accepté, la demande en bande passante pour transmettre la voix, les données et la vidéo à des vitesses élevées a explosé. En conséquence, la recherche sans fin d'une communication plus rapide, meilleure et plus rentable a obligé les chercheurs à améliorer continuellement la capacité et la connectivité à l'échelle mondiale. Depuis plus de 50 ans, notre héritage en tant que leader mondial de la fibre optique nous permet de continuer à fixer les normes de l'industrie et rester à la pointe des percées technologiques.