没错,就是康宁TXF光纤!
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
没错,就是康宁TXF光纤!
没错,就是康宁TXF光纤!
康宁光通信 | 康宁光通信 | 2018年4月18日
随着云计算、大数据、物联网、流媒体等新兴技术及业务的不断涌现,以及5G业务即将开始试商用布局,网络带宽压力不断增加,运营商对单纤容量提出更高要求。相比于当前部署的100G系统,400G技术具备带宽更大、时延更低、比特成本和功耗更低等优势,部署400G系统来满足带宽需求已是大势所趋。

为验证400G系统的性能并推动产业链的发展,中国移动研究院日前组织完成了国内首次单载波400G OTN结合新型光纤的实验室一阶段测试,基于康宁公司的大有效面积超低损耗G.654E光纤及常规G.652光纤,在主流通信设备厂商的设备上进行了单载波400G系统传输性能测试。

单载波400G是高速光传送网的下一代关键技术,可以进一步拓展传输网络带宽并降低单位比特传输成本。受到高阶调制对ONSR的影响,400G系统的传输距离受到极大限制,需要包括新型光纤的在内的技术创新来提升系统OSNR,延长系统传输距离;考虑到光缆线路从可研到施工完成通常要2到3年时间,因此需尽快验证单载波400G在新型光纤场景下的传输性能。本次中国移动400G测试目的在于验证单载波400G(1×400G)技术的成熟度。测试项目涵盖物理接口、单板功耗等关键单机指标,以及G.652和G.654E两种光纤类型下的单跨、多跨系统指标及传输代价,同时验证100G/400G混传系统的性能。

采用了康宁公司推出的满足G.654E标准的TXF光纤
该光纤的有效面积为120~130um2, 比常规652D光纤增大50%,可有效降低高阶调制信号的非线性效应。在1550nm窗口的典型衰减值为0.168dB/km,比常规G.652D光纤降低了20%,这两种优势的叠加,该光纤比常规G.652D光纤的传输性能有大幅提升,可有效延长400G系统传输距离。 测试中,康宁TXF光纤有效地满足了多系统厂家,单跨/多跨模型的传输要求,并支持未来L波段的升级。与常规G.652D光纤相比,大有效超低损耗的G.654E光纤可以提升系统传输距离50%以上。

面对5G和全云化时代的到来,超大带宽已成为运营商最基本的网络需求,中国移动致力于推动关键技术标准化、凝聚产业合力,率先在国内启动单载波400G系统实验室测试,为单载波400G技术的标准制定及商用部署奠定了基础,是推动超400G技术从实验室到规模商用的重要环节。康宁满足G.654E规范的大有效面积超低损耗TXF光纤,提升了400G系统的传输性能,帮助运营商降低了400G系统部署技术瓶颈,拓展了承载网络带宽,推动了400G系统成熟商用的进程。