最大化 MTP® 连接器的优势 | 光通信 | 康宁
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
作者:David Kiel, 康宁光通信;David Kozischeck, 康宁光通信;Mike Hughes, USConec

多芯传输意味着更多的挑战

MPO 连接器的核心是机械对接(MT)插芯技术。该技术由日本一家领先的电信公司在上世纪80年代中期发起,用于商业用户电话服务。这一MT 技术成为了上世纪90 年代初引入的第一个MPO 连接器的基础。

瞬息万变的通信科技,正改变着人们的生活同时也对网络传输性能提出了更高要求。随着对带宽需求的增加,这个行业开始向光纤密度更高的网络发展,这是数据传输的多车道高速公路。这预示着今天被称为并行光学的开始,或者称为多芯的光传输。由于并行光学中使用的“通道”的增加——发送接收数据的光纤需要一个高效、高密度的互连。MPO连接器的设计成功地建立了一种紧凑的方法,可以通过一个耦合器来有效地对高密度的MT插芯进行耦合和分离。然而,更多的光纤芯数也意味着更多的安装方面的考量。

MTP 连接器结构示意图

更少的时间,更少的空间

在MTP 连接器进入市场之前,通常需要两个安装人员一整天来安装和测试144 芯光纤。有了MTP 连接器,安装者可以在很短时间内快速连接8 到12 芯光纤,使用一种预端接的即插即用式的光缆,把一天的工作时间减少到仅仅几个小时。为了确保准确连接,MTP 是首选的MPO 连接器,经过工厂检测并预先设计安装在合适长度的光缆上。这意味着部署更加简单,而对结构化布线未来的升级、扩容和变更都大大简化了。在当时,MTP 连接器带来的这些进步最终成为了行业标准。

更快部署只是一方面的需求,因为安装人员也需要一种方法来将更多的光纤放入更小的空间中。MTP 连接器解决了这个问题。在并行光学获得普及之前,安装人员正在努力提供高密度的解决方案。MTP 连接器使其更容易做到这一点。取代了1U 光纤配线架144 芯光纤连接的密度,使用MTP 连接器的配线架可以容纳864芯光纤,将容量提升了六倍。这种光纤密度使MTP 连接器特别适合于具有严重空间约束或需要使用大量光纤的数据中心。

好技术不断得到改进

随着预端接解决方案的普及,MTP 连接器很快成为数据中心的首选,为LC 和SC 连接器提供了一种替代方案。但是MTP 的设计不仅仅是一个更小的连接器,它的优点是可以支持并行光学的各种技术。自开始使用以来,MTP 连接器进行了持续不断的改进,成为了多种规模数据中心的理想的多芯光纤连接器选择。

具有高度适应性和灵活性的MTP 连接器经过不断发展,足以满足安装人员、数据中心和用户的需求。让我们简要地了解一下过去20 年来我们在MTP 方式中所看到的主要进展。

低插入损耗

1999 年,US Conec 公司推出了低插入损耗的MTP Elite® 连接器组件。康宁随后使用这项技术,应用到业界领先、低损耗、高密度的布线解决方案中,提供了一流的光学性能和可靠的传输速率。从那以后,MTP 的插入损耗一直在不断降低,现在可以与几年前单芯连接器的插入损耗率相媲美。

新的MTP® PRO连接器使得在不需要专门技能的情况下,在现场改变插针配置和极性变得很容易。

绝佳的稳定性

简而言之,系统需要连通才能正常的工作。MPO 连接器的最早版本耦合没有任何问题,但是触碰或不当的线缆操作可能会导致信息传输不稳定。安装人员在MTP 连接器中采用可滑动的闭锁结构,创新的设计使得在连接的时候,允许两个连接器在外力的影响下使插芯能保持良好的物理接触。在MTP 连接器的演化生命中,这一主要进步使得多芯数光纤连接器提供更一致、更可靠的性能。对于将光缆直接连接有源的Tx/Rx 设备的应用来说,可滑动的闭锁结构特性特别重要,这也是MTP 成为新兴并行光学Tx/Rx 应用首选连接器的主要原因。

在2000 年到2002 年之间,对MTP 连接器组件的精度进行了额外的改进,从而提高了稳定性、耐久性,同时继续提高了连接器的整体可靠性。经过无数的经验积累,工程师们将对准导针优化为精度更高的椭圆导针。这大大降低多次插拔造成对导孔的磨损和灰尘的产生。此外,连接器的内部组件被重新设计,以确保在耦合时完美的集中对接,使光纤插芯能保持良好的物理接触,最终,确保了整个系统的连通。

MTP 的业界声誉仍在继续,在各种应用中,今天的MTP 连接器符合严格的Telcordia( 以前的Bellcore) 标准,以满足运营商级别的要求以及数十年的使用。数以百万计安装在现场的MTP 连接器继续按照他们最初在光缆组装工厂生产时那样工作。

更简单的制作和使用

2002 年,US Conec 将MTP 原有的热固性塑料插芯工艺变更为聚苯硫醚(PPS)热塑性注塑成型工艺,热塑性塑料注塑成型不容易受到吸湿性的影响,而吸湿性是导致连接器性能下降的一个罪魁祸首。采用热塑性塑料注塑技术也可以快速扩大生产规模以满足高产量需求,同时还可以提高抛光过程中对插芯端面几何形状的控制,以提高连接器的性能。

MTP Elite® 连接器的设计改进也使安装、取出、清洁和返修变得更加容易。这为未来的创新奠定了基础,可以为安装人员更好地简化工作 - 但更多的是在以后。

任何技术、任何数据中心、任何规模

自从在日本电信网络中使用的最初的MT 插芯技术以来,我们已经走了很长的路。但是MTP 方式才刚刚开始,今天,我们面临的挑战是超大规模、大数据和云数据中心:我们如何提供、添加和支持高密度、超大带宽的应用,这些应用需要大量的空间来容纳大量的线缆。 由于其不断改进的插入损耗、光纤密度、安装的简易性以及其久经考验的稳定性,MTP 连接器已经准备好满足这些要求。

但值得注意的是,MTP 并不仅仅是为了大型云计算、大数据和超大规模计算而设计的。MTP 连接器的最新版本不仅适用于光纤到光纤的连接。还适用于所有与电子行业相关的——金融、医疗、教育、服务等行业。

因此,无论你是使用双工,8 芯,还是16 芯光纤传输,MTP 连接器都可以应用到你正在使用的任何技术——包括新的并行光纤技术的应用,比如400Gb 的以太网,可以使用32、16 和8 芯光纤传输。MTP 连接器在其强大的工艺技术的支持下,也能在多种操作环境中发挥作用,包括高湿度、极热和极冷以及温度变化大的环境。

迎接下一代MTP

凭借其在如此多不同的应用中使用不同技术的实用性, MTP 连接器实现了多功能,这对于安装人员来说无疑是一个优势。但这种多功能性也带来了一些挑战。安装人员在不知道他们是否需要一个正头(俗称“公头”)或负头(俗称“母头”)的终端时,或者在处理成千上万的不仅要传输而且需要接收的光纤时才进行极性管理时,这些问题可能会耽误部署的时间。

最新一代的MTP PRO连接器带来了新的特性和功能,可简化现场配置。 手边没有正确的“公头”或“母头”么? 不是问题。新的MTP PRO 连接器可以轻松的在现场改变 “公母插头”和极性,而无需专业技能或连接器工程师在场。 除了优秀的现场可配置性外,连接器在进行插拔操作时也更加安全环保。

开始使用MTP连接器吧

自1996 年以来,安装人员依赖于MTP 连接器来加快数据中心的安装部署。现在我们已经更进一步的看到了MTP 的优势。凭借其20 多年的性能表现、持续改进,下一代的进步很快就会到来,MTP 连接器仍然为各种网络技术提供卓越的价值。不管您使用的是什么技术, MTP 连接器都会成为您的数据中心的一部分。充分利用节省时间、空间效率是对MTP 最朴素的定义。