Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Os conectores UniCam podem ser reutilizados?
Os conectores UniCam são reutilizáveis antes que o tubo tenha sido crimpado. Se a ferramenta de instalação de alto desempenho UniCam (TKT-UNICAM-PFC) emitir uma luz vermelha, você poderá remover o conector, remover a fibra de campo e tentar novamente com a mesma fibra ou uma nova. Uma vez que o tubo de metal condutor tenha sido crimpado, o conector não poderá ser reutilizado.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Posso me tornar um instalador do conector UniCam autorizado?
Atualmente, a Corning Optical Communications não oferece uma certificação nacional para instaladores de conectores UniCam. Oferecemos treinamento sobre a instalação do conector UniCam através de nosso programa See the Light, ou você poderá entrar em contato com um Engenheiro de Vendas da Corning Optical Communications para agendar uma sessão de treinamento sobre o Conector UniCam.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Após terminar um conector UniCam® compatível com LC ou ST, por que não consigo instalá-lo no patch panel ou adaptador?

Os conectores UniCam® compatíveis com LC ou ST utilizam um adaptador preto ao redor do corpo do conector para facilitar a instalação na ferramenta de instalação de alto desempenho UniCam. Ao utilizar a ferramenta de instalação de alto desempenho, esse adaptador, conhecido como "adaptador de carga" precisa ser removido antes de instalar o Conector UniCam no painel do adaptador. Ao utilizar a antiga ferramenta de instalação, ela precisa ser removida antes que a fibra seja terminada com o conector UniCam.

Para informações adicionais, consulte a página 32 dos procedimentos padrão recomendados para o kit de ferramentas de alto desempenho UniCam com o clivador FBC-007 ou a página 28 dos procedimentos padrão recomendados para o kit de ferramentas de alto desempenho UniCam com o clivador FBC-015.

Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Como posso obter os boots e anéis de crimpagem?
Os boots e os anéis de crimpagem são fornecidos como parte do produto no momento da aquisição dos conectores UniCam em pacotes individuais, mas não fazem parte da bolsa organizadora (Z-PAK). Os clientes que prefiram a bolsa organizadora mas precisam de boots e anéis de crimpagem, deverão comprá-los separadamente. Os números das peças estão listados no site.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Por que eu preciso deixar 4 mm da fibra de 250 micron para fora ao utilizar um kit disseminador?

A fibra de 250 micron, cujo revestimento é retirado com movimentos disseminadores de tubulações, se move dentro da tubulação durante a instalação do conector e o ciclo de temperatura. O movimento da fibra de 250 micron dentro da tubulação é chamado "pistonamento." A adição de 4 mm de comprimento extra quando se trabalha com a disseminação da tubulação, garante uma boa conexão entre a fibra de campo e a fibra interna mesmo que ocorra pistonamento.

Os 4 mm dos 250 micron de fibra salientes também ajudam no processo de clivagem em campo. Uma vez que os disseminadores não são "colados" à fibra de campo, o clivador precisa de uma braçadeira no revestimento de 250 micron para que possa fazer uma clivagem consistente (a tensão no espaço da fibra é o mecanismo necessário para que seja clivada). Sem a exposição do revestimento de 250 micron, as braçadeiras do clivador da fibra teriam que "esmagar" a disseminação da tubulação suficientemente para desenvolver a tensão necessária para cortar adequadamente, o que é muito difícil de fazer e não desejável. Sem a capacidade de fixar diretamente na fibra de campo, uma clivagem consistente é quase impossível.

Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Faz tempo que, ou nunca instalei um Conector UniCam antes. O que devo fazer?

Se você deseja garantir que o seu Conector UniCam tenha sido instalado corretamente, certifique-se de seguir o RAR-006-150 , e a revisão RAR-006-083. Se você deseja uma referência visual, consulte o Vídeo de instalação do Conector UniCam. Instale alguns conectores na loja antes de ir ao local de instalação para ter certeza de que você está usando a técnica adequada. Realize testes com alguns conectores para quantificar sua qualidade, antes de instalar todos os conectores do sistema.

A Corning também oferece treinamento gratuito sobre fibras ópticas, incluindo treinamento UniCam com os nossos seminários See the Light em todos os Estados Unidos e Canadá.

Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Quais são os erros mais comuns na primeira instalação?
Os três aspectos mais importantes da instalação de um conector UniCam são a qualidade e comprimento da clivagem, e a técnica de inserção. A qualidade e comprimento da clivagem irão depender da técnica e precisão de clivagem por parte do instalador. Há dois clivadores distintos específicos para a instalação do Conector UniCam: o FBC-002 e o FBC-007. O FBC-002 oferece clivagem consistente, dependendo da técnica do instalador. O FBC-007 é um clivador de maior precisão que depende menos da técnica do instalador. O terceiro maior fator é a inserção da fibra na parte de trás do conector. Se a extremidade da fibra estiver danificada após a inserção, a qualidade da terminação sofrerá muito. O RAR-006-368 descreve os passos críticos para uma terminação com êxito do Conector UniCam.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
O que posso fazer para diminuir a perda de inserção?
A qualidade da clivagem e a inserção adequada da fibra são as chaves para o sucesso. O TKT-UNICAM-PFC é o melhor kit para diminuir a perda de inserção. Esse kit de ferramentas inclui o sistema integrado CTS e o clivador de alta precisão FBC-007.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Qual é a força de tração do Conector UniCam (revestido, tight buffer e disseminado)?
O Conector UniCam é projetado para suportar dois tipos de força residual dependendo do estilo da terminação. Quando instalado a uma fibra com tight buffer de 900µm ou tubulação 900 µm, o Conector UniCam foi projetado para suportar mais de 0,3 kg de força de tração. Quando o Conector UniCam estiver instalado no cabo revestido com fios de aramida, que atuam como um integrante de força, a força de tração não deve exceder 5 kg. ​