Optical Fiber Resource Center | Corning

Центр знаний об оптическом волокне Corning

Центр знаний об оптическом волокне Corning

Добро пожаловать в  центр знаний об оптическом волокне, где вы можете найти обширную библиотеку ресурсов и материалов, доступных на нашем сайте. Если Вы хотите понять основные принципы работы оптического волокна или же если Вам нужна техническая спецификация одного из наших волокон, Вы найдете это здесь.

Наш центр предлагает различные материалы, которые показывают, как наше стремление к инновациям воплощается в новые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня. Если у Вас остались вопросы о наших волокнах и о том, как они могут  помочь решить Ваши задачи, пожалуйста, обращайтесь к нам.

Getting Started

Technical Information

Обзор

Основы волоконной оптики

Инновации

История волокна

В течение многих лет мы создавали культуру инноваций, что позволило компании Corning стать лидером в области стекла и керамики. В 1970 году мы произвели революцию, разработав первое оптическое волокно с низкими потерями для использования в телекоммуникационных сетях. С момента создания волокна более 40 лет назад, наши волокна и инновации помогли сделать возможным создание все более скоростных телекоммуникационных сетей, которые связывают как соседних абонентов, так и города, а также создают мосты между континентами.

Подробнее

Моды света в волокне

Как это работает

Идеальная прозрачность на больших расстояниях.

Хорошо понимая принципы работы волокна и зная потребности разных сегментов телекоммуникационных сетей, мы разработали линейки одномодовых и многомодовых волокон для всех современных применений. Одномодовое волокно имеет меньшую световедущую сердцевину, которое пропускает только одну моду света. Это волоконная конструкция используется, например, в телефонии, где требуется высокая чистота сигнала при передаче на большие расстояния. Многомодовые волокона имеют большую световедущую сердцевину, что позволяет сотням световых мод перемещаться через волокно одновременно. Многомодовые волокона используются в основном для передачи данных в корпоративных сетях или в зданиях, где расстояния...

Смотреть сейчас

Мифы о волокне

Правда о стекле

Замечательно прочное и гибкое

Всякий раз, когда мы наполняем стакан водой или моем окно, мы понимаем, что при всей своей фунциональности стекло – это хрупкий объект.

Какие мифы и факты скрываются за оптическим волокном?

Подробнее

Информационные ресурсы

Средство обучения для преподавателей и студентов

Обучение ученых завтрашнего дня

Мы понимаем, что специалисты создают предпосылки для успеха в будущем. Мы готовы поделиться с преподавателями и студентами знаниями о волокне, о его составляющих и о его возможностях.

Подробнее

Tutorials and Videos

Fiber Matters

Fiber Matters

In today’s world of global telecommunications, optical fiber is the core of connectivity, providing the medium through which networks instantaneously transmit voice, data, and video along a strand of glass that is stronger than steel yet thinner than a human hair.

In today’s world of global telecommunications, optical fiber is the core of connectivity, providing the medium through which networks instantaneously transmit voice, data, and video.

Bend Matters

Bend Matters

Corning’s ClearCurve® fiber solutions can be stapled and bent around corners, enable faster and easier installation, and provide space savings and better aesthetics – all without sacrificing performance.

Corning’s ClearCurve® fiber solutions can be stapled and bent around corners, enable faster and easier installation, and provide space savings and better aesthetics.

Loss Matters

Loss Matters

Corning is the leader in every category of low-loss optical fiber technology. Corning's fibers enable high-purity transmissions over long-haul networks at higher speeds and at a lower cost.

Corning is the leader in every category of low-loss optical fiber technology. Corning's fibers enable high-purity transmissions over long-haul networks at higher speeds and at a lower cost.

News

Corning to Showcase Industry Leadership at 2018 Optical Networking and Communication Conference

Corning to Showcase Industry Leadership at 2018 Optical Networking and Communication Conference

13-Mar-2018

Corning Incorporated (NYSE: GLW) will showcase its broad industry leadership with new products and award-winning solutions, and highlight its collaboration with leaders in the industry at the 2018 Optical Networking and Communication Conference & Exhibition (OFC) March 13-15 in San Diego, California.

Read More

Corning TXF® Optical Fiber Advances Next Generation Long-Haul Networks

Corning TXF® Optical Fiber Advances Next Generation Long-Haul Networks

12-Mar-2018

Corning Incorporated (NYSE:GLW) will demonstrate its latest optical fiber innovation at the 2018 Optical Networking and Communication Conference & Exhibition (OFC), March 13-15 in San Diego, California.

Read More

Feature Stories