Corning Incorporated является общепризнанным новатором в области науки о материалах. Вот уже более 165 лет компания Corning объединяет непревзойдённые знания в области физики стекла и керамики, а также оптической физики, с широкими производственными и проектными возможностями для разработки новых видов продукции, которые преобразуют целые отрасли, промышленности и улучшают жизнь людей. Мы достигли успеха благодаря постоянным инвестициям в научные исследования и разработки, уникальному сочетанию инноваций как в области материалов, так и в области технологий их производства, а также партнерским отношениям с клиентами, которые являются лидерами в своих отраслях промышленности.
Компания Corning обладает разноплановыми взаимно дополняющими возможностями, что позволяет ей развиваться и отвечать изменяющимся потребностям рынка, при этом помогая своим клиентам решать сложные задачи в динамичных отраслях.
Наши коммерческие подразделения имеют богатую историю на тех рынках, на которых работают, , и мы помогаем нашим клиентам создавать будущее.
Коммерческие подразделения
Коммерческие подразделения
Display Technologies
Подразделение Display Technologies компании Corning производит стеклянные подложки для жидкокристаллических дисплеев (ЖК-дисплеев), которые используются, в основном, для ЖК-телевизоров, ноутбуков и плоских настольных мониторов.
Это подразделение разрабатывает, производит и поставляет высококачественные стеклянные подложки, используя свои технологические знания и опыт, а также запатентованную технологию процесса сплавления, изобретенную компанией Corning и являющуюся краеугольным камнем лидерства компании в отрасли производства стекла для ЖК-дисплеев. Высокоавтоматизированный процесс позволяет создавать стеклянные подложки с идеальной однородной поверхностью и высокой термоустойчивостью, что является неотъемлемыми свойствами больших качественных панелей ЖК-дисплеев. Изобретенный компанией Corning процесс сплавления является масштабируемым. Мы считаем, что это наиболее экономически эффективный процесс для производства подложек больших размеров.
Мы известны своей инновационной продукцией, которая позволяет нашим клиентам изготавливать дисплее бóльших размеров при этом делая их более легкими, тонкими и с более высоким разрешением.
Оптическая связь
В 1970 г. компания Corning изобрела первое в мире оптическое волокно с низкими потерями. С того исторического момента мы остаемся первопроходцами в сфере оптического волокна и кабеля, а также решений для оптических соединений.
По причине экспоненциального роста мирового спроса на пропускную способность, связанного с широким использованием видео, телекоммуникационные сети всё больше переходят с медных кабелей на оптические. Такой переход обеспечивает экономически эффективный рост пропускной способности сетей. Наш опыт дает нам уникальные преимущества для разработки и производства оптических решений, для каждого участка телекоммуникационных сетей, включая абонентский доступ .
Данный сегмент подразделяется на две основные продуктовые линейки : сети операторов связи и корпоративные сети. Группа сетей операторов связи в основном состоит из продуктов и решений для создания оптических сетей с целью оказания таких услуг, как передача видео, данных и голоса. Группа корпоративных сетей в основном занимается сетями оптической связи для собственного пользования компаний, правительств и физических лиц.
Технологии охраны окружающей среды
Подразделение технологий охраны окружающей среды компании Corning производит керамические подложки и фильтрующие материалы для контроля выбросов транспортных средств во всем мире.
В начале 1970-х компания Corning разработала экономичную высокоэффективную ячеистую керамическую подложку, которая теперь является стандартом для каталитических конвертеров в транспортных средствах по всему миру. В связи с ужесточением мирового законодательства в области контроля выбросов, компания Corning продолжает разрабатывать более эффективные и долговечные керамические подложки и фильтрующие материалы для применения с бензиновыми и дизельными двигателями. Например, в ответ на растущую популярность двигателей, использующих технологию прямого впрыска топлива, компания Corning представила сажевые фильтры для бензиновых моторов, чтобы помочь автопроизводителям снизить выбросы сажи этих двигателей.
Компания Corning производит подложки и фильтрующие материалы в штате Нью-Йорке, штате Виргиния, Китае, Германии и Южной Африке. Компания Corning продает свои керамические подложки и фильтрующие материалы по всему миру компаниям, занимающимся нанесением катализаторов и производителям систем контроля выбросов, которые затем поставляют их производителям автомобилей и дизельных транспортных средств или двигателей. Не смотря на то, что основную часть продукции приобретают производители систем контроля выбросов, использование подложек и фильтров Corning требуется по спецификациям производителей автомобилей и дизельных транспортных средств или двигателей.
Специализированные материалы
Подразделение специализированных материалов производит продукцию на основе более чем 150 химических составов стекла, стеклокерамики и кристаллов фторида, что позволяет удовлетворить уникальные требования каждого клиента. Таким образом, это подразделение работает на многих коммерческих и промышленных рынках, выпуская оптику и компоненты для дисплеев, компоненты для оптики полупроводников, продукцию для воздушно-космической и оборонной отрасли, астрономии, офтальмологическую продукцию, телекоммуникационные компоненты и защитное стекло, оптимизированное для дисплеев различных устройств.
Наше защитное стекло, известное под названием Corning® Gorilla® Glass, представляет собой тонкое плоское стекло, специально разработанное для защиты дисплеев таких устройств, как мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки. Изящное и легкое стекло Corning Gorilla Glass достаточно прочно, чтобы выдерживать различные повседневные нагрузки, которые обычно приводят к поломке стекла, что позволяет находить ему новое интересное применение в технологиях и дизайне. В 2018 г. компания Corning представила новую инновационную версию продукта Corning Gorilla Glass – стекло Corning® Gorilla® Glass 6, которое создано, чтобы обеспечивать еще большую защиту от разрушения, сохраняя оптическую прозрачность, чувствительность к касанию и устойчивость к повреждениям. Corning Gorilla Glass производится в штате Кентукки, Южной Корее, Японии и Тайване.
Линейки полупроводниковой оптики Corning включают в себя высокоэффективные продукты из оптических материалов, оптические метрологические инструменты, а также оптические установки для применения в мировой полупроводниковой промышленности. Полупроводниковая оптика Corning производится в Нью-Йорке.
Другие специализированные продукты из стекла включают стеклянные линзы, компоненты окон и сборки , которые изготавливаются в штате Нью-Йорк, штате Нью-Гэмпшир и во Франции, а также поставляются из Китая.
Медико-биологические науки
Компания Corning вот уже более 100 лет является ведущим мировым разработчиком, производителем и поставщиком лабораторной продукции. Наше подразделение медико-биологических наук сотрудничает с исследователями и производителями лекарств с целью повышения эффективности, снижения затрат и сокращения сроков их выпуска. Используя уникальные знания и опыт в области науки о материалах , химии поверхностей полимеров, клеточных культур и биологии, это подразделение предоставляет инновационные решения, которые повышают производительность и позволяют проводить революционные исследования.
Продукция подразделения медико-биологических наук включает расходные материалы (такие как пластиковые сосуды, специализированные поверхности, среды и сыворотки для клеточных культур), а также лабораторную посуду и оборудование общего назначения, которые используются для передовых исследований в области клеточных культур, биотехнологий, геномики, изобретения лекарств, микробиологии и химии. Компания Corning продает продукцию для сферы медико-биологических наук под следующими основными брендами: Corning, Falcon, Pyrex, Axygen и Gosselin.
Эта продукция реализуется по всему миру, в основном через дистрибьюторов, фармацевтическим и биотехнологическим компаниям, научным учреждениям, больницам, государственным предприятиям и другим организациям. Компания Corning производит эту продукцию в США в штатах Иллинойс, Мэн, Массачусетс, Нью-Йорк, Северная Каролина, Юта и Вирджиния, а также за пределами США в Китае, Франции, Мексике и Польше.