How Do USB 3.Optical™ Cables Work For You? | Corning

We use cookies to ensure the best experience on our website.
View Cookie Policy
_self
Accept Cookie Policy
Change My Settings
ESSENTIAL COOKIES
Required for the site to function.
PREFERENCE AND ANALYTICS COOKIES
Augment your site experience.
SOCIAL AND MARKETING COOKIES
Lets Corning work with partners to enable social features and marketing messages.
ALWAYS ON
ON
OFF
How does thunderbolt work for you?

Wie funktioniert USB 3.Optical™?

Wie funktioniert USB 3.Optical™?

Wer sagt, dass ein unübersichtlicher Arbeitsplatz die Kreativität fördert, der hat dabei nicht an dieses Leitungsgewirr hinter Ihrem Schreibtisch oder die übereinander gestapelten Geräte gedacht. Gegenüber Kupferkabeln sind Thunderbolt- und USB 3.Optical™ Cables by Corning bis zu 20 Mal länger, 50% dünner und 80% leichter. So können Sie Ihre unübersichtliche Arbeitsumgebung in einen sauberen und ästhetisch ansprechenden Bereich verwandeln.

Download the USB 3.Optical™ Cable by Corning use case study. >

Machine Vision

Eine der großen Herausforderungen bei Machine-Vision-Systemen sind die langen Kabelstrecken, die notwendig sind, um mehrere Kameras an unterschiedlichen Positionen entlang einer Fertigungsstraße an ein Hostsystem anzuschließen. Das Hostsystem überwacht aktiv den Fertigungsablauf und bedient die automatischen Hebel, Schranken und Luftdüsen, die zur Steuerung der zu überwachenden Produkte genutzt werden.

USB 3.Optical Cables by Corning werden mit dieser Herausforderung fertig. Die Kabel sind extrem robust und doch leicht und können über lange Strecken geführt werden, um die Machine-Vision-Kameras mit Hostsystemen zu verbinden. Die Hostsysteme können die hoch auflösenden Bilder analysieren und nutzen Steuerungssignale auf der Leitung, um intelligente Entscheidungen zu treffen.

Digitalfotografie

Wenn Sie jedes mal einen Euro bekommen hätten, wenn Sie Ihr Kamerakabel angeschlossen bzw. abgezogen haben, um Ihre SD-Karte aus der Kamera zu nehmen, dann wären Sie sicher schon reich. Stattdessen haben Sie Zeit verschwendet, Geld verloren, Fototermine verpasst, Kunden verärgert und, was noch schlimmer ist, ein paar zusätzliche Arbeitsschritte. Die können sogar dazu führen, dass das Schlimmste passiert - die Bilder sind weg. Das Streamen auf einen angebundenen Computer wäre ideal; aber können Sie wirklich tolle Fotos machen, wenn Sie an eine Maschine gebunden sind? Alles hängt vom Kabel ab.

Retail Automation/Point of Sale

Heute werden in Einzelhandelsgeschäften automatische Kassensysteme eingesetzt, um den Kunden einen umfassenden und prompten Service zu bieten. In einem Restaurant kann das POS-System beispielsweise eine ganze Reihe von Stationen wie Kreditkartenterminals, Bondrucker, Bildschirmanzeigen, Hostess- und Server-Stationen umfassen, die an verschiedenen Aufstellorten angeschlossen werden müssen. Die USB 3.Optical™ Cables by Corning sind die perfekte Wahl für diese Aufgabe. Sie bieten über eine Entfernung von bis zu 30 Metern eine Geschwindigkeit von bis zu 5 Gigabit pro Sekunde und werden ohne Beschädigungen oder Funktionsverlust auch mit Biegungen, Quetschungen und Verwindungen in hoch frequentierten Arbeitsbereichen fertig.

Lehr- und Lerntechnologie

SMART Boards sind der moderne, leistungsfähige Ersatz für herkömmliche Overhead-Projektoren und bei Schülern aller Altersstufen überall auf der Welt sehr beliebt. Diese interaktiven Boards revolutionieren den Unterricht. Lehrer nutzen sie für einfache Aufzeichnungen, wecken das Interesse der Schüler, stellen komplexe Informationen dar, prüfen den Lernstand und bereiten die Schüler auf eine immer stärker digitalisierte Welt vor. Diese Boards werden vorne im Klassenraum installiert. Daher müssen sie per USB-Kabelstrecke mit einer Vielzahl anderer Geräte wie einem zentralen Rechner im Klassenraum, einem Videoprojektor, einem Drucker und manchmal auch mit USB-Lautsprechern verbunden werden. USB 3.Optical Cables by Corning können bis zu 30 Meter lang sein und bieten die notwendige Flexibilität, um die Geräte so zu platzieren, dass der Raum optimal genutzt wird.

Digital Signage

Der stationäre Handel setzt im Wettbewerb mit den Online-Shops verstärkt auf innovative Tools, um eine interaktive Atmosphäre zu schaffen, die die Kunden zum Besuch des Geschäfts einlädt. Interaktive Digital-Signage-Lösungen sind ein kreativer Ansatz, der in vielen Umgebungen wie beispielsweise im Einzelhandel genutzt werden kann. Der Bildschirm ersetzt den Verkäufer selbst außerhalb der Öffnungszeiten. Ihre Kunden erleben den bestmöglichen Service, auch wenn Sie selbst nicht greifbar sind. Und neue Produkte werden rund um die Uhr mit optimalen Informationen im Schaufenster vorgestellt. Damit interaktive Digital-Signage-Lösungen funktionieren, versorgt ein Server, der normalerweise in einem separaten Raum oder Schrank untergebracht ist, eine Vielzahl von Anzeigetafeln in hoch frequentierten Bereichen. Die robusten USB 3.Optical Cables by Corning sind das ideale Verbindungskabel für diese Anwendung, da sie über längere Strecken geführt werden können als die herkömmlichen Kupferkabel.