Reviews | Optical Cables by Corning
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
Image Alt Tag

Was Kunden sagen

Was Kunden sagen

Testimonials

„Ich lasse mich bei Computerprodukten selten nur allein vom Text auf der Verpackung überzeugen, aber als ich Cornings Angaben zum USB 3. Glasfaserkabel gesehen habe, wusste ich sofort: Das will ich haben.“
– 
Marty Edwards 


„Cornings Thunderbolt Glasfaserkabel sind der ideale Begleiter für unsere mTape Thunderbolt LTO Archivierungslösungen (Desktop oder zur Rack-Montage) für die Medien- und Unterhaltungsbranche. Corning Thunderbolt Glasfaserkabel bieten unseren Nutzern die nötige Flexibilität, unsere Systeme aufzustellen, wo immer sie sie haben möchten – egal ob im Schneideraum oder im Serverraum ihrer Einrichtung.“ " 
– 
Roger Mabon, mLogic


„Sie können ganz sicher sein – wenn irgendeiner unserer Kunden nach langen Thunderbolt(TM) Kabeln fragt, nenne ich auf jeden Fall immer Optical Cables by Corning.“
– 
Eugene Kim, CalDigit

„Corning, am besten bekannt für sein Gorilla Glass, stellt Thunderbolt Optical Cables by Corning in 5,5, 10 und 30 Metern Länge her. Corning hat zudem ein 60-Meter-Kabel angekündigt. Diese weithin verfügbaren Verbindungen sind für Thunderbolt 2 geeignet und bringen in den Steckern aktive Schaltkreise zum Einsatz, um elektrische Signale in moduliertes Licht und wieder zurück zu verwandeln. Extrem leichte, dünne, robuste und hoch biegsame Glasfaserkabel sind perfekt, um in einem Gebäude große Datenmengen hin und her zu transportieren. Weil die Multimode-Glasfasern für diese spezielle Anwendung optimiert sind, stellen Jitter und Signalintegrität selbst über relativ lange Strecken kein Problem dar.“  
– 
Oliver A. Masciarotte - AudioXpress Magazine
 

„Ich habe das Thunderbolt Glasfaserkabel benutzt, um mein MacBook Pro an ein UA Apollo anzuschließen, das mit einem normalen, knapp einem Meter langen Apple Thunderbolt Kabel mit einer G-Technology G-DOCK ev Thunderbolt Festplatte verbunden ist. Ich habe die Virtual Soundcard von Dante verwendet, um in einer Nuendo Live-Session zwei Stunden lang 64 Audiospuren aufzuzeichnen, und es hat keinerlei Probleme gegeben. Zusätzlich habe ich das Kabel ganz oft in normalen Situationen verwendet, in denen ein Thunderbolt Kabel erforderlich war, und die Leistung war immer einwandfrei.“
– 
Russ Long, ProAudio Review
 

„... Einer der coolsten Artikel, die ich in San Francisco in all den Jahren, in denen ich schon zur Macworld gehe, jemals entdeckt habe, war in einer kleinen 10×10 Schachtel versteckt und wird nun mein Leben ändern. Corning, … hat (auf der Macworld 2013) seine nächste Generation von Glasfaser-Thunderbolt- und USB3-Kabeln präsentiert … Es ist ein Kabel, das man verknoten, falten, in der Tür einklemmen, mit einem Hammer bearbeiten oder mit dem Auto überfahren kann und es funktioniert immer noch einwandfrei. Außerdem reden wir hier über unglaublich lange Kabelführungen – bis zu 30 Meter lange USB3 Kabel können mit Strom versorgt werden, während das Thunderbolt ohne Strom bis zu 100 Meter lang sein kann. Beide Kabeltypen verwenden dabei die Standardverbindung für jeden Protokolltyp und das macht die Verbindung über Glasfaserkabel einfacher als je zuvor.“
– 
JGary Adcock, Pro A/V expert
 

„Die Markteinführung des 10 Meter langen Thunderbolt Optical Cable by Corning ist ein Event, auf das man bereits lange gewartet hat. Man kann denjenigen, die Daten über eine Kabelverbindung transportieren wollen – und zwar über eine lange Strecke – eine Menge über die bidirektionale 10 Gbit/s Dual-Channel-Technologie erzählen; mit der ersten „rein optischen" Lösung der Welt, zumindest in dieser Länge, bringt Corning nun ein ziemlich einzigartiges Produkt auf den Markt. Dieses massive Hochgeschwindigkeitskabel überbrückt bei Ihnen zu Hause, in Ihrem Büro oder häuslichen Arbeitszimmer mühelos eine Strecke von 10 Metern.“
– 
Chris Burns, Slash Gear


„4,5 von 5 Sternen. Das Thunderbolt Glasfaserkabel von Corning ist eine gut konzipierte und robuste Verbindungsmöglichkeit. Verglichen mit dicken Kupferkabeln kann das trügerisch dünne und leichte Kabel genauso viele, wenn nicht sogar mehr Alltagsbelastungen einstecken.“
– Mikey Campbell, Apple Insider

„Ich verwende die Thunderbolt Glasfaserkabel von Corning jetzt seit fast 18 Monaten und sie funktionieren nach wie vor einwandfrei.“
– Russ Long

„Hier bei Apogee empfehlen wir unseren Kunden, die eine längere Strecke zwischen ihrem Apogee Thunderbolt Audio-Interface und dem Computer überbrücken müssen, vorbehaltlos die Thunderbolt Glasfaserkabel von Corning. Wir haben festgestellt, dass die Kabel von Corning selbst bei anspruchsvollsten Anwendungen 100 % zuverlässig sind.“
– Roger Robindoré - Apogee Electronics
 

„Da ich letztes Jahr für Pro Audio Review über die Thunderbolt Glasfaserkabel von Corning berichtet habe, musste ich unbedingt noch einmal genauer hinsehen. Die 10 Gbps Datenübertragungsgeschwindigkeit von Thunderbolt erobert weiterhin die Tonstudios; hierbei ist der einzig wirkliche Nachteil die Längenbeschränkung von knapp 1 Meter bei Kupferkabeln, weil es immer Situationen gibt, in denen man an einigen seiner Thunderbolt-Geräte nah dran sein möchte, aber an anderen nicht. Die Thunderbolt Glasfaserkabel von Corning sind nicht nur schmaler und leichter als Kupferkabel, sie sind auch in Längen von 5, 10, 30 und 60 Metern erhältlich. Corning hat vor Kurzem zusätzlich auch noch ein Kabel in 5,5 Metern Länge auf den Markt gebracht. Ich benutze mein 10-Meter-Kabel weiterhin täglich und es funktioniert einwandfrei.“
– Russ Long - ProSound News


„In der gesamten Geschichte von Linus Tech Tips – wir reden hier von mehr als 2.500 Videos – habe ich nur 9 Mal ein Video speziell einem Kabel gewidmet. Ich hoffe also, dass Sie dran bleiben und mehr darüber erfahren wollen, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es das coolste Kabel ist, das ich jemals gesehen habe!“

– Linus Tech Tips
 

„Thunderbolt verändert die Art und Weise wie Nutzer Geräte mit ihren PCs verbinden und erhöht die Datenübertragungsraten extrem“, so Jason Ziller, Geschäftsführer, Thunderbolt Marketing, Intel Corporation. „Corning hat wieder einmal etwas Innovatives entwickelt und das Thunderbolt-Ökosystem um ein ganz entscheidendes Element ergänzt. Die neuen Glasfaserkabel von Corning sollten dabei helfen, die Verbreitung von Thunderbolt zu beschleunigen, indem sie dafür sorgen, dass Medien auf Entfernungen von über 10 Metern schneller aufgezeichnet, bearbeitet und gesichert werden können.“
– Jason Ziller, Intel
 

„Ich ... habe eure Kabel gerade letzte Woche für ein Shooting mit Avril Lavigne und ihrem Mann benutzt. Die Kabel haben fantastisch funktioniert. Sie haben es mir ermöglicht, für die Kunden mehrere Thunderbolt-Displays außerhalb des Sets aufzustellen. Diese neue Technologie ist wunderbar und bedeutet für mich mehr Freiheit am Set, sodass ich meiner Kreativität freien Lauf lassen kann.“
– Brian Bodin, Professional Photographer
 

„Es ist eigentlich ganz einfach. Man nehme ein 1 Meter langes Thunderbolt Kabel und ziehe es 9 weitere Meter in die Länge, ohne es schwerer zu machen. Genauso fühlt es sich an, ein 10 Meter langes Thunderbolt Kabel zu haben. Warum ist das eine gute Sache? Es gibt einem die Möglichkeit, viele Dinge vom Schreibtisch in den Schrank zu räumen. So einfach ist das.“
– Seth Weintraub, 9to5Mac
 

„Was dieses Kabel so idiotensicher macht, ist die Tatsache, dass Corning eine 80-Mikron-Multimode-Glasfaser entwickelt hat, die starkes Knicken überlebt. Ich rede hier nicht nur von ein bisschen gebogen, sondern von in der Mitte zusammengeknickt und verknotet.“
– Ransom Stephens, EDN

Feedback

Vielen Dank.