How Do USB 3.Optical™ Cables Work For You? | Corning

We use cookies to ensure the best experience on our website.
View Cookie Policy
/worldwide/en/corning-cookie-policy.html
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
This site is best viewed in a modern web browser. Please update your browser for the best experience possible.

Close[x]
How does thunderbolt work for you?

USB 3.Optical™ Cables の使用について

USB 3.Optical™ Cables の使用について

散らかった作業スペースは創造力をかき立てると言う人がいまが、机の後ろに何本ものケーブルが乱雑に配線されていたり、たくさんのデバイスが所狭しと積み上げられている場合は別です。Thunderbolt と USB 3.Optical™ Cables by Corning は、銅ケーブルよりも最大 20 倍長く、50% 細く、また 80% 軽量です。このため、散らかった作業環境をすっきりとした、見た目にも気持ちのよい場所に変えることができます。

USB 3.Optical™ Cable by Corning 使用のケーススタディ >

マシンビジョン

マシンビジョンシステムをインストールする際の問題は、生産ラインのさまざまな場所に設置された複数のカメラをホストシステムに接続するために、長いケーブルが必要になることです。ホストシステムはアクティブに生産フローをモニターし、自動のレバー、ゲート、空気ジェットを制御して、モニターされている製品を操作します。

USB 3.Optical Cables by Corning は、非常に丈夫、かつ軽量なケーブルです。敷設距離が長く、マシンビジョンのカメラとホストシステムを相互接続できるため、この問題を克服できます。ホストシステムは高解像度画像を解析し、ケーブルの制御シグナルを使ってインテリジェントな決定を行います。

デジタル写真

SD カードを取り出すために、いちいちカメラケーブルを差し込んだり抜いたりするのは非常に面倒です。この作業のたびに 100円もらえるとしたら、今ごろはお金持ちのはずですが、現実は、時間を無駄にし、お金を失い、ショットを逃し、クライアントを失い、そしてこういった不幸に追い討ちをかける最悪の事態では画像を失ってしまうこともあります。固定されたコンピュータに画像をストリーミングするのが理想的ですが、1 台の機械に接続して本当に高品質のショットを実現できるのでしょうか? それはケーブル次第です。

小売りオートメーション/販売時点管理

今日、小売店は販売時点管理 (POS) オートメーションシステムを利用して、詳細な個人向けサービスと迅速なサービスを顧客に提供しています。たとえば、レストランでは、クレジットカード端末、領収書プリンタ、表示画面、接客案内所など、複数のステーションで POS が使用されており、さまざまな場所で接続が必要になります。USB 3.Optical™ Cables by Corning は、このようなワークフローに最適です。1 秒間に 5 ギガビットのデータを最長 30 メートルまで送信でき、曲げ、外圧、折れにも強いため、人の出入りの多い職場環境でも障害が発生したり機能が低下することはありません。

教育工学

SMART Board は、従来のオーバーヘッドプロジェクタに取って代わる強力で高性能なボードです。教室で広く使用され、すべての年齢層の生徒に人気があります。このインタラクティブボードによって、教師の授業方法が大きく変わってきています。簡単な記録管理、生徒の関心向上への取り組み、複雑な情報の説明、学習評価、デジタル化に対応するための生徒への教育など、幅広く活用されています。教室の正面に取り付けられたボードは、USB ケーブルを使用して、教室の中央コンピュータ、ビデオプロジェクタ、プリンタ、時には USB スピーカーなど、多くの付属機器に接続する必要があります。最大長 30 m (100 フィート) の USB 3.Optical Cables by Corning を使用することで、機器をどこにでも柔軟に設置できるため、スペースを最大限に活用できます。

デジタルサイネージ

オンラインショッピングと競合し、魅力的でインタラクティブな体験を作り出すために、ますます多くのブリック・アンド・モルタル店舗が革新的なツールを使用しています。インタラクティブなデジタルサイネージは、小売店の店頭など、多くの場所で使用できる創造的なソリューションです。営業時間外であっても画面は情報を表示し、販売を促進します。接客担当者がいなくても、顧客は最高のサービスを体験できます。最適情報を表示して、店舗のウィンドウで 24 時間新製品を紹介できます。インタラクティブなデジタルサイネージが機能するには、サーバー(通常はクローゼットの中に設置されています)は、人通りの多い場所に置かれる複数のパネルにデータを送信する必要があります。通常の銅ケーブルよりも堅牢、かつ敷設距離の長い USB 3.Optical Cables by Corning は、このような用途に理想的な相互接続ケーブルです。