近170年來,康寧持續地致力於運用玻璃和材料科學解決棘手問題和改善人們的生活。
我們的創新使得空氣更乾淨、資訊傳達更迅速、在科學和醫學領域促進新的發現,改變了我們跟環境…還有彼此互動的方式。
以下是我們的故事。
1851
商人Amory Houghton Sr. 認可玻璃這項建築材料的價值,在麻州薩默維爾成立了一間小型玻璃公司,不久後為了更方便取得原料和進行搬運,公司先搬到了布魯克林,最後遷到紐約州康寧,這使得一個農業小鎮轉型成為玻璃創新中心。百餘年來一直使用 Corning Glass Works 這個名稱,該公司最後更名為 Corning Incorporated,以反映該公司偏重於高科技,以及在全球各地的影響力。
1877
鐵路用的標準透鏡需要有凸起的地方來聚焦光線,只是累積的煤塵會讓訊號燈的亮度變暗,導致頻繁發生事故。康寧設計了一款外觀光滑的革命性透鏡,為康寧取得了第一項專利,並與鐵路公司保持著業務往來。康寧後來又推出提高可見度和抗破碎低膨脹率的彩色透鏡玻璃,進一步提高了行車安全。
1879
康寧為湯瑪斯‧愛迪生的碳燈絲開發玻璃外殼而讓電燈成為可能。康寧後來發明了一種平價量產燈泡的方法,讓一般人也能買得起。
1915
康寧物理學家Dr. Jesse Littleton請妻子Bessie 用耐熱玻璃罐子烤蛋糕。這種有別於傳統作法但卻意外成功的實驗,造就PYREX® 玻璃的誕生,發展出一系列極為耐用且熱銷的廚具及引領業界的實驗室產品。
1934
有機化學家 Dr. J. Franklin Hyde 在實驗室中進行修補時開發出高純度熔融石英,這項發現成為爾後如望遠鏡反射鏡,或手機3D 感應元件等多項創新項目的基礎。
1934
康寧合成出首批有機矽樹脂,可用於製造黏合劑、密封劑和潤滑劑等眾多用途。這項創新使得康寧在1943年成立道康寧這間經營了七十餘年的合資企業。
1935
康寧為帕洛馬山天文台的海爾望遠鏡生產了一具200英寸的反射鏡,是當時全球最大的反射鏡。這項創新使得天文學家能確定宇宙是由數十億個星系組成的。康寧後來繼續為哈伯望遠鏡、雙子星望遠鏡和昴星團望遠鏡製作反射鏡。
1939
RCA公司為了向世人展示未來的電視,在紐約世界博覽會上展出康寧的九英寸圓形陰極射線管。康寧在這十年內發明了量產電視顯像管的製程,讓數百萬人能夠買得起電視機。
1952
一個偶然的錯誤,使得Dr. S. Donald Stookey發明了一種能夠承受極端溫度變化,且在掉落時不會破裂的材料。這項發現誕生出 CorningWare® 廚具和玻璃陶瓷這項嶄新材料。
1961
康寧提供耐熱窗戶供水星計畫使用,將第一批美國人安全送入太空。康寧之後繼續為美國每艘載人太空船和國際太空站製造窗戶玻璃。
1964
康寧科學家 Stuart Dockerty 與 Clint Shay 開發出熔融溢流製程,生產出極為平坦的玻璃,後來將這項製程用於生產液晶顯示器(LCD)的玻璃、Corning® Gorilla® Glass 及其他引領業界的玻璃創新項目。
1970
電話系統幾近癱瘓,電信商想找方法來增加容量。Dr. Donald Keck、Dr. Robert Mauer 及 Dr. Peter Schultz 開發出首款低損耗光纖,造就之後的通訊革命。
1972
各大車廠必須在很短的時間內,達到1970年空氣淨化法案的嚴格新規定,當時康寧科學家 Dr. Rodney Bagley、Dr. Irwin Lachman 及 Dr. Ronald Lewis 開發用於觸媒轉換器的多孔陶瓷基板,協助車廠遵守這些法規,目前在全球各地仍以此為標準作法。
1982
主動式液晶顯示器研究實驗室判斷一般玻璃不夠精密、穩定或耐用,無法處理複雜的電路。康寧熔融製程生產的玻璃超出了他們的預期,這些玻璃無需進行研磨和拋光。
2000
當為顯示器產業尋找提升玻璃屬性的方法時,康寧開發出一種超低密度玻璃成分,可將LCD 的性能提升至前所未見的程度。康寧EAGLE Glass 產品系列擁有極輕的重量和高解析度,可以生產出厚度更薄、尺寸更大的顯示器,有助於推動液晶電視的普及。
2004
消費者在住家環境裡要求更高的連網速度和連網能力,電信服務業者需要有更好的方法來構建接入網路。康寧採用 OptiTap® 連接器來回應這項需求,讓光纖到戶服務的速度變得更快、更容易、費用也更低,為物聯網奠定了基礎。
2007
康寧科學家開發出一種改變產業發展面貌的光纖產品,可以90度角彎曲,而且訊號損失最小。ClearCurve® 光纖為公寓大廈、資料中心和企業網路等這些難以施工的環境,提供強大的高速連網能力。
2007
藥物研究人員與生產商使用康寧的 HYPER 技術產品提高了工作效率。康寧運用在表面技術方面的長才,創造出一種高性能,高產量的產品,可以在狹小緊湊的空間裡生長出大量的黏附細胞。
2007
當一家大型科技公司在為備受期待的智慧型手機籌備發表時,覺得現有的保護玻璃材料不符合其對美觀和耐用性的要求。康寧的Gorilla® Glass 回應了這項要求,這是一款厚度極薄、輕巧又具抗磨損能力的玻璃,讓行動裝置能夠承受日常生活的嚴峻考驗。
2012
康寧推翻過去的想法,開發出一款可撓的超薄玻璃。Willow® Glass 的厚度比一美元紙鈔更薄,可以創造出無限的可能性,從顯示器到用於室內設計的夾層玻璃,以及捲式製程等嶄新的玻璃加工技術。
2013
康寧創造出全球首款抗菌保護玻璃 Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass,可抑制造成汙漬和氣味的細菌生長,為智慧型手機和其它觸控裝置提升了價值,同時為在醫療保健、食品服務和其他微生物敏感環境中使用玻璃表面一事,開創了新的可能性。
2013
在酒店和會議中心等人潮密集的環境裡想要上網,這已經從一種環境設施變成必需品。康寧的 Optical Network Evolution 光纖網路解決方案利用單一簡化的基礎架構,提供多種室內有線、無線和行動網路服務,可滿足日後對上網的需求。
2015
隨著消費者對造型和性能的要求愈來愈高,康寧於是協助推動汽車業進行創新。Gorilla Glass for Automotive可用於生產出更透亮的車窗,以及時尚的儀表板和中控台,上面有著跟智慧型手機相似的各種精密功能。
2015
康寧提供重要技術給NASA的New Horizons (新視野號) 任務使用,協助人類持續解開太空之謎。康寧的光學機械組件內有三面高精度反射鏡,讓世人首度一窺冥王星的真面目。
2016
智慧手錶與健身追蹤裝置點燃了科技市場,只是人們為此就要經常使用觸控表面。康寧推出 Gorilla® Glass SR+,為穿戴式裝置提供傑出的抗刮傷表現。
2016
現在的汽油客車擁有更佳的引擎性能和燃油效率,卻會在排放廢氣時將顆粒物質也一併排放到空氣中。康寧延續在潔淨空氣技術方面的領導地位,推出一系列氣油微粒濾心,以減少這些有害的排放物。Corning® DuraTrap® GC 濾心可幫助車廠遵守更嚴格的空氣品質標準,又不會影響車輛性能。
2017
藥物配方與加工方面已有重大進展,但自十九世紀末以來,藥品包裝基本保持不變。康寧推出21世紀的藥物玻璃包裝解決方案,以回應這項要求。Corning Valor® Glass 可大幅減少顆粒汙染、破裂和裂縫,又能顯著提高產量。基於這項結果,Valor Glass 可保護患者和提升藥品產量。
康寧致力於提出改變人類生活的創新。
我們雖已成立許久,卻擁有無限的願景。
我們會不斷解決棘手的問題,繼續改變各行各業,讓人們享受更美好的生活。
我們從1851年開始便一直在這裡…而現在我們才剛起步。