코닝의 기술로 가능한 ‘커넥티드 월드’
빠르게 성장하고 있는 사물 인터넷(Internet of Things) 기술을 이용하면 피트니스용 소형 기기에서부터 호텔 보안 시스템까지 모든 것들이 손끝의 모바일 터치스크린으로 관리가 가능합니다.
현재, 코닝은 사물 인터넷 구현에 필수적인 여러 부문에서 혁신을 거듭하고 있습니다.
Jeff Evenson 수석부사장 겸 최고 전략책임자는 미국 라스베이거스 팔라조호텔에서 열린 CES 삼성전자 기조연설에 참석해 사물 인테넷(Internet of Things) 시대의 코닝의 역할에 대해 소개했습니다.
Jeff Evenson 수석부사장은 “코닝의 첨단유리와 광섬유 그리고 다양한 혁신으로 소통, 협력, 연결성의 세계를 창조하는 데 기여하고 있습니다” 라고 강조했습니다. 또한 “터치가 가능한 디스플레이 표면에 뛰어난 내구성의 Gorilla® Glass 를 적용하면, 디스플레이 표면을 일상생활의 손상으로부터 보호할 수 있습니다” 고 덧붙이며, 코닝의 기술이 어떻게 가전 기기 또는 가정 내 표면을 다양한 용도의 고성능 디스플레이 기기로 변모시킬 수 있는 지 설명하였습니다.