코닝의 도광판(LGP) 솔루션인 Iris™ Glass가 세계 정보 디스플레이 학회(SID)에서 수여하는 2016년 올해의 디스플레이 부품상을 수상했다.
2016년 디스플레이 산업상(DIA, Display Industry Awards)은 글로벌 디스플레이 산업의 미래를 밝히는 전도유망한 혁신적인 디스플레이 제품, 부품, 응용제품을 선정했다.
Iris™ Glass는 초고순도의 유리 조성으로 두께 5mm 미만의 대형 LCD TV를 구현한다. Iris™ Glass의 유리 조성은 코닝의 독자 기술인 퓨전 공법 고유의 장점과 결합돼, 최고 수준의 광학적 성능을 구현하며 높은 투과율과 적은 색상 변이를 자랑한다.
디스플레이 업계는 측면발광(edge-lit)방식 LCD TV용 도광판(LGP) 소재로 폴리머를 사용해왔다. Iris™ Glass 는 기존 폴리머 소재 도광판의 성능을 능가한다. 폴리머는 열과 습기에 노출되면 변형되거나 팽창하는 등 성능 저하 문제가 있기 때문이다.
앤드류 벡(Andrew Beck) Iris™ Glass 상용 이사는 “제조사들은 폴리머의 불안정성을 보완하기 위해 완제품과 기기를 두껍게 디자인해왔다”며, “폴리머를 유리로 대체하면 이런 문제가 해결된다. 하지만, 지금까지의 표준 유리 조성으로는 광학적 요건을 충족시키지 못했다”고 말했다.
코닝은 유리 과학 전문성, 독자 기술인 퓨전 공법, 시장 주도력 등의 경쟁우위를 활용해, 디스플레이 산업의 성장 기회에 대응할 수 있는 입지를 구축했다.
앤드류 벡은 “코닝은 고객사가 시장에서 제품의 차별화를 꾀할 수 있도록 돕고, 몰입감 높은 디스플레이를 제공하고자 한다”며, “이러한 코닝의 의지가 Iris™ Glass 개발의 취지였다. 코닝은 이러한 뜻을 펼치고 차세대 울트라 슬림 디스플레이 출시를 선도하게 돼 기쁘다”고 밝혔다.
SID 디스플레이산업상 위원회 위원장 웨이천(Wei Chen)은 “코닝의 유리 도광판을 올해의 디스플레이 부품상으로 수상하게 돼 기쁘다”며, “SID 최고의 영예인 디스플레이 산업상은 전년도 시장에 출시된 최고의 디스플레이 제품 및 응용제품에 수여된다. SID를 대표하여, 코닝의 부단한 혁신 의지와 디스플레이 성능과 솔루션의 미래를 만들어가고자 하는 끊임없는 노력에 찬사를 보낸다”고 밝혔다.
코닝은 샌프란시스코 모스콘 컨벤션센터(Moscone Convention Center)에서 5월 24일부터 26일까지 개최되는 SID 디스플레이 위크 동안 Iris™ Glass를 채택한 울트라 슬림 측면발광(edge-lit) LCD 모듈 두 개를 929번 전시장에서 선보인다.
코닝의 전시장에는 Corning Iris™ Glass외에 다음 제품들이 함께 전시된다.
- 최첨단 고화질 디스플레이 제조에 필요한 고온 공정을 견딜 수 있도록 고안된 유리인 Corning Lotus™ NXT Glass
- 자동차 실내 디스플레이의 새로운 디자인 가능성을 여는 자동차용 인테리어 애플리케이션Corning® Gorilla® Glass
- 내구성이 높은 Gorilla Glass에 다양한 칼라, 높은 해상도 프린팅 기술을 제공하는 Vibrant Corning® Gorilla® Glass
예측 및 주의
본 보도 자료에는 실제 결과에 실질적 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 국제 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 환율 변동, 세율, 제품 수요 및 업계 공급 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 매출 비중 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치 및 금융계 불안, 천재지변, 기상악화, 또는 주요 보건상 문제로 인한 영업 활동 차질 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 핵심 인력 유지, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 상세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.
디지털 매체 공시
코닝 주식회사(이하 코닝)는 기업의 웹사이트와 소셜미디어 채널을 사용한 중요 정보 공시에 대한 미(美) 증권거래위원회(SEC)의 지침에 따라, 코닝의 웹사이트(http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html)를 통해 투자자가 중대하다고 간주할 수 있는 정보 등 기업의 중요 정보를 공시하고자 함을 투자자, 언론, 다른 이해관계자에게 안내 드립니다. 코닝이 사용하는 웹사이트와 소셜미디어 채널 목록은 코닝의 미디어 및 웹사이트에서 수시로 업데이트 될 것입니다. 코닝은 SEC 신고, 보도자료, 컨퍼런스콜, 웹캐스트 외에도 상기 언급된 웹사이트, 소셜미디어 채널을 통해 발표되는 정보를 참고하실 것을 투자자, 언론, 다른 이해관계자들에게 권장합니다.
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은 소재 과학 분야에서 혁신을 주도하는 세계적인 기업입니다. 코닝은 특수 유리, 세라믹 소재, 광학 부문에서 160년 이상 축적해 온 독보적인 전문 지식과 기술을 활용하여 새로운 산업을 창출하고 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 R&D 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 기술적 난제 해결을 위한 고객과의 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다. 코닝의 사업과 시장은 진화를 거듭하고 있습니다. 현재 코닝의 제품은 가전, 통신, 자동차, 생명공학 등 여러 산업 부문에서 사용되고 있습니다. 코닝의 대표 제품들로는 손상에 강한 스마트폰 및 태블릿용 커버 유리와 첨단 디스플레이용 정밀 유리, 광섬유, 무선통신 기술, 초고속 통신 네트워크를 위한 연결 솔루션, 신약 개발 및 생산을 가속화 해 주는 신뢰성 있는 제품과 승용차, 트럭 및 기타 상용차를 위한 매연 저감 제품 등이 있습니다.
DIA에 대하여
디스플레이 산업상(DIA, Display Industry Awards) 은 디스플레이 업계에서 가장 권위 있는 상으로, 1995년 이후 매년 저명한 디스플레이 전문가들로 구성된 국제 수상 위원회에서 글로벌 디스플레이 산업의 미래를 밝히는 전도유망한 혁신적인 디스플레이 제품, 부품, 응용제품을 선정하여 수상하고 있다. 올해 디스플레이 산업상은 전자정보 디스플레이 분야 최고의 과학자, 엔지니어 및 제조사의 최고의 국제 모임인 디스플레이 위크에서 수상될 예정이다. 2016년 디스플레이 위크는 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 5월에 개최될 예정이다. 디스플레이 산업상 및 디스플레이 위크에 관한 보다 자세한 정보는 홈페이지 및 SNS 를 통해 확인 할 수 있다. www.displayweek.org
LinkedIn, Facebook and Twitter @DisplayWeek, hashtag #DisplayWeek16.