纽约州康宁,2014年11月20日— 康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)今天推出了其在消费电子材料设计领域的最新突破性产品——康宁®第四代大猩猩®玻璃,这种玻璃的坚韧强度比当前市场上任何竞品盖板玻璃都要高出两倍之多。最新的第四代大猩猩玻璃将解决消费者面临的首要问题——日常跌落所导致的屏幕破裂.
对模型和商业量产设备的实验室测试表明,目前中国市场上40%的智能手机中所采用的钠钙玻璃,在从一米的高度跌落时,破裂率达到近100%。而第四代大猩猩玻璃在相同的测试中完好率为80%
为解决屏幕破裂问题,康宁开发了第四代大猩猩玻璃,损伤事件发生后的残留强度测试显示,康宁第四代大猩猩玻璃的抗损性能要比竞品的铝硅酸盐玻璃高出 两倍以上,从而使玻璃在跌落等现实损伤事件中更加耐用。康宁的科学家们检查了数百台破裂设备,发现因接触到尖锐物体而导致的损伤在现实破损中占70%以 上。随后,在对盖板玻璃在现实和实验室环境中的破裂事件进行了数千小时的分析后,康宁的科学家们开发了新的跌落测试方法,来模拟现实生活中的破裂事件。通 过这种新方法将设备迎面从一米的高度跌落至粗糙表面,科学家们发现:
- 第四代大猩猩玻璃坚韧强度比竞争对手的玻璃高出两倍
- 第四代大猩猩玻璃在实验中的完好率高达80%
- 目前市场上的设备中所采用的钠钙玻璃几乎100%破裂
“自2007年面世以来,康宁®大猩猩®玻璃的性能已经远远超过了其竞品材料,如钠钙玻璃和其它强化玻璃。并且我们一直在不断创新,从而不断提升玻璃性能所能够到达的极限,”康宁特殊材料部高级副总裁兼总经理James R. Steiner表示,“通过第四代大猩猩玻璃,我们大幅提升了在应对因接触尖锐物体而导致损伤方面的保护能力,而这正是移动设备屏幕破裂的主要原因。手机的跌落和屏幕破裂是一个常见问题,也是我们的客户要求我们帮助解决的问题。”
第四代大猩猩玻璃通过康宁的专利熔融制程生产。它保持了大猩猩玻璃为人称道的薄度、耐用性和光学纯净度,同时大幅提高了在跌落事件中的抗损表现。大猩猩玻璃是全球设备制造商的最佳选择,目前已被40个主流品牌采用,并将其作为产品的一个主要卖点,应用在超过1395种的产品型号中。自2007年问世至今,康宁大猩猩玻璃已被30多亿部设备采用。
第四代大猩猩玻璃面向康宁全球客户的产品出样和出货正在进行之中。
欲了解关于第四代康宁大猩猩玻璃的更多信息,请访问我们的网站。
预测性与警示性声明
此新闻稿内涵预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),是以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实 质性差异的商业风险与其他不确定因素。风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;财务与信用市场的状况;货币汇率;税率;产品需 求和业界产能;竞争;集中型客户信赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的混合销售变动; 新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政局不稳定或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的适当性;抵押资产的公司活动;购并及撤资活动;过 多或过时库存量;技术变动率;专利权的执行能力;产品与零件组的表现问题;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国 证管委(Securities and Exchange Commission) 。预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此份陈述。
关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com) 是全球材料科学的领导创新者。过去160多年来,康宁不断致力于在特殊玻璃、陶瓷和光学物理领域的持续创新,其开发的产品和技术不仅开创了新的行业,也改 变了人们的生活。康宁通过对研发持续不断的投资、对材料和制程创新的独特结合,和客户紧密合作以解决困难的技术挑战,从而获得了成功。康宁的业务范围和所 服务的市场不断发展。今天,康宁的产品涉及消费电子、通信、交通和生命科学等多样性的工业领域。这其中包括用于智能手机和平板电脑的具有抗损性的盖板玻 璃;用于先进显示技术的精密玻璃;用于高速通信网络的光纤、无线技术、以及连通性解决方案;能够加速药物开发及制造的可靠产品;以及用于轿车、卡车和越野 车排放控制系统的产品。
媒体关系联络人 – 康宁中国:
瞿敏
+86 21 2215 2888, ext. 1900
QuM@corning.com
媒体关系联络人 – 康宁美国:
Anna I. Giambrone
(607) 974-5933
giambronai@corning.com
M. Elizabeth Dann
(607) 974-4989
dannme@corning.com
投资者关系联络人:
Ann H. S. Nicholson
(607) 974-6716
nicholsoas@corning.com