纽约州康宁,2014年3月31日 - 康宁公司(纽约证交所代码:GLW)和微型控制器及触摸技术解决方案领域的领导者Atmel公司(纳斯达克交易代码:ATML)今天宣布,双方将合作开发具有出色多点触控性能的超薄电容式触摸屏,用于下一代应用程序。
这一合作将Atmel XSense®柔性触屏传感器与0.4毫米的抗损性康宁®大猩猩®玻璃结合在一起。它们通过较薄的平面或曲面保护玻璃,共同为用户呈现了出色的电容式触摸性能。
此外,XSense独特的电路设计使设备的边框更窄,可视区域更佳。这一组合使工业设计师能够创造出具有更时尚轻便更现代化的触摸界面的手机、平板电脑、笔记本电脑及其他多点触控设备,而不损害设备的可靠性或性能。
用厚度小于0.5毫米的保护玻璃和传导性相对较低的材料以及非最佳的微型控制器来装配触摸模块是很难实现的,因为信噪比(SNR)低和混叠触摸事件 频发,导致多点触摸的性能无法令人满意。XSense与厚度为0.4毫米或弧形康宁®大猩猩®玻璃相结合,能够创造出轻薄且抗损伤的卓越的多点触摸传感器 面板。
“我们与Atmel的合作加快了实现更薄的保护玻璃的步伐,并使弧形触摸屏能够为我们的客户用于设计下一代应用程序,”康宁特殊材料大猩猩玻璃项目 开发部副总裁James Nagel说道。 “具有极高韧性的0.4毫米弧形大猩猩玻璃与触控性能极佳的柔性XSense®相结合,能够实现当今市场上最激动人心的消费者体验”
“设计师们都在追求更轻更薄的触摸屏,但无法同时实现卓越的多点触控性能,”Atmel公司触摸材料副总裁兼总经理Jalil Shaikh说道。 “康宁公司的大猩猩玻璃与Atmel的XSense®柔性触摸传感器相结合,实现了业界领先的多点触控性能,同时为未来的消费应用带来具有先进曲面的更薄 的移动设备。”
一台同时配备了AtmelXSense®柔性触屏传感器和0.4毫米的大猩猩玻璃的样本设备,将于6月3日至7日在台湾举办的“台北国际电脑展览会”上展出。
预测性与警示性声明
此新闻稿内涵预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),是以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实 质性差异的商业风险与其他不确定因素。风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;财务与信用市场的状况;货币汇率;税率;产品需 求和业界产能;竞争;集中型客户信赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的混合销售变动; 新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政局不稳定或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的适当性;抵押资产的公司活动;购并及撤资活动;过 多或过时库存量;技术变动率;专利权的执行能力;产品与零件组的表现问题;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国 证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此份陈述。
关于Atmel
Atmel公司(纳斯达克交易代码:ATML)是设计和制造微型控制器、电容式触控解决方案、高级逻辑、混合信号、非易失性存储器和射频(RF)部件等领 域的全球领导者。凭借业界最广泛的知识产权(IP)技术组合,爱特梅尔为电子工业提供以工业电子、消费电子、通信、计算和汽车市场为重点的完备的系统解决 方案
关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com)是特种玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。基于160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众 多关键组成部分,这些组件被用于高科技消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板; 用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导 体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特殊材料解决方案。
媒体关系联络人 - 康宁:
Anna I. Giambrone
(607) 974-5933
giambronai@corning.com
M. Elizabeth Dann
(607) 974-4989
dannme@corning.com
投资者关系联络人 - 康宁:
Ann H. S. Nicholson
(607) 974-6716
nicholsoas@corning.com
媒体关系联络人 - 爱特梅尔:
Agnes Toan
(408) 487-2963
agnes.toan@atmel.com